Italia

Standard 802.11

Aggiornato il 04 Gen 2023 by
9.1k

Nell'attuale mondo digitale, Wi-Fi è un termine universale spesso sinonimo di accesso a Internet wireless. A molti, tuttavia, non è noto che si tratta di un marchio specifico che appartiene a Wi-Fi Alliance, un gruppo che certifica che tutti i prodotti Wi-Fi siano conformi agli standard IEEE 802.11. Esistono quindi diversi standard Wi-Fi 802.11 che i router, i computer portatili, gli smartphone e i tablet utilizzano per connettersi a Internet.

Questi standard wireless cambiano frequentemente, con nuovi aggiornamenti che portano velocità Wi-Fi più elevate e connessioni migliori. Prima di esaminare il confronto tra gli standard 802.11, la tabella degli standard 802.11 riportata di seguito faciliterà la differenziazione dei vari standard Wi-Fi 802.11.

802.11 Standards Explained

802.11

Si tratta dello standard originale creato nel 1997 ma attualmente superato. Questa versione supporta una velocità massima di connessione di 1 Mbps. Purtroppo, i dispositivi che utilizzano questa versione non sono più prodotti e non funzionano con le apparecchiature odierne.

802.11a

Questa seconda versione è stata sviluppata nel 1999 e funziona su una banda Wi-Fi di 5GHz. Questa versione è stata rilasciata con la speranza di incontrare meno interferenze, soprattutto perché all'epoca la maggior parte dei dispositivi utilizzava la banda a 2,4 GHz. L'802.11a è più veloce, con velocità massime di trasmissione dati da 1,5 Mbps a 54 Mbps.

802.11b

Anche questa versione è stata sviluppata nel 1999, ma utilizza la tipica frequenza di segnalazione radio non regolamentata della banda a 2,4 GHz. Ha una velocità massima di 11 Mbps ed è la versione che ha aumentato la popolarità del Wi-Fi. La maggior parte dei fornitori ha preferito utilizzare queste frequenze per via dei bassi costi di produzione. Purtroppo, la sua natura non regolamentata significa che l'802.11b può subire interferenze da parte di telefoni cordless, forni e tutti gli altri dispositivi che utilizzano la banda a 2,4 GHz.

 

Standard Anno di uscita Frequenza (GHz) Velocità Distanza (indoor) Distanza (outdoor)
802.11 1997 2.4 2Mbps 20m 100m
802.11a 1999 5 1.5-54Mbps 35m 120/5000m
802.11b 1999 2.4 11Mbps 35m 120m
802.11g 2003 2.4 54Mbps 38m 140m
802.11n 2009 2.4/5 600Mbps 70m 250m
802.11ac 2013 2.4/5 450/1300Mbps 35m -
802.11ax 2019 2.4/5 10-15Gbs 30m 120m

802.11g

Questo sequel del 2003 ha migliorato la velocità massima di trasmissione dei dati di 54 Mbps, mantenendo l'utilizzo affidabile della banda a 2,4 GHz, il che spiega la sua ampia adozione. Chiamato anche Wi-Fi 3, questo standard combina le buone caratteristiche di 802.11b e 802.11a. In quanto tale, è compatibile con le tecnologie precedenti, il che significa che gli AP 802.11b possono funzionare con gli adattatori 802.11g.

802.11n

L'802.11n, altrimenti chiamato Wireless N o Wi-Fi 4, è stato sviluppato per migliorare le velocità di banda fornite dall'802.11g. Questo standard utilizza diverse antenne e segnali wireless, comunemente noti come tecnologia MIMO, contrariamente a quella utilizzata dall'802.11g. L'802.11n è stato ratificato dagli standard di settore nel 2009, consentendo di fornire larghezze di banda di rete massime di 600 Mbps. Offre inoltre una migliore portata del Wi-Fi rispetto agli standard precedenti, poiché ha un'intensità di segnale più elevata. L'unico inconveniente di questo standard è che è più costoso dell'802.11g.

802.11ac

Chiamato anche Wi-Fi 5, questo standard Wi-Fi creato nel 2014 è dotato di tecnologia dual-band, supporta connessioni sincronizzate su 2,4GHz e 5GHz, con una larghezza di banda fino a 1300Mbps su 5GHz e 450Mbps su 2,4GHz. È retrocompatibile con 802.11a/b/g/n.

802.11ax

L'802.11ax, noto anche come Wi-Fi 6, è il recente e rivoluzionario standard Wi-Fi, fino a 10 volte più veloce di 802.11ac. Ha una velocità massima di trasmissione dati di 1,3 Gb e funziona su entrambe le frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz.

Conclusioni

Oltre alle velocità Wi-Fi descritte, altri standard Wi-Fi in sospeso sono 802.11aj, 802.11ak, 802.11ay, 802.11az e 802.11ba. Si noti che non tutti gli standard 802.11 per il Wi-Fi wireless sono in grado di intercomunicare.

Se si cerca di collegare due dispositivi che utilizzano standard wireless diversi, si incontreranno delle difficoltà. Tuttavia, due dispositivi separati che utilizzano uno standard Wi-Fi simile possono comunicare senza limitazioni.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza