Breve introduzione ai moduli SFP GPON
L'accesso in fibra ottica nel corso degli anni è stato riconosciuto come un modo efficiente ed economico per raggiungere i clienti e fornire servizi managed a livello aziendale o residenziale. La rete ottica passiva Gigabit (GPON) è una delle tecnologie point-to-multipoint più importanti utilizzate per la distribuzione di reti di accesso in fibra, come fiber to the home (FTTH) o fiber to the building (FTTB), per creare connettività tra la dorsale di rete e gli utenti finali. L'emergere di GPON SFP è un ulteriore miglioramento basato sull'adozione di GPON.
Background
I primi fornitori di servizi di rete GPON dovevano installare molti dispositivi, come un modem ottico, un router di accesso IP o un set-top-box per i servizi televisivi nelle case degli utenti per assicurarsi la loro connettività backbone di rete.
Con i moduli GPON SFP che integrano GPON nei fattori di forma SFP, tuttavia, l'implementazione di GPON sarebbe molto più semplice, poiché non sarebbero necessari router esterni o altri dispositivi esterni. Inoltre, i moduli GPON SFP hanno portato progressi significativi nella distanza di trasmissione dei dati ottici (20 km) e nella larghezza di banda (una capacità downstream di 2,5 Gbit/s e una capacità upstream di 1,25 Gbit/s).
Che cosa è un modulo GPON SFP?
GPON SFP è un transceiver ottico bidirezionale a fibra singola con connettore SC o APC e può fornire una larghezza di banda di 2,5 Gbit/sec. Può fornire servizi agli utenti finali in modalità point-to-multipoint. Rispetto ai primi GPON, che necessitano di più dispositivi esterni, il fattore di forma SFP rende più economico ed efficiente l'aggiornamento alla rete GPON grazie al suo design plug-and-play. Esistono moduli SFP OLT GPON installati presso la sede centrale e moduli SFP ONU GPON installati presso gli abbonati.
Moduli OLT GPON SFP
Un modulo OLT GPON SFP è un transceiver per il lato OLT, situato nella sede centrale di una rete GPON. Svolge un ruolo essenziale nel controllo del flusso di dati in entrambe le direzioni: a monte e a valle. I transceiver GPON SFP OLT funzionano ricevendo il traffico dati, voce o video dalla rete metropolitana o da una trasmissione a lungo raggio. Il singolo splitter ottico proveniente dalla porta OLT GPON distribuisce i segnali di dati e fornisce percorsi separati allo splitter ottico passivo situato vicino agli utenti finali per fornire loro i servizi.
Moduli ONU GPON SFP
Unmodulo ONU GPON SFP è un modulo SFP monomodale bidirezionale con una presa SC simplex. Nelle reti GPON, i transceiver SFP delle ONU servono per il collegamento fisico tra la sede dell'abbonato e l'OLT dell'ufficio centrale della dorsale. Quando si collegano alle apparecchiature con porte SFP, come switch Ethernet, router, DSLAM o gateway domestici, i transceiver SFP ONU si adattano perfettamente alle apparecchiature esistenti. Le seguenti sono alcune delle applicazioni delle ONU SFP.
-
Upgrade delle reti
Nelle reti P2P residenziali, se i residenti desiderano espandere la capacità di dati o aumentare la velocità, è necessario distribuire più fibre e switch P2P. Tuttavia, gli stick GPON nel fattore di forma SFP renderanno tutto molto più semplice con i soli moduli SFP ONU installati sui dispositivi di rete esistenti. I transceiver GPON SFP ONU possono essere inoltre inseriti in apparecchiature come router, switch, access point o fotocamere digitali per dotarli di un'interfaccia uplink PON.
-
Upgrade del gateway VOIP
Nelle reti VoIP attuali, sono necessari una CPE PON ONU esterna e un'alimentazione esterna, che non è vantaggioso per l'integrazione del sistema. Mentre uno stick ONU SFP può essere semplicemente inserito nel gateway VoIP senza la necessità di un'alimentazione separata, contribuendo a semplificare la connessione e allo stesso tempo aumenta l'integrazione del sistema.
-
Espansione della capacità di backhaul wireless
Nelle reti BBU e RRU, sono necessari 3 pezzi di moduli ottici per la BBU e 3 pezzi per la RRU. Inoltre, i 3 o 6 pezzi di fibre ottiche tra la BBU e la RRU devono essere distribuiti insieme. Rispetto a ciò, l'adozione di ONU GPON SFP con tecnologia P2MP (point-to-multipoint) sarebbe più adatta e aiuterebbe a risparmiare più fibre. I cavi in fibra ottica risparmiati possono essere utilizzati per la distribuzione di nuove reti BBU e RRU.
Conclusioni
Moduli SFP GPON possono essere adottati per accelerare la velocità e la capacità di aggiornamento della rete GPON, per applicazioni FTTx, per servizi aziendali o per backhaul wireless. Possono fornire un aggiornamento senza problemi alla rete GPON, integrandosi perfettamente con le apparecchiature esistenti. Allo stesso tempo, i moduli SFP GPON sono molto convenienti in quanto possono sostituire diversi dispositivi esterni senza bisogno di alimentazione supplementare, il che li rende un'ottima soluzione per i fornitori di servizi per l'aggiornamento alle reti GPON.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022