Italia

Aggiungere un link in fibra alla rete domestica

Aggiornato il 17 Gen 2023 by
2.0k

Motivazione

Nonostante utilizzi una connessione Internet FTTH dal 2014, a parte l'unico uplink in fibra, ho sempre utilizzato apparecchiature di rete con collegamenti da 1 Gbit/s su vecchi cavi rj45 cat5(e).

 

Mi è piaciuta la semplicità e l'uniformità di questa configurazione, ma ho deciso che è giunto il momento di aggiungere almeno una connessione in fibra, per liberarmi del cavo Ethernet temporaneo che collegava la mia cucina con il resto della mia rete, la quale si trova in gran parte nel soggiorno e nell'ufficio.

Il cavo Ethernet temporaneo è stato un esperimento per verificare che il funzionamento di uno o due server nella mia cucina fosse effettivamente efficace (lo è!). Ho usato un cavo Ethernet piatto, che è ottimo per le configurazioni di prova come questa, in quanto è spesso possibile fissarlo alle pareti con del nastro adesivo e chiudere comunque le porte.

Quindi, sostituiremo un cavo Ethernet con un cavo in fibra e con convertitori ad ogni estremità:

0.9mm thin fiber cables

Perché in questo caso è opportuno passare dai cavi Ethernet in rame alla fibra? I cavi in fibra ottica sono più piccoli e più facili da montare nelle canaline esistenti. Mentre il normale cavo Ethernet è troppo spesso per entrare in uno dei condotti esistenti nel mio appartamento, speravo che la fibra potesse entrarci!

Quando ho ricevuto i cavi, sono rimasto sorpreso di quanto siano più sottili I cavi in fibra possono essere davvero così: ci sono cavi da 0,9 mm che sono così sottili da poter essere nascosti in bella vista! Prima d'ora avevo visto solo cavi in fibra da 2 mm, mentre quelli da 0,9 mm sono incredibilmente leggeri, flessibili e sottili! Persino gli spaghetti sono più spessi:

Preparing a delicious pot of glass noodles ;)

Preparare una deliziosa pentola di spaghetti in vetro ;)

Il cavo mostrato sopra proviene dallo store fibra FS.com, elogiato da molti in più occasioni, quindi naturalmente ero curioso di provarli anch'io.

Inoltre, per molto tempo ho pensato che i connettori in fibra possono essere inseriti nei cavi in fibra solo tramite macchine costose (≫2000 CHF). Qualche tempo fa ho sentito parlare di connettori per il montaggio in campo quindi volevo verificare che funzionassero.

A parte le ragioni pratiche, giocare con le reti in fibra è anche un buon passatempo durante una pandemia :)

 

Scelta dell'hardware

Ho ordinato tutta l'attrezzatura per la fibra ottica presso FS.com: Tutto quello che hanno è molto conveniente e i prodotti in stock presso il loro magazzino tedesco arrivano in Svizzera (e presumibilmente in altri Paesi europei) entro la stessa settimana.

Se vi trovate nella lussuosa posizione di avere spazio fisico e agilità sufficienti per tirare un intero cavo a fibre ottiche, potete fare un'analisi di tutti i cavi, senza dover rimuovere alcun connettore, è possibile creare una nuova connessione di rete con pochi elementi:

Consiglio di acquistare uno o due cavi in fibra in più, in modo da poter danneggiare accidentalmente un cavo e avere comunque un numero sufficiente di ricambi.

Costo totale finora: poco meno di 100 CHF. Se si dispone di switch esistenti con uno slot SFP libero, è possibile utilizzarli al posto dei media converter e risparmiare la maggior parte del costo.

Se avete bisogno di rimuove temporaneamente uno o entrambi i connettori dei cavi in fibra, avrete bisogno anche i connettori per il montaggio sul campo e alcuni strumenti:

Consiglio di acquistare un numero doppio di connettori per il montaggio in campo, per fare pratica.

Personalmente, ho sbagliato con due connettori prima di capire come funziona il processo.

Costo totale: circa 160 CHF per l'attrezzatura di montaggio sul campo, quindi 260 CHF in totale.

Per aumentare la sicurezza sulla fibra risultante, i seguenti elementi sono utili, ma si può farne a meno, se si ha un budget limitato.

Con il localizzatore di guasti visivi, è possibile far passare una luce attraverso la fibra. È possibile verificare il corretto assemblaggio del connettore osservando come la luce fuoriesce dal connettore.

I tamponi per la pulizia delle fibre sono utili in generale, ma per il connettore di montaggio sul campo è necessario utilizzare salviette imbevute di alcol (che FS.com non ha in magazzino).

Il costo totale di tutto è di poco inferiore a 300 CHF.

 

Processo di scelta dell'hardware

L'ampia scelta offerta da FS.com può risultare all'inizio un po' troppo complessa da navigare. Il mio processo di selezione si è svolto in questo modo:

Il mio primo vincolo è l'utilizzo di moduli in fibra ottica bidirezionali (BiDi), in modo da dover posare un solo cavo in fibra, anziché due.

Il secondo vincolo è l'utilizzo di connettori per il montaggio in campo.

Se possibile, volevo utilizzare fibra insensibile alla flessione in modo da non dover prestare molta attenzione al raggio di curvatura e avere maggiore flessibilità su dove e come posare la fibra.

Con questi vincoli, non rimangono molti prodotti da combinare. Una scelta ovvia e valida sono i cavi in fibra da 0,9 mm con connettori LC/UPC.

 

Dettagli FS.com

Al 2020-08-05, FS.com dichiara di avere 5 magazzini in 4 località:

  • Delaware (Stati Uniti)

  • Monaco di Baviera (Germania)

  • Melbourne (Australia)

  • Shenzhen (Cina)

Di recente hanno costruito un altro magazzino più grande (7 km²) a Shenzhen e ora producono scorte per tutto l'anno.

Nel 2019, FS.com ha registrato oltre 300.000 clienti aziendali, raggiungendo quasi 200 milioni di dollari di fatturato annuo.

 

Tempi di consegna

Come già detto, i tempi di consegna sono rapidi quando i prodotti sono disponibili presso il magazzino di FS.com in Germania.

Nel mio caso, ho effettuato l'ordine il 26-giugno-2020.

Gli articoli spediti dal magazzino in Germania sono arrivati il primo luglio 2020.

Alcuni articoli dovevano essere prodotti e/o spediti dall'Asia. Questi articoli sono arrivati dopo altre 3 settimane, il 24 luglio 2020.

Sfortunatamente, FS.com non dispone di cavi in fibra da 0,9 mm nei propri magazzini in Germania, quindi preparatevi a qualche settimana di attesa.

 

Posa della fibra

Se possibile, utilizzate un tiracavi per far passare la fibra attraverso le canaline esistenti.

  • In generale, acquistate quello più sottile che riuscite a trovare. Io ho questo estrattore per cavi da 4 mm di diametro, ma uno da 3 mm o addirittura da 2 mm funzionerebbe in molte situazioni.

  • Per me è valsa la pena di acquistarne uno di marca. È decisamente più maneggevole (meno rigida, cioè più flessibile) di quella economica che ho preso, e anche più sottile, che è sempre positivo.

Nella mia esperienza, in generale non ha funzionato bene spingere la fibra in un condotto esistente o accanto a un cavo esistente. Avevo davvero bisogno un tiratore di cavi.

Se siete fortunati e avete abbastanza spazio nei vostri condotti, potete lasciare i connettori esistenti sulla fibra. Ho usato con successo un pezzo di nastro adesivo per fissare il connettore della fibra sull'estrattore di cavi, spingendo temporaneamente verso il basso il naso:

fiber cable taped to cable puller

In assenza di condotti esistenti, potrebbe essere necessario posare la fibra sopra il muro. Ovviamente, la situazione si complica non appena si deve effettuare un collegamento attraverso una parete: mentre i cavi Ethernet in rame possono essere piegati e schiacciati nei telai delle porte, si rischia rapidamente di rompere i cavi in fibra.

Fortunatamente, la fibra è molto leggera, quindi è molto facile da fissare alla parete con un pezzo di nastro adesivo:

fiber cables on the wall

Nell'angolo in alto a destra è visibile la fibra internet a monte, piuttosto spessa rispetto alla mia fibra gialla da 0,9 mm, appena visibile al centro dell'immagine.

Si noti come la fibra scompaia completamente dietro il condotto esistente in cima alla porta!

Qui sopra potete vedere il cavo Ethernet piatto che ho utilizzato come esperimento temporaneo.

Se c'è un cavo esistente che si può rimuovere temporaneamente, potrebbe essere possibile rimuoverlo, inserire la fibra e reinserire anche il vecchio cavo. Questo è possibile perché il cavo in fibra da 0,9 mm è così sottile!

Sto usando questa tecnica per attraversare un'altra parete dove la canalina esistente è troppo piena, ma c'è un cavo che può essere rimosso e rimesso a posto dopo aver fatto passare la fibra:

fiber cable next to existing cable

…e dall'altra parte del muro:

fiber cable next to existing socket

Si noti come la fibra sia abbastanza sottile da inserirsi tra la presa e il condotto!

Nota: Nonostante abbia misurato la lunghezza del cavo in fibra di cui avrei avuto bisogno, il mio cavo è risultato troppo corto! Sebbene il cavo fosse lungo quanto avevo misurato, con distanze superiori a 10 m, è buona norma aggiungere qualche metro di riserva su ciascun lato della connessione.

 

Connettori per il montaggio in campo

Per dare una visione d'insieme, questi sono i passaggi necessari ad alto livello:

Ho ritenuto utili le seguenti risorse:

Attenzione: il libretto cartaceo fornito con il connettore per il montaggio in campo contiene misure che sono non in scala. Ho suggerito a FS.com di risolvere questo problema, ma fino ad allora dovrete usare, ad esempio, un metro a nastro.

Per avere un'idea delle loro diverse dimensioni, ecco i vari connettori:

fiber cable connectors

 

  • Cavo in fibra da 2,0 mm

  • cavo ethernet cat6

  • Cavo in fibra da 0,9 mm (fabbrica LC/UPC)

  • Cavo in fibra da 0,9 mm (connettore di assemblaggio di campo LC/UPC)

I cavi in fibra da 0,9 mm sono dotati di connettori più piccoli rispetto ai cavi in fibra da 2,0 mm, e già questo potrebbe essere un motivo per preferirli in alcune situazioni.

I connettori per l'assemblaggio in campo sono piuttosto ingombranti, ma dato che è possibile collegarli da soli dopo aver tirato solo il cavo attraverso le pareti e/o i condotti, di solito non ci si preoccupa troppo delle loro dimensioni.

 

Conclusioni

I moderni cavi in fibra disponibili presso FS.com sono:

  • più sottili di quanto mi aspettassi

  • più robusti di quanto mi aspettassi

  • più economici di quanto mi aspettassi

  • sopravvivono a raggi di curvatura più stretti di quanto mi aspettassi

La sostituzione di questa particolare connessione con una in fibra è stata nel complesso un processo senza problemi e la consiglierei anche in altre situazioni.

Direi che è totalmente fattibile per chiunque abbia un'ora di pazienza per imparare a montare un connettore di campo su un cavo in fibra.

Se il costo della manodopera è elevato nel vostro paese o se vi piace fare le cose da soli, vi consiglio sicuramente questo approccio. Nel caso in cui il connettore sia danneggiato e non si voglia ripararlo da soli, si può sempre chiamare un elettricista!

Rimanete sintonizzati per la prossima parte, in cui aggiornerò il collegamento da 1G a 10G!

 

Fonte originale: Blog di Michael Stapelberg - Aggiunta di un link in fibra alla rete domestica (2020)

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza