Italia

Conoscenze di Base sul Transceiver SFP GPON

Aggiornato il 29 Ago 2022 by
12.1k

GPON è l'acronimo di Gigabit Passive Optical Network. GPON è una delle tecnologie chiave utilizzate nelle reti di accesso basate sulla fibra (FTTx), tra cui la fibra a casa (FTTH), la fibra al business (FTTB), la fibra al marciapiede (FTTC), ecc. Il sistema GPON contiene due componenti principali di trasmissione attiva, ossia la terminazione di linea ottica (OLT) e la terminazione di rete ottica (ONT) o l'unità di rete ottica (ONU). I moderni OLT e ONT/ONU utilizzano moduli compatti in fibra ottica per realizzare i servizi triple-play GPON. Questi moduli sono noti come ricetrasmettitori SFP GPON. Questo post fornirà un'introduzione completa ai moduli SFP GPON.

Che Cos'è l'SFP GPON?

L'SFP GPON è un tipo di ricetrasmettitori ottici gigabit utilizzati nel sistema GPON, conforme allo standard ITU-T G.984.2. Si tratta di un modulo bidirezionale che ha una presa SC e funziona su un cavo in fibra ottica monomodale simplex. Un modulo SFP GPON trasmette e riceve segnali di lunghezze d'onda diverse tra l'OLT sul lato dell'ufficio centrale e l'ONT sul lato degli utenti finali. Gli SFP GPON utilizzano sia i dati a monte che i dati a valle mediante il WDM (Optical Wavelength Division Multiplexing).

GPON SFP: Classe B+ vs. Classe C+

GPON SFP I transceiver sono classificati in GPON OLT SFP e GPON ONT SFP o GPON ONU SFP a seconda dei dispositivi in cui vengono utilizzati. Esistono inoltre SFP GPON di Classe B+ e SFP GPON di Classe C+. Le differenze principali sono la potenza di trasmissione e la sensibilità di ricezione. La tabella seguente elenca la potenza di trasmissione e la sensibilità di ricezione della Classe B+ GPON SFP e della Classe C+ GPON SFP.

Tipo di Tansceiver Class B+ Class C+
Potenza Tx Max. Sensibilità Rx Potenza Tx Max. Sensibilità Rx
GPON OLT SFP 1.5-5 dBm -28 dBm 3-7 dBm -32 dBm
Lunghezza d'Onda di Operazione OLT SFP 1480-1500 nm 1260-1360 nm 1480-1500 nm 1290-1330 nm
GPON ONT SFP 0.5-5 dBm -27 dBm 0.5-5 dBm -30 dBm
Lunghezza d'Onda di Operazione dell'ONT SFP 1260-1360 nm 1480-1500 nm 1290-1330 nm 1480-1500 nm

Utilizzando un SFP GPON OLT di Classe B+ o di Classe C+, può supportare rispettivamente fino a 32 o 64 ONT presso la sede del cliente. Inoltre, un SFP OLT di Classe C+ può essere utilizzato con un SFP ONT di Classe B+, a condizione che il budget di perdita del collegamento sia adeguato.

GPON SFP Class B+ and Class C+

Figura 1: SFP GPON di Classe B+ e Classe C+.

In Cosa Si Differenzia l'SFP GPON dall'SFP BiDi Convenzionale?

Sebbene il GPON SFP appartenga alla famiglia dei BiDi SFP gigabit, si differenzia dai BiDi SFP "normali" per alcuni aspetti. Ecco un confronto tra il transceiver GPON SFP e il transceiver BiDi SFP convenzionale.

Modalità di Trasmissione del Segnale

Per quanto riguarda i ricetrasmettitori BiDi SFP gigabit convenzionali, utilizzati principalmente nelle reti backbone, la modalità di trasmissione ottica è punto a punto (P2P), ossia devono essere utilizzati in coppia. Un BiDi di solito ha una presa LC invece di una presa SC. Ecco un'illustrazione della modalità di trasmissione P2P.

Transmission mode of conventional SFP

Figura 2: Modalità di trasmissione dell'SFP convenzionale.

La modalità di trasmissione degli SFP GPON è punto a punto (P2MP). Un SFP OLT GPON presso l'ufficio centrale comunica con più SFP ONT GPON con l'aiuto di splitter in fibra ottica. Ecco perché di solito l'infrastruttura GPON ha una forma ad albero o a tee.

Transmission mode of GPON SFP

Figura 3: Modalità di trasmissione di GPON SFP.

Distanza di Trasmissione

La distanza di trasmissione dei BiDi SFP gigabit convenzionali può raggiungere i 160 km su cavo in fibra monomodale quando si utilizzano le lunghezze d'onda 1590nm/1510nm e 1510nm/1590nm. I ricetrasmettitori SFP GPON OLT e ONT/ ONU supportano una distanza di trasmissione fino a 20 km con lunghezze d'onda 1490nm/1310nm e 1310nm/1490nm.

Vantaggi dell'Utilizzo di SFP GPON

L'utilizzo di GPON SFP è considerato una soluzione più comoda e conveniente per i clienti finali. Inoltre, riduce i dispositivi che devono essere forniti dal provider di servizi Internet (ISP). Prima che l'ONT SFP GPON fosse rilasciato e utilizzato nelle reti GPON, l'ISP di solito deve installare almeno un modem ottico (un tipo di ONT con una porta in fibra ottica) e un router di accesso IP, e potrebbe essere necessario anche un Set-Top-Box o un videoregistratore se sono richiesti servizi IPTV. La separazione di diversi dispositivi ha inevitabilmente aumentato il costo dei servizi GPON.

Optical modem with an SC fiber optic port

Figura 4: Modem ottico con una porta in fibra ottica.

Il nuovo SFP GPON è di dimensioni ridotte e integra i servizi triple-play. Ha anche un consumo inferiore. L'ISP fornisce al cliente un SFP GPON ONT. Questo modulo viene solitamente installato nell'hub/router consegnato al cliente dall'ISP. Il cliente può anche scollegare il cavo patch in fibra ottica e l'SFP GPON ONT dall'hub/router dell'ISP, per poi collegarli al proprio router/switch che è inserito nella lista bianca dell'ISP.

Conclusione

I ricetrasmettitori SFP GPON sono tipicamente utilizzati nei due principali componenti di trasmissione attiva OLT e ONT/ONU nelle reti ottiche GPON. Sono essenziali per mantenere la comunicazione ad alta larghezza di banda tra il fornitore di servizi e gli utenti finali su una distanza fino a 20 km. Gli SFP GPON sono classificati in Classe B+ e Classe C+ e le differenze principali sono la potenza Tx e la sensibilità Rx. Questo modulo ha semplificato l'implementazione dei servizi GPON. Ne beneficiano sia i fornitori di servizi che gli utenti finali, in una certa misura.

Articolo Correlato: Capire il Transceiver SFP Video

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.0k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza