Costruite la Vostra Rete con la Piattaforma di Rete Pica8
In un mondo interconnesso, una rete affidabile ed efficiente è essenziale per il successo delle aziende. FS ha lanciato la piattaforma di rete Pica8 per offrire diverse soluzioni per costruire e gestire efficacemente le reti. Questo articolo fornirà una panoramica dell'intera piattaforma di rete Pica8, che comprende PicOS®, AmpCon™ e PicOS-V, e metterà in evidenza gli scenari comuni che possono essere utilizzati per costruire.
Che Cos'è la Piattaforma di Rete Pica8 di FS?
La piattaforma di rete Pica8 è una soluzione completa che include PicOS®, AmpCon™ e PicOS-V, fornendo un robusto sistema operativo di rete, il controllo centralizzato degli switch e macchine virtuali gratuite per il test e la convalida della configurazione. È applicabile a vari scenari come campus, data center, filiali, IoT, ecc.
1. Sistema Operativo PicOS®
Il PicOS® è un sistema operativo di rete flessibile, resiliente ed efficiente che consente agli amministratori di rete di disporre di reti programmabili, altamente resilienti e affidabili, più scalabili. Se avete bisogno di connettività 1G, 10G, 25G, 40G, 100G o 400G, FS offre una gamma di opzioni software PicOS® per soddisfare le vostre esigenze specifiche.
2. Controllore di Rete AmpCon™
L'AmpCon™ è un controllore di rete per switch di rete aperti installati con PicOS®. Evita gli errori di configurazione e i tempi di inattività del sistema utilizzando la gestione end-to-end del ciclo di vita della rete. Questo include il provisioning, la manutenzione, la verifica della conformità e gli aggiornamenti automatizzati per un'esperienza operativa senza soluzione di continuità.
3. Sistema Operativo Virtuale PicOS-V
Il PicOS-V è una Macchina Virtuale (VM) gratuita, progettata per convalidare la configurazione di PicOS® e testare le funzionalità L2 e L3 al proprio ritmo, senza dover attendere l'hardware per lo switch. Integrata con AmpCon™, consente la preconfigurazione in scenari di virtualizzazione prima di acquistare PicOS®. Dopo l'acquisto, la configurazione può essere migrata nel proprio ambiente.
Scenari Applicativi Versatili della Piattaforma di Rete Pica8
La piattaforma di rete Pica8 è costruita per soddisfare le diverse esigenze di rete in vari ambienti. Esploriamo alcuni scenari di utilizzo comuni:
1. Reti di Campus
La piattaforma di rete Pica8 è ideale per il collegamento in rete dei campus. Offre una soluzione scalabile in grado di supportare un gran numero di dispositivi e ambienti ad alta densità di utenti. Grazie a funzionalità avanzate come EVPN/VXLAN e Ansible Playbook, le piattaforme di rete migliorano le prestazioni della rete e offrono il provisioning automatizzato degli switch su scala. Utilizzate una soluzione aperta con array spine-leaf per supportare architetture di virtualizzazione flessibili e scalabili.
2. Data Center
La piattaforma di rete Pica8 è progettata per soddisfare le esigenze dei moderni data center. Supporta reti L2/3 tradizionali e reti EVPN/VXLAN di nuova generazione con il software PicOS®. Il Controllore di Rete AmpCon™ offre strategie di aggiornamento progressive per l'automazione della gestione. Le piattaforme di rete offrono soluzioni di rete per data center ad alte prestazioni che consentono un trasferimento efficiente dei dati e una scalabilità senza soluzione di continuità.
3. Sedi di Filiale
Per le organizzazioni distribuite con più sedi, la piattaforma di rete Pica8 fornisce una connettività affidabile e sicura per le sedi remote. La gestione semplificata, le funzionalità di risoluzione dei problemi da remoto e il supporto per la connettività VPN sicura garantiscono la protezione delle reti delle filiali dalle minacce. Inoltre, le funzionalità di gestione centralizzata di AmpCon™ semplificano l'implementazione e la gestione delle reti delle filiali.
4. Dispositivi IoT
Con l'esplosione esponenziale dei dispositivi Internet of Things (IoT), la sicurezza dell'IoT è sempre più debole e non coordinata. La piattaforma di rete Pica8 risolve queste sfide introducendo nella rete virtualizzazione, sicurezza e analisi con un'automazione completa. Grazie a queste caratteristiche, è possibile ottenere comunicazioni IoT efficienti e affidabili.
Iniziate Oggi il Vostro Viaggio con la Piattaforma di Rete Pica8
In conclusione, la piattaforma di rete Pica8 offre una suite completa di prodotti progettati per soddisfare le diverse esigenze di rete delle aziende moderne. Con PicOS®, AmpCon™ e PicOS-V, le organizzazioni possono costruire reti agili, scalabili e sicure in diversi ambienti. Se avete bisogno di soluzioni di rete per campus, data center, filiali o implementazioni IoT, FS vi copre con i prodotti della piattaforma di rete Pica8.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022