Italia

Guida all'acquisto del Cavo SFP+ 10G

Aggiornato il 12 Dic 2022 by
1.0k

Grazie ai vantaggi derivanti da un costo inferiore e di una maggiore facilità di installazione, i cavi SFP+ stanno diventando sempre più popolari per la connettività a breve distanza nella trasmissione di dati 10G rispetto ai transceiver 10G. Questo articolo offre una guida all'acquisto dei cavi SFP+ 10G dal punto di vista delle tipologie, dei vantaggi, delle applicazioni e dei suggerimenti per la scelta.

 

Cavo 10G SFP+: Definizione e tipologie

Il cavo SFP+ è una forma di cavo ad alta velocità con moduli di connettore SFP+ su entrambe le estremità. Utilizza il connettore per trasmettere e ricevere dati a 10 Gbps attraverso trasmettitori e ricevitori accoppiati su un sottile cavo twinax o su un cavo in fibra ottica. Sono adatti per connessioni in rack tra server e switch, con un notevole risparmio di costi e di energia nelle applicazioni a corto raggio. I cavi 10G SFP+ possono essere classificati in SFP+ DAC 10G e SFP+ AOC 10G.

Cavo DAC SFP+ 10G

Il DAC 10G, classificato in DAC passivo e DAC attivo, è realizzato in rame twinax ed è terminato in fabbrica con moduli che forniscono una connessione elettrica direttamente alle apparecchiature attive. Il primo può essere fornito senza condizionamento del segnale, mentre il secondo ha componenti elettrici all'interno dei ricetrasmettitori per potenziare i segnali. Il cavo DAC SFP+ da 10G è ideale per tracciati top-of-rack o rack-to-rack più brevi con un budget attento ai costi.

Cavo AOC SFP+ 10G

L'AOC 10G è una combinazione di componenti ottici ed elettronici o di componenti elettrici attivi, che richiede un'alimentazione esterna per completare la conversione dei segnali. Utilizza un cavo in fibra e un chip al silicio e fornisce una connessione elettrica-ottica per potenziare il segnale e le prestazioni del cavo. Il cavo AOC SFP+ 10G è generalmente utilizzato per architetture di data center end-of-row o middle-of-row per interconnettere distanze fino a 15 metri.

Figura 1: Cavi SFP+ 10G

 

Vantaggi del cavo SFP+

Costo: Senza costosi componenti elettronici, il cavo 10G SFP+ è molto più economico dei transceiver ottici 10G. Inoltre, con un consumo energetico inferiore a 0,15 W, le spese operative del DAC passivo saranno molto più contenute.

Comodità: È più flessibile e meno difficile adottare i cavi 10G SFP+ durante l'effettiva implementazione della costruzione. È sufficiente collegare i cavi SFP+ direttamente all'apparecchiatura fisica (come lo switch di rete) per ottenere la connessione senza alcuna elaborazione o conversione aggiuntiva del segnale.

 

Applicazioni del cavo SFP+

I cavi 10G SFP+ DAC e AOC sono ampiamente adottati nei data center per collegare server, dispositivi di archiviazione e switch. In generale, questi cavi sono particolarmente efficaci nelle due applicazioni seguenti.

Cavo DAC 10G SFP+: Connettività da server a switch

DAC SFP+ 10G viene solitamente utilizzato per le interconnessioni ToR (Top of Rack) tra switch ToR 10G e server o per lo stacking di switch 10GbE. Poiché l'SFP+DAC 10G supporta in genere una lunghezza di collegamento di 7 m con un basso consumo energetico, una bassa latenza e un costo contenuto, questa opzione è la scelta ideale per le connessioni server-switch a corto raggio.

Figura 2: Cavo DAC SFP+ 10G: Connettività da server a switch

Cavo AOC 10G SFP+: Connettività da switch a switch

Senza i rigidi limiti di lunghezza dei collegamenti AOC SFP 10G è comunemente utilizzato in diverse posizioni del data center come ToR, EoR (End of Row) e MoR (Middle of Row). Pertanto, i cavi AOC SFP+ 10G sono soluzioni di I/O ad alte prestazioni e convenienti per applicazioni 10G Ethernet e 10G Fibre Channel. Con una portata massima teorica di 100 m, i cavi AOC SFP+ 10G sono spesso utilizzati nelle connessioni da switch a switch.

Figura 3: Cavo AOC SFP+ 10G: Connettività da switch a switch

 

Consigli per la scelta del cavo SFP+ 10G

Di solito, sono quattro i fattori da prendere in considerazione prima di prendere la decisione finale: AOC 10G o DAC 10G?.

Dimensioni e raggio di curvatura

L'AOC 10G, utilizzante il cavo in fibra ottica come mezzo di trasmissione, ha dimensioni e peso molto più ridotti rispetto al DAC 10G. Pertanto, può essere distribuito in modo flessibile in luoghi in cui lo spazio è strettamente limitato e può essere trasportato da un luogo all'altro. Inoltre, il raggio di curvatura del AOC SFP+ 10Gè significativamente più piccolo del DAC SFP+ 10G, che rende il cavo AOC 10G più adatto alle strutture di cablaggio ad alta densità.

Consumo energetico

Il cavo DAC SFP+ 10G è un dispositivo passivo con un consumo energetico quasi nullo, molto inferiore a quello dei cavi AOC 10G, consentendo di ridurre i costi.

Distanza di trasmissione

L'AOC 10G può trasmettere su distanze fino a 100 m, mentre la distanza massima di trasmissione di DAC 10G è di 10 m (DAC passivo-7 m; DAC attivo-10 m). Pertanto, i cavi DAC SFP+ 10G sono adatti a scenari a corto raggio, mentre le soluzioni AOC si applicano a casi di rete a lungo raggio. (Nota: la distanza massima di trasmissione di un segnale su un cavo DAC 10G dipende dalla velocità dei dati. La lunghezza del collegamento diminuisce con l'aumentare della velocità dei dati, ad esempio i cavi DAC 100G possono trasmettere solo fino a 5 m).

Immunità EMI

L'interferenza elettromagnetica (EMI) si riferisce a un disturbo generato da una fonte esterna che influisce sul circuito elettrico. Poiché il tipo di cavo di AOC SFP+ 10G è in fibra, è immune alle interferenze elettromagnetiche durante la trasmissione dei dati, mentre il DAC 10G potrebbe essere suscettibile alle interferenze elettromagnetiche, come la risposta negativa e la degradazione. Se ci sono requisiti speciali per l'EMI nella rete, l'AOC 10G sarà una soluzione ideale per la trasmissione sicura nelle grandi reti di data center.

 

Conclusioni

In sintesi, il cavo SFP+ ad attacco diretto può fornire una soluzione economica e a basso consumo energetico per la trasmissione a breve distanza. In generale, il cavo DAC SFP+ 10G è perfetto per le applicazioni a breve distanza all'interno dei rack, mentre il cavo AOC SFP+ 10G è adatto per le connessioni inter-rack tra gli switch ToR e EoR. È possibile scegliere i cavi SFP+ in base alle proprie esigenze di rete.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza