Italia

Introduzione Completa agli Strumenti di Pulizia MTP®/MPO

Aggiornato il 06 Mar 2021 by
588

Sporcizia, polvere e altri agenti contaminanti sui connettori per i cavi in fibra ottica MTP®/MPO influiscono notevolmente sulla qualità della trasmissione in un collegamento in fibra o addirittura causano un guasto alla rete per l'intero sistema ottico. Per mantenere connessioni efficienti tra un'ampia gamma di dispositivi, si consigliano i seguenti strumenti di pulizia MTP®/MPO.

In generale, esistono due tipi di metodi di pulizia dei connettori MTP®/MPO: la pulizia a secco e la pulizia a umido. La pulizia a secco è più consigliata, in quanto la pulizia a umido può danneggiare l'apparecchiatura, anche se con questo metodo è possibile rimuovere le macchie più ostinate. Leggere Quanto ne sai sulla pulizia dei connettori in fibra per saperne di più sui metodi di pulizia dei connettori. In questo articolo vengono presentati una serie di strumenti per la pulizia delle fibre MTP®/MPO in base ai due tipi.

Pulitore a Secco per Fibre MTP®/MPO

A differenza dei tradizionali panni asciutti, gli strumenti di pulizia MTP®/MPO sono stati sviluppati per un utilizzo più efficace e conveniente.

Cassetta di Pulizia della Fibra

È anche chiamato pulitore per fibre ottiche a bobina, progettato con un panno in microfibra che rimuove i contaminanti dalle facce delle ghiere dei connettori maschi a una o più fibre.

Pulitore per Cassette NEOCLEAN-R2

L'avanzato pulitore per cassetteNEOCLEAN-R2 di NTT-AT è adatto ai connettori SC/FC/ST/LC/MU/MTP®/MPO. Il suo resistente panno di pulizia fornisce una forte forza pulente senza sfilacciarsi o lasciare fibre. Con un meccanismo di avanzamento del nastro semplificato, offre un funzionamento più fluido e un risparmio sui costi. Realizzata in materiale antistatico, la cassetta per la pulizia delle fibre offre eccellenti prestazioni antistatiche. La pulizia dei connettori in fibra è semplice: basta girare la bobina di avvolgimento per esporre un nuovo panno di pulizia e farvi scorrere il connettore. La cassetta per la pulizia delle fibre può essere utilizzata più di 400 volte.

Cleaning MTP®/MPO connectors with cassette cleaner.

Figura 1: Pulitore di Cassette NEOCLEAN-R2.

Pulitore per Penna in Fibra

Il pulitore a penna per fibre MTP®/MPO è progettato per la pulizia delle facce delle ghiere dei connettori MTP®/MPO senza l'uso di alcol. Con una semplice operazione di pressione, è in grado di pulire una varietà di contaminanti come polvere di strada, residui di IPA al 70%, residui di H2O distillata, olio di pelle e così via. I detergenti a penna US Conec IBC™ Brand Cleaner MPO II e NEOCLEAN-M sono in grado di pulire efficacemente i connettori in fibra MTP®/MPO-8/12/24 in una sola volta, mentre i detergenti a penna US Conec IBC™ Brand Cleaner MTP®-16™ e NEOCLEAN-M2 sono progettati per pulire i connettori in fibra MTP®/MPO-16 alla volta. Queste penne per la pulizia delle fibre MTP®/MPO sono adatte alla pulizia di ghiere con o senza perni di guida. Inoltre, possono pulire sia i connettori per cavi MTP®/MPO esposti che i connettori negli adattatori. Leggete FS One-Push Cleaner Introduction and User Guide per saperne di più.

MTP/MPO Pen Cleaner

Figura 2: Pulitore per Penne MTP®/MPO.

Leggere le istruzioni riportate di seguito per imparare a usare il pulitore MTP®/MPO-8/12/24 one-push per i connettori esposti e i connettori negli adattatori.

Procedure di Pulizia della Fibra per Connettori MTP®/MPO Esposti

Fase 1: Aprire il cappuccio di protezione dell'accessorio sulla punta del pulitore.

Fase 2: Inserire il connettore nel pulitore.

Fase 3: Premere il pulitore finché non si sente un clic.

Fase 4: Ispezionare il connettore con un fibroscopio, se consentito.

Procedure di Pulizia della Fibra per i Connettori negli Adattatori

Fase 1: Togliere l'attacco.

Fase 2: Inserire la punta del pulitore nell'adattatore MTP®/MPO.

Fase 3: Premere il pulitore finché non si sente un clic.

Fase 4: Ispezionare il connettore con un fibroscopio, se consentito.

Detergente per Fibre MTP®/MPO Bagnato

Gli strumenti tradizionali per la pulizia a umido sono destinati ai connettori esposti a una o più fibre, come LC/SC/FC/ST/MU/MTP®/MPO ecc. Quelli comunemente utilizzati sono salviette detergenti e tamponi di schiuma.

Salviette di Pulizia in Fibra

Questo salviettina detergente è realizzato in pura fibra di legno vergine con una scatola dispenser che consente di estrarre le salviettine una alla volta, evitando le scosse elettrostatiche. Utilizzata con alcool isopropilico, questa salvietta non abrasiva e priva di pelucchi è ideale per la pulizia delle estremità dei connettori MTP®/MPO senza il rischio di graffi o residui di pelucchi.

fiber cleaning

Figura 3: Salviette Detergenti in Fibra.

Tamponi in Schiuma a Fibre Ottiche

Questi tamponi in schiuma privi di pelucchi sono ideali per la pulizia dei contaminanti da quasi tutti i connettori in fibra grazie al loro prezzo contenuto, alla facilità di utilizzo e alle eccellenti prestazioni di pulizia della fibra. Le procedure di pulizia di base sono le seguenti: immergere un tampone di pulizia in alcool isopropilico; inserire il tampone nel connettore MTP®/MPO; premere leggermente e ruotare il tampone per pulire la faccia terminale della ghiera; proseguire con un tampone asciutto per garantire una pulizia completa.

Figura 4: Tamponi di Schiuma senza Lanugine.

Conclusione

Che si tratti di un pulitore per fibre MTP®/MPO a secco o di un pulitore per fibre MTP®/MPO a umido, lo scopo ultimo dei kit di pulizia è quello di consentire una trasmissione di alta qualità nelle connessioni in fibra ottica. Per quanto riguarda i connettori MTP®/MPO, gli strumenti di pulizia a secco, come il pulitore a cassetta per la pulizia della fibra e il pulitore a penna per la fibra con una sola pressione, sono abbastanza efficaci e convenienti. Anche la pulizia a umido con salviette o tamponi di schiuma con alcol isopropilico è utile, ma più aggressiva. È importante scegliere uno strumento di pulizia MTP®/MPO adatto, ma è anche fondamentale ricordare la regola d'oro della pulizia delle fibre, che è quella di ispezionare, pulire e ispezionare sempre di nuovo. Perché l'atto stesso della pulizia è una potenziale fonte di contaminazione.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza