CloudLinux fornisce connettività a bassa Latenza con architettura spine-leaf
Panoramica
Situata negli Stati Uniti, CloudLinux ha accumulato una quantità di tempo di lavoro equivalente a più di 500 anni su Linux, un sistema operativo progettato per offrire ai fornitori di hosting condiviso un sistema operativo più stabile e sicuro. Di recente, la sua attività in crescita ha portato a diversi problemi. Così, CloudLinux decide di espandere la sua infrastruttura IT. FS sta aiutando CloudLinux a costruire un'architettura spine-leaf per risolvere i suoi problemi attuali.
Sfida
Con la sua rapida crescita aziendale, i requisiti dei data center CloudLinux diventano sempre più complessi. La sua attuale architettura non è più in grado di supportare il crescente carico di traffico. CloudLinux si trova ora ad affrontare le seguenti sfide:
-
Velocità dell'attrezzatura insufficiente
-
Un singolo punto di guasto dello switch quando le interfacce dell'apparecchiatura si guastano
-
Prestazioni insufficienti delle apparecchiature causate dal grande aumento del traffico est-ovest nel data center di nuova generazione.
-
Un maggior numero di hop di trasmissione e ritardi più elevati nello scambio di traffico nella sua tradizionale architettura a tre livelli.
Soluzione
FS ha scelto di implementare una soluzione spine-leaf per ottimizzare l'attuale rete del data center di CloudLinux. Gli switch N8560-32C sono utilizzati nel livello spine e N5860-48SC nel layer leaf. Entrambi gli switch utilizzano la tecnologia di stacking MLAG per garantire la stabilità della rete, evitare un singolo punto di guasto e aumentare le prestazioni dello switch.
Questa architettura spine-leaf consente la condivisione del carico e l'uplink di ogni switch leaf funziona in modo bilanciato, sfruttando appieno la larghezza di banda. Inoltre, la soluzione supporta RoCE, che può raggiungere una latenza inferiore rispetto al suo predecessore, il protocollo iWARP. Gli HCA (Host Channel Adapter) RoCE di FS possono ora raggiungere una latenza minima di 1,3 microsecondi.
Vantaggi per i clienti
La soluzione spine-leaf fornita da FS aiuta CloudLinux a risolvere molti problemi di data center che deve affrontare attualmente. CloudLinux può ora usufruire di una rete di data center stabile e affidabile, che si adatta alla crescita della sua attività, consente un'implementazione flessibile e riduce i costi complessivi di implementazione e manutenzione. La soluzione spine-leaf fornisce anche una strategia di sviluppo efficace per CloudLinux per affrontare i problemi futuri.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022