Progressi Commerciali e Tendenze Future dei Transceiver Ottici 800G
Negli ultimi anni, l'emergere di nuovi servizi come la VR, l'IoT e il cloud computing ha alzato l'asticella della larghezza di banda della rete, della concorrenza e delle prestazioni in tempo reale. Poiché la richiesta di larghezza di banda continua ad aumentare, i moduli ottici 100G, 200G e 400G manterranno una quota di mercato significativa, anche i transceiver ottici 800G sono pronti a guadagnare terreno.
Architettura dell'Interfaccia Elettrica e dell'Interfaccia Ottica del Transceiver Ottico 800G
Le ricerche indicano che per le interfacce elettriche, l'architettura ottimale dei moduli ottici si ottiene quando la velocità a canale singolo dell'interfaccia elettrica corrisponde a quella dell'interfaccia ottica, offrendo vantaggi quali il basso consumo energetico e l'economicità. Un'interfaccia elettrica a canale singolo da 100 Gbit/s è ideale per moduli ottici da 8x100 Gbit/s, mentre un'interfaccia elettrica a canale singolo da 200 Gbit/s è adatta per moduli ottici da 4x200 Gbit/s. Per quanto riguarda l'imballaggio, i moduli ottici da 800 Gbit/s possono essere disponibili in varie forme, tra cui quad-channel small form-factor pluggable a doppia densità (QSFP-DD800) e small form-factor pluggable a otto canali (OSFP). Esistono tre tipi principali di architetture di interfaccia ottica per i moduli ottici 800G:
8×100G PAM4
Il transceiver 8×100G PAM4 opera a 53 Gbd e utilizza 8 coppie di convertitori digitale-analogico (DAC) e analogico-digitale (ADC), 8 laser, 8 coppie di transceiver ottici, insieme a 1 coppia di multiplexer a divisione di lunghezza d'onda grossolana (CWDM) a 8 canali o multiplexer e demultiplexer LAN-WDM basati su canali Ethernet.p>
4×200G PAM4
Il transceiver PAM4 opera a 106 Gbd e impiega 4 coppie di DAC e ADC, 4 coppie di transceiver ottici (compresi 4 laser) e 1 coppia di multiplexer e demultiplexer CWDM o LAN-WDM a 4 canali.
Modulo Ottico 800G Coherent
Funzionante a 128 Gbd con modulazione 16QAM, utilizza 4 coppie di DAC e ADC, 1 laser e 1 coppia di transceiver ottici. Può utilizzare laser a lunghezza d'onda fissa in moduli ottici coerenti all'interno dei data center per ridurre i costi e il consumo energetico. Per ulteriori informazioni sui moduli coherent 800G, è possibile consultare l'articolo 800G ZR/ZR+.
Progressi Commerciali del Transceiver Ottico 800G
Spinti dall'economia digitale e dal metaverso, i principali clienti dei data center cloud continuano a incrementare la spesa in conto capitale, attirando una notevole attenzione sul mercato dei moduli ottici. Dal 2021, i principali produttori hanno completato in sequenza lo sviluppo di moduli ottici 800G e avviato i processi di commercializzazione. All'OFC 2022, diversi produttori di comunicazioni nazionali hanno presentato i loro ultimi prodotti.
HenTong Lockley ha presentato il modulo ottico QSFP-DD800 2xFR4 da 800G, pensato per le reti di data center di prossima generazione. Inoltre, XinYiSheng ha mostrato il suo modulo ottico 800G di nuova generazione, che sfrutta la tecnologia di modulazione Thin Film Lithium Niobate (TFLN) e promette un consumo energetico inferiore.
Huawei ha addirittura completato la ricerca e lo sviluppo e ha rilasciato a Londra un modulo ottico regolabile ad altissima velocità da 800G già nel 2020. Cambridge Technology ha dichiarato direttamente che il suo modulo ottico 800G ha superato i test sui prototipi lo scorso anno e ha vinto un'offerta per essere inserito nella lista dei fornitori di un importante cliente. Si prevede di raggiungere la produzione su larga scala entro la fine del 2022, segnando l'inizio dell'uso commerciale diffuso dei moduli ottici 800G.
Prospettive sulle Tendenze di Sviluppo del Transceiver Ottico 800G
Attualmente i moduli ottici 800G sono ancora in continuo sviluppo. Le tendenze di sviluppo future si articolano in tre direzioni principali:
-
Distribuzione monomodale: La fibra multimodale ha una distanza di trasmissione ridotta, il che rende lo sviluppo di schemi di interfaccia ottica monomodale una tendenza inevitabile, a vantaggio della tecnologia SiPh.
-
Distribuzione 200G a onda singola: Le attuali risorse di larghezza di banda a 55 GHz sono alquanto insufficienti, ma le prospettive per i modulatori PAM4 SiPh a 200G e le pellicole di niobato di litio a base di silicio sono promettenti.
-
Distribuzione di Coherent: Con l'aumento della velocità di trasmissione, le soluzioni di tecnologia coerente amplieranno ulteriormente le applicazioni a distanze più brevi, come 40, 20 e 10 km, sulla base della distanza di trasmissione di 80 km.
Con il continuo aumento delle richieste di 5G, edge computing, espansione dei data center e calcolo, la ricerca di moduli ottici 800G si intensifica nel settore delle comunicazioni ottiche. Con le imprese cinesi che investono in modo significativo nelle tecnologie di base, la rapida diffusione dei moduli ottici 800G accelera, preannunciando nuove opportunità di sviluppo nel mercato cinese dei moduli ottici.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022