Guida completa ai test per cavi in fibra ottica MTP/MPO
La rete 5G, FTTX (Fiber to the X) e l'IoT (Internet of Things) accelerano lo sviluppo e l'espansione delle reti in fibra ottica, aumentando la domanda di cavi in fibra ottica. I cavi patch in fibra MTP/MPO migliorano efficacemente la stabilità e la sostenibilità della rete e sono ampiamente utilizzati nel cablaggio dei data center ad alta velocità e ad alta densità. Per garantire prestazioni ottimali del sistema di cablaggio MTP/MPO, è necessario testare i cavi MTP/MPO. Questo articolo si concentra sugli standard e sui metodi di test specifici per i cavi in fibra ottica MTP/MPO.
Conformità agli standard
Gli standard del settore delle fibre ottiche sono in continua evoluzione e definiscono standard specifici per i tipi di fibra (OM3, OM4, OS2, ecc.), per i tipi di cavo (resistenza al fuoco, alla piegatura, ecc.), per i connettori (LC, MPO/MTP), per la sicurezza ottica e per altri aspetti. Prima di eseguire i test, è necessario determinare gli standard da seguire per i cavi in fibra ottica, facilitando la misurazione delle prestazioni dei cavi per confronto. Di seguito sono riportati i più noti enti normativi che possono guidare il collaudo dei cavi patch in fibra ottica MTP/MPO.
IEC è un'organizzazione di standard globali che ha stabilito standard internazionali riconosciuti per la geometria delle fibre, l'attenuazione, la perdita di macro-curvatura e la dispersione cromatica.
TIA/EIA ha sviluppato importanti standard nazionali per le reti e le apparecchiature di test della fibra ottica, come i requisiti di certificazione dell'installazione della fibra per la lunghezza, la polarità e la perdita di collegamento.
Inoltre, le specifiche dei cavi patch MTP/MPO possono essere utilizzate come riferimento per i risultati dei test. Ad esempio, ecco le specifiche USConec per i connettori MPO, che possono essere utilizzate per misurare le prestazioni dei connettori testati.
Tipo di ghiera | Attenuazione mated random (≥ 97%) (dB) |
Attenuazione mated random mean (dB) | Perdita di ritorno (dB) |
---|---|---|---|
Monomodale Elite® | ≤0.25 | ≤0.12 | ≥60 |
Monomodale | ≤0.50 | ≤0.25 | ≥60 |
Multimodale Elite® | ≤0.25 | ≤0.12 | ≥25 |
Multimodale | ≤0.45 | ≤0.20 | ≥25 |
Migliori pratiche per i test dei cavi MTP/MPO
Il test dei cavi in fibra MTP/MPO contribuisce in modo significativo alle prestazioni, all'affidabilità e alla gestibilità del sistema di cablaggio. Seguendo queste best practice di base per il test dei cavi patch MTP/MPO, si otterranno implementazioni di rete più affidabili ed efficienti.
Ispezione e pulizia
All'importanza della pulizia nei test sulle fibre non può essere mai data sufficiente importanza. I connettori MTP/MPO sono molto sensibili allo sporco e alla contaminazione e richiedono un'ispezione e una pulizia rigorose prima del test.
Per controllare i connettori e i componenti è indispensabile un microscopio di alta qualità. Se i connettori MTP/MPO sono sporchi, pulirli prima con strumenti di pulizia, come un pulitore per cassette e un pulitore per penna MTP/MPO. Se non sono ancora pulite, è possibile utilizzare una procedura di pulizia a umido con salviette o tamponi per garantire che non rimangano residui sulla superficie finale.
L'ispezione e la pulizia devono essere eseguite su entrambe le estremità, ogni volta che si collegano i cavi MTP/MPO.
Test di continuità della fibra
La continuità della fibra dei cavi MTP/MPO può essere testata con un localizzatore di guasti visivo. Si tratta di un laser visibile che emette luce visibile nella fibra, consentendo l'identificazione della fibra da un'estremità all'altra. La sorgente luminosa emessa dal localizzatore di guasti visivi può essere utilizzata per identificare e localizzare i guasti dei collegamenti in fibra durante il test, come curve, rotture e connessioni difettose.
Quando si utilizza un localizzatore di guasti visivo per il test di continuità della fibra, è necessario sottolineare la protezione degli occhi. A causa della sorgente luminosa laser ad alta intensità, né la sorgente luminosa né il nucleo della fibra possono essere visti direttamente a occhio nudo.
Sorgente luminosa ottica e misuratore di potenza ottica
Una sorgente luminosa ottica è uno degli strumenti più essenziali per i tecnici che installano o manutengono reti in fibra ottica. Un misuratore di potenza ottica (OPM) è uno strumento di test utilizzato per misurare con precisione la potenza delle apparecchiature in fibra ottica o la potenza dei segnali ottici che passano attraverso un cavo in fibra ottica. L'uso di una sorgente luminosa ottica e di un misuratore di potenza ottica è una buona pratica di test dei cavi in fibra ottica MTP/MPO per quantificare la perdita di inserzione del collegamento e garantire un budget di potenza ottica applicabile.
Quando si sceglie un misuratore di potenza ottica per il collaudo di gruppi MTP/MPO, occorre considerare i requisiti attuali e futuri. La scelta dell'OPM sbagliato può ridurre la precisione e limitare la scalabilità se l'OPM non è in grado di gestire un numero maggiore di canali. Lo spazio tra le fibre più esterne è la chiave della questione. Per gli MPO a 12/24 fibre, questa distanza è di 2,75 mm, mentre per quelli a 16/32 fibre è di 3,75 mm. Il misuratore di potenza ottica deve essere scelto in base alla distanza.
Test OTDR
OTDR è in grado di rilevare, localizzare e misurare gli eventi sui collegamenti in fibra ottica e può essere utilizzato per la caratterizzazione, la certificazione e la risoluzione dei problemi dei cavi MTP/MPO. Semplifica e snellisce il test dei cavi MTP/MPO. È sufficiente collegare un'estremità della fibra e l'OTDR è in grado di calcolare l'attenuazione della fibra, l'uniformità, la giunzione e la perdita dei connettori, fornendo ai tecnici un'immagine delle caratteristiche del segnale.
Conclusioni
Lo sviluppo di diverse nuove tecnologie e applicazioni accelera la crescita dei cavi ottici MTP/MPO in termini di consumo. Il collaudo dei cavi MTP/MPO è la chiave per la misurazione delle prestazioni dei cavi in fibra ottica. Con il progredire della tecnologia, i metodi e le apparecchiature per il collaudo delle fibre ottiche continueranno ad evolversi. In futuro saranno disponibili metodi di collaudo dei cavi MTP/MPO più avanzati ed efficaci.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022