Italia

Quali sono i tipi di cavi QSFP28 100G?

Aggiornato il 06 Feb 2023 by
685

 

100G QSFP28 Cables

Dalla fornitura di supporti di alta qualità e ad alto flusso alla connettività in tempo reale con i clienti di tutto il mondo, i data center di oggi richiedono una trasmissione dati ad altissima velocità, promuovendo lo sviluppo dell'intero mercato della comunicazione ottica. Il cavo QSFP28 è una necessità per la trasmissione dei dati. Quanti tipi di cavi QSFP28 sono disponibili sul mercato e quali sono? Questo articolo fornisce alcune risposte.

 

Cavi QSFP28: Fondamenti

Il cavo QSFP28 ha due forme: una forma di cavo ad alta velocità con connettori QSFP28 su entrambe le estremità, che trasmette e riceve dati a 100Gbps su un sottile cavo twinax o su un cavo in fibra ottica, e l'altra forma di cavo breakout che può dividere un segnale a 100G in 4x 25G (da QSFP28 a SFP28) o 2x 50G, consentendo la connettività tra dispositivi di rete con porte a velocità diverse, sfruttando appieno la larghezza di banda delle porte.

Tipi Velocità dei dati Tipo di connettore Tipo di cavo
100G DAC 100Gbps QSFP28 a QSFP28 Cavo passivo in rame Twinax
Cavi breakout DAC 100G 100Gbps Da QSFP28 a QSFP28 / da QSFP28 a SFP28 Cavo passivo in rame Twinax
100G AOC 100Gbps QSFP28 a QSFP28 Cavo ottico
Cavi breakout AOC 100G 100Gbps QSFP28 a QSFP28 OM3

Tipi di DAC passivo 100G

In generale, esistono due tipi di cavi DAC 100G: DAC attivo 100G e DAC passivo 100G. Il DAC passivo 100G è generalmente suddiviso in tre tipi: DAC passivo da 100G QSFP28 a 100G QSFP28, DAC passivo da 100G QSFP28 a 4× 25G SFP28 e DAC passivo da 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28.

DAC passivo da 100G QSFP28 a 100G QSFP28

Il DAC passivo da 100G QSFP28 a 100G QSFP28 è un cavo di rame passivo a 4 canali che combina quattro canali SFP a 28 Gbps in un unico cavo ad alta densità. Offre 4 canali indipendenti di trasmissione dati e 4 canali di ricezione dati tramite cavo in rame, fornendo un modo economico per stabilire un collegamento a 100 Gigabit tra le porte QSFP-100G degli switch all'interno dei rack e tra rack adiacenti, ideale per i data center, i server di fascia alta e gli armadi di cablaggio aziendali. Il DAC QSFP28 viene solitamente usato per le interconnessioni Top of Rack (ToR) tra switch ToR 100G e server o per lo stacking di switch 100GbE (come nella figura seguente).

Figura 1: Applicazione del cavo di collegamento diretto passivo 100G QSFP28

Cavo DAC passivo da 100G QSFP28 a 4× 25G SFP28

Il cavo DAC passivo da QSFP28 a SFP28 100G è un cavo breakout che fornisce una transizione ibrida da un QSFP28 su un'estremità a quattro SFP28 individuali sull'altra estremità. Offre quattro canali bidirezionali paralleli, ciascuno dei quali funziona fino a 25 Gps. Caratterizzato da bassa diafonia, raggio di curvatura ridotto e basso consumo energetico, il cavo breakout da 100G a 25G soddisfa la crescente domanda di una maggiore densità di canali con integrità del segnale di alto livello nelle implementazioni di elaborazione ad alte prestazioni, commutazione top-of-rack e archiviazione di rete.

Cavo di collegamento diretto passivo da 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28

Il DAC breakout QSFP28 100G a 2x 50G QSFP28 è un cavo di collegamento diretto in rame a 4 canali che offre 4 canali di trasmissione dati indipendenti e 4 canali di ricezione dati attraverso il cavo. Con questo prodotto è possibile raggiungere una velocità di trasmissione dati aggregata di 100 Gbps su 5 metri. Progettato per l'uso in soluzioni di connettività Ethernet da 100GbE a 2x 50GbE a costi contenuti per soddisfare le crescenti esigenze di maggiore larghezza di banda nei data center, questo cavo QSFP28 è adatto per Infiniband EDR e Fiber Channel 128G.

Figura 2: Cavi breakout DAC 100G

 

Tipi di AOC 100G

AOC (Active Optical Cable) è un cavo di comunicazione che deve utilizzare energia esterna per convertire i segnali elettrici in segnali ottici o viceversa nel processo di comunicazione. Esistono comunemente due tipi di AOC da 100G: AOC da 100G QSFP28 a 100G QSFP28 e AOC da 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28.

Da 100G QSFP28 a 100G QSFP28 AOC

Il cavo AOC da 100G QSFP28 a 100G QSFP28 è composto da fibra ottica multimodale e moduli ottici paralleli. I ricetrasmettitori QSFP28 su entrambe le estremità forniscono funzioni di conversione fotoelettrica e trasmissione ottica per aumentare la velocità di trasmissione e la distanza del cavo ottico senza indebolire la compatibilità con l'interfaccia elettrica standard. Senza perdita di inserzione e perdita di ritorno, AOC 100G è utilizzato principalmente per applicazioni di comunicazione dati multicanale a breve distanza in diversi punti del data center come ToR, EoR e MoR (come nella figura seguente).

Figura 3: Applicazione di AOC QSFP28 100G

Da 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 AOC

L'AOC breakout QSFP28 100G a 2x 50G QSFP28 è un AOC parallelo ad alta velocità di trasmissione dei dati, per superare la limitazione della larghezza di banda del tradizionale cavo in rame, terminato con un modulo QSFP28 a un'estremità e due moduli QSFP28 da 50G all'altra. Offre una soluzione economica per l'interconnessione dei data center utilizzando dispositivi con porte QSFP28 da 100G e porte QSFP28 da 50G, ideale anche per le implementazioni di High Performance Computing (HPC) e storage di rete.

Figura 4: Cavi breakout AOC 100G

 

FAQ sui cavi DAC/AOC 100G

Qual è la differenza tra DAC e AOC 100G?

R: Il DAC 100G è composto da cavi in rame Twinax con connettori su entrambe le estremità, mentre l'AOC 100G è un cavo MMF con connettori SFP su entrambe le estremità. Esistono diverse differenze tra questi due cavi. In generale, DAC 100G consuma meno energia ed è più economico di AOC 100G. Per contro, 100G AOC supporta prestazioni più elevate in termini di distanza di trasmissione ed è anche più adatto all'implementazione nei data center. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi DAC e AOC, si prega di leggere Soluzione di cablaggio per data center: Cavi DAC vs Cavi AOC.

D: Qual è la struttura di AOC 100G?

R: 100G AOC è costituito principalmente da due moduli ottici e da un ponticello per cavo ottico. I transceiver alle due estremità sono composti da fibre multimodali OM3 o OM4 di lunghezza diversa.

D: I cavi QSFP28 100G possono essere utilizzati per il 40G?

R: Sì, i cavi QSFP28 possono essere utilizzati per il 40G, ma non viceversa. Esiste una regola per mescolare transceiver ottici a velocità diverse: entrambe le estremità dei due moduli devono corrispondere e anche il fattore di forma deve corrispondere. Inoltre, la velocità della porta deve essere uguale o superiore a quella dell'ottica utilizzata.

D: Cosa significa la modalità breakout del cavo QSFP28?

R: La modalità breakout si riferisce all'esecuzione di una porta 100G come 4 canali separati di 25G o 2 canali separati di 50G. Quando si suddivide una singola porta 100G in 4 collegamenti 25G o 2 collegamenti 50G, la modalità di forward error correction (FEC) su entrambe le estremità del collegamento deve essere la stessa per garantire il collegamento.

D: I clienti possono utilizzare cavi QSFP28 di terze parti?

R: Sì, è possibile utilizzare cavi passivi in rame 100G di terze parti, ma tutti i cavi devono essere conformi alle specifiche IEEE associate, nonché alle specifiche dell'interfaccia di gestione / EEPROM SFF-8636 per consentirne la corretta identificazione e il riconoscimento da parte dello switch/router.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza