Cumulus Linux: Un potente ONOS per la rete
Nota: FS ha interrotto il sistema Cumulus Linux per gli switch serie N. Come previsto dalla nostra politica, i clienti continueranno a ricevere supporto dal team di assistenza tecnica FS e la garanzia valida fornita sarà mantenuta sul prodotto. Per i clienti che sono interessati agli switch serie N FS, è possibile scegliere tra quellibare metal o quellicaricati con FSOS.
Gli switch di rete presenti sul mercato sono al momento normalmente dotati di due sistemi operativi (OS). Uno è l'OS proprietary, progettato, sviluppato e venduto da una particolare azienda. L'altro è l'OS open source, che può essere usato, cambiato e condiviso da ogni venditore ed è meno costoso di un OS proprietary. Per questo motivo, gli OS open source sono sempre più popolari. In base a ONIE (Network Install Environment), vi sono numerosi sistemi operativi open source. Tra questi, Cumulus Linux è un potente sistema operativo di rete open (ONOS).
Cosa è ONOS?
ONOS (Open Network Operating System) è un sistema open source progettato per realizzare un sistema operativo SDN (software-defined networking) di livello carrier ad alte prestazioni, alta disponibilità e scalabilità. La principale caratteristica di ONOS sono le interfacce di applicazione programmi (API) northbound e southbound basate in astrazione, che prevengono il lock-in di configurazione e protocollo per applicazioni e servizi rispettivamente. Vi sono perciò diversi venditori che lo utilizzano per reti di area locale (LAN) campus enterprise e reti data center.
Cumulus Linux, switch light e PicOS®
Vi sono diversi sistemi operativi open source, tra cui Cumulus Linux di Cumulus Networks, Switch Light di Big Switch e PicOS® di PICA8.
Cumulus Linux
Cumulus Linux è un potente sistema operativo open network che può essere installato su vari hardware commodity. Il codice utilizzato per realizzare Linux è gratis e libero di essere visto o modificato dagli utenti. Assomiglia quindi al più grande data center del mondo che permette agli utenti di automatizzare, customizzare e scalare utilizzando principi web. Cumulus Linux supporta inoltre architetture layer 2, layer 3 e overlay. Questo approccio architetturale open permette una vasta gamma di soluzioni come Clos, rete L3, rete L2, espansione campus, gestione out of band, etc.
Figure 1: Cumulus Linux
Switch light
A differenza di Cumulus Linux OS che è un Linux basato su Debian, Switch Light OS è un NOS SDN-centrico basato su Open Network Linux (ONL), che si integra strettamente con un hardware white box. Assicura funzioni simil-OpenFlow e opera sull'attuale generazione di chip da switch per data center. In quanto parte di Big Switch Network, Switch Loght OS contiene ancora Big Cloud Fabric e Big Monitoring Fabric. Questo permette la riduzione dei costi operativi di rete ed elimina procedure manuali dispendiose in termini di tempo tramite l'automazione. Al contrario, Cumulus Linux ha il proprio modo di realizzare facile configurazione e operazioni di rete, che potrebbe essere più economico.
PicOS®
PicOS®, noto in precedenza come XorPlus, è realizzato sulla comunità routing XORP. Pica8 solitamente mette PicOS® sul mercato separatamente rispetto a switch bare metal con esso come il Cumulus Linux di alcuni produttori. PicOS® lo vende comunque anche assieme con i propri switch white box. PicOS® supporta due versioni, l'edizione PicOS® enterprise e l'edizione PicOS® SDN. Come Cumulus Linux, queste due versioni includono la distribuzione di Linux Debian, ma PicOS® combina Linux Debian e un kernel non modificato per ottenere la massima programmabilità di DevOps. Vi sono inoltre due versioni che possono unire ZTP (Zero-Touch Provisioning) con ONIE. In Pica8, i tunnel MPLS, GRE, NVGRE e VXLAN possono essere tutti controllati facilmente utilizzando l'edizione PicOS® SDN. Per quanto riguarda l'edizione PicOS® enterprise, permette l'esecuzione sia di protocolli L2/L3 come per il software Cumulus. La caratteristica più speciale di PicOS® è che può far funzionare L2/L3 e OpenFlow su ogni porta switch allo stesso momento tramite CrossFlow.
Perché scegliere Cumulus Linux?
I sistemi operativi detti sopra possono essere tutti installati su switch bare metal compatibili ed è possibile sceglierne uno a seconda della propria scelta reale. Cumulus Linux, tuttavia, è molto popolare e si stima che il 34% di Fortune 50 lo abbiano già utilizzato. Perché, dunque, scegliere il software Cumulus? I principali vantaggi sono i seguenti.
Scalabilità economica
Poiché Cumulus Linux adotta i principi di Linux OS per il networking, tutte le applicazioni disponibili con il sistema operativo Linux possono funzionare anche con Cumulus Linux. Con Linux diffuso quasi per tutto l'intero data center sbloccando gli scaffali di rete verticali, i clienti possono aumentare l'efficienza operazionale e ridurre il tempo di produzione. Questo è vantaggioso anche per gli utenti al fine di ridurre il CAPEX abbassando il costo di acquisto degli switch open e dei materiali ottici e abbassando l'OPEX usando il talento esistente e assegnando più switch per ingegnere.
Maggiore scelta
Cumulus Linux può operare su più di 70 piattaforme hardware e ha due tipi differenti di chip. Fornisce più scelta di hardware e risolve il problema della filiera di fornitura. In questo modo è possibile scegliere l'hardware compatibile sulla base delle proprie esigenze e del proprio budget.
Network Command Line Utility (NCLU)
Network Command Line Utility è una linea di comando in Cumulus Linux. Possiede le funzioni di integra aiuto, esempi e controllo dei comandi automatico con suggerimenti. Perciò non vi è bisogno di editare file o entrare in modalità o sotto modalità. Fornisce inoltre accesso consistente ai comandi di rete via bash, semplificando la configurazione e il processo di risoluzione problemi.
Conclusioni
Realizzato per automazione, scalabilità e flessibilità di rete, Cumulus Linux è il sistema operativo di rete open per switch bare metal . più flessibile del mondo. È la soluzione ideale che ti permette di realizzare in maniera sostenibile la tua rete e di farla funzionare in maniera efficiente. Prova Cumulus Linux e scoprirai la sua magia.
Articolo correlato: Confronto tra OS di rete: OS open source o OS proprietary
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022