Italia

Automazione dei data center: Perché è importante?

Aggiornato il 01 Feb 2023 by
554

Con l'aumento del volume di dati prodotti e l'accelerazione dei data center, le operazioni manuali diventano meno efficienti. L'automazione dei data center è diventata una nuova tendenza per superare questa situazione. Di cosa parliamo quando parliamo di automazione dei data center e perché è importante? Questo articolo fornisce un'introduzione a queste domande.

 

Cosa è l'automazione dei data center?

L'automazione dei data center, come dice il nome, è il processo di gestione e automazione dei flussi di lavoro del data center senza interazione o amministrazione umana. L'automazione dei data center non riguarda un singolo compito o processo in un'unica fase. Può essere eseguita in molte direzioni diverse.

I server, lo storage, le reti e altre attività di gestione possono essere automatizzate nell'ambito dell'automazione dei data center. Se è necessario gestire l'intero funzionamento del data center con l'automazione, saranno necessari diversi framework operativi basati su varie attività.

Secondo le previsioni di Gartner, entro il 2025 il 60% delle organizzazioni utilizzerà strumenti di automazione dell'infrastruttura per distribuire il computing. IDC prevede che il 75% delle organizzazioni IT Global 2000 adotterà pratiche operative automatizzate entro il 2023 per supportare la domanda.

 

Perché l'automazione del data center è importante?

Ovviamente, l'automazione dei data center è diventata una tendenza dei prossimi anni. Già da diversi anni si prevedeva che le imprese investissero nell'automazione dei data center. Perché l'automazione dei data center è così promettente? Sia le aziende che il personale ne trarranno vantaggio?

  • L'espansione esponenziale del volume dei dati è uno dei fattori che trasformano l'amministrazione umana in automazione. Con grandi quantità di dati a cui le aziende devono accedere ed elaborare, l'amministrazione manuale non è più efficiente. Pertanto, l'automazione dei data center svolge il suo ruolo nell'accesso ai flussi di lavoro e nell'aumento dell'efficienza dell'intero data center. Nel frattempo, influenzate dalla pandemia COVID-19, sempre più aziende si sono spostate online e il lavoro a distanza è diventato più comune tra i dipendenti. Le operazioni manuali tradizionali non sono più in grado di soddisfare le esigenze di un carico di lavoro in rapida evoluzione.

  • Il principale beneficiario dell'automazione dei data center sono le aziende. Per le aziende, l'automazione dei data center non è solo un ottimo modo per eliminare i tempi di gestione di quelle attività che costano molto tempo e manodopera. Aiuta anche a ridurre gli errori umani, rendendo l'amministrazione più concisa e il lavoro più fluido.

  • Che cosa significa l'automazione dei data center per i manager dei data center? Senza il tempo consumato nelle interazioni umane, l'automazione dei data center libera questi manager da compiti banali. Crea quindi più tempo libero, che può essere sfruttato al meglio per risolvere i problemi di business.

 

Come realizzare l'automazione dei data center?

Esistono molti modi per automatizzare i data center e molti aspetti dei data center che possono essere automatizzati. Il processo di realizzazione dell'automazione dei data center segue spesso tre fasi diverse: la pianificazione e la valutazione, l'implementazione della tecnologia e quindi l'utilizzo. In tutte e tre le fasi, ci sono alcune sfide e problemi di cui gli operatori di rete devono essere consapevoli.

Fase di pianificazione e valutazione

Durante la fase di pianificazione e valutazione, gli utenti devono pensare a come il sistema di automazione interagirà con altri sistemi di gestione. È anche un rompicapo che molte organizzazioni stanno cercando di capire. Esistono diversi strumenti per l'automazione dei data center. Ogni strumento comprendente archiviazione, networking, sicurezza e DevOps gestisce gli aspetti del data center con i propri set di strumenti.

Il costo è un altro fattore da considerare nella fase di pianificazione. Può essere difficile chiarire il costo dell'implementazione e della manutenzione dell'automazione, soprattutto quando molte organizzazioni stanno sviluppando il proprio software di automazione.

Fase di implementazione dell'automazione

Quando si tratta di implementare l'automazione dei data center, i dispositivi e i componenti di rete possono essere problematici. Ad esempio, alcuni dispositivi, come gli switch legacy dei data center, non dispongono di API, rendendo difficile la comunicazione tra la gestione della rete e le altre apparecchiature, spingendo gli ingegneri di rete dei data center a ricorrere agli script dell'interfaccia a riga di comando (CLI). A peggiorare ulteriormente la situazione c'è il fatto che i sistemi operativi di rete (NOS) possono essere leggermente diversi l'uno dall'altro per quanto riguarda la sintassi della CLI, aumentandone la complessità.

Fase di utilizzo dell'automazione

Problemi di authority e qualità del data center sono i problemi fondamentali che gli ingegneri di rete incontrano quando utilizzano l'automazione. Ci sono sempre cose che accadono al di là delle nostre aspettative, nonostante il fatto che lo si voglia, come la latenza quando tutti i passaggi sono eseguiti dall'automazione. Quando l'automazione incaricata di un compito fallisce, la modifica della rete si ripercuote sull'intera prestazione, aumentando la latenza dell'utente finale. I dettagli delle operazioni automatiche devono essere esposti agli esseri umani che gestiscono il sistema complessivo, in modo da massimizzare il potenziale dell'automazione dei data center.

 

Strumenti di automazione del data center

Esistono decine di migliaia di strumenti per l'automazione dei data center sul mercato e possono essere classificati in diversi tipi in base alle loro applicazioni. Alcuni di questi strumenti sono stati concepiti per svolgere singole attività nell'ambito del funzionamento del data center, mentre altri rendono possibile l'automazione completa del data center. In questa sede presenteremo alcuni strumenti di automazione di rete che vengono utilizzati più spesso.

OpenStack è un sistema di controllo della gestione dell'infrastruttura disponibile in diverse configurazioni. Dopo la configurazione, i responsabili dei data center possono utilizzare una dashboard di controllo per gestire le attività di storage, rete e calcolo.

Ansible è uno strumento open source per il provisioning e la gestione della configurazione del software. Molte organizzazioni utilizzano Ansible per eliminare la complessità dai loro ambienti e accelerare le iniziative DevSecOps. Inoltre, a differenza di altre piattaforme di automazione, Ansible è costruito su un potente framework agentless, quindi è conveniente utilizzare lo strumento in quasi tutti gli ambienti di rete.

Oltre agli strumenti di automazione di rete open-source, ci sono anche alcuni fornitori che introducono i propri strumenti di marca, come Dell, Arista, ecc. Gli ingegneri possono scegliere gli strumenti di automazione di rete in base alle esigenze delle aziende.

 

Conclusioni

È innegabile che sempre più sistemi di data center traggano vantaggio dall'automazione, come l'automazione della gestione dei flussi d'aria, dell'alimentazione e del raffreddamento, ecc. L'automazione delle apparecchiature IT è diventata una realtà, con i vantaggi di una maggiore agilità ed efficienza operativa. L'automazione dei data center è il trend attuale e la sua diffusione è solo questione di tempo.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza