Italia

Guida alle dimensioni dei server rack di un data center

Aggiornato il 20 Lug 2022 by
2.2k

I server rack presentano una varietà di dimensioni ben più ampia di quanto la maggior parte delle imprese immagini. La scelta della giusta dimensione che permetta il corretto montaggio delle proprie attrezzature può essere un compito che mette soggezione, in particolare quando si ha una comprensione limitata di come diverse dimensioni influenzino il proprio business.

Fortunatamente, questo compito risulta assai più semplice se si può fare una scelta ponderata sulla base di alcune variabili la conoscenza di cui, insieme ad alcune regole generali, può aiutare a scegliere le dimensioni di rack più adatte per soddisfare i propri requisiti.

In questo articolo forniremo una piccola guida per le dimensioni dei rack server di un data center e delle loro implicazioni.

L'unità di misura "U" per i rack data center

L'unità di misura "U" è l'unità standard utilizzata per la misurazione dell'altezza dei rack server, in altre parole, gli "spazi U". Una singola unità U misura 1.75 pollici, mentre l'altezza standard per i server rack può raggiungere i 6-7 piedi, ma può variare a seconda dei bisogni specifici. Vi sono unità rack con dimensioni molto più grandi o più piccole dello standard specificato, sebbene capirai presto perché nel settore si preferisca questo standard.

Altezza dei server

L'altezza è un fattore comune nella classificazione dei server in vari tipi. Ampiezza e profondità spesso non sono i metodi di misurazione fondamentali.

L'unità standard di misurazione di un rack indica anche l'altezza. Va da sé che questa sia una delle misure più importanti da prendere in considerazione quando si acquista un rack server e il settore offre uno standard a riguardo.

Al momento, 42U e 48U sono gli standard più popolari per i server rack. I rack 48U sono anche chiamati "seven-foot rack", una definizione che non ha bisogno di spiegazioni. I server 42U hanno un'altezza di circa sei piedi (1,82 metri). I rack 42U hanno rimpiazzato le altre dimensioni come i più utilizzati nel settore. Questo è avvenuto perché l'altezza è sufficientemente alta da contenere l'attrezzatura e scalarla nel tempo, ma al tempo stesso il rack è di dimensioni sufficientemente contenute da permettere facili accesso, manutenzione e gestione. Anche il 52U sta crescendo in popolarità: questi rack sono circa di otto piedi in altezza (2,43 metri). Vi sono inoltre dei mezzi-rack, anche detti 22U e 27U.

È necessario di nuovo sottolineare l'importanza di fare sufficiente indagine prima di scegliere una di queste opzioni. Negli ultimi tempi vi è stato un crescente trend nello sviluppare rack server di dimensioni non standardizzate, in particolar modo per quanto riguarda i rack open-frame. Questi rack offrono un'incredibile varietà di dimensioni, la più grande delle quali può raggiungere 70 U (quasi tre metri).

data center server rack

Larghezza dei server

Una larghezza di 19 pollici è la larghezza di rack prevalente nel settore IT. Questo numero corrisponde alle dimensioni dell'attrezzatura rack tipica, la maggior parte di cui è lunga 19 pollici.

Avere le stesse dimensioni rack dell'attrezzatura semplifica l'installazione, non dovendo più preoccuparsi di misurare i singoli componenti, giacché il rack può alloggiare facilmente l'intera attrezzatura.

Un server rack con un spazio interno di 19 pollici normalmente ha una larghezza esterna di 24 pollici. Anche in questo caso questo lo standard di dimensioni è pensato per un facile accesso all'attrezzatura e per una semplice maneggiabilità, dato che la maggior parte dei pannelli del pavimento misurano 24x24 pollici. Rack di larghezza simile possono utilizzare lo spazio in maniera efficiente poiché occupano un solo pannello. Ciò rende semplice anche l'aggiunta di cavi, PDU e attrezzatura monitor utilizzando lo spazio disponibile ai margini.

Profondità dei server

La profondità del rack presenta un numero inferiore di opzioni rispetto all'altezza. La profondità è tipicamente misurata in pollici e può andare da 0 a 50. Opzioni di profondità server popolari sono 24 e 48 pollici. Se si sta lavorando con rack open-frame, anche una profondità di 29 pollici rappresenta una buona opzione. I rack open-frame di questo tipo sono popolari tra compagnie come Dell, IBM e HP, rendendoli più comuni di quanto uno si aspetterebbe. D'altra parte, i server 24 pollici funzionano perfettamente per alloggiare attrezzature AV e di rete, sezionatori, etc. Una profondità superiore ai 48 pollici permetterà di alloggiare attrezzatura di dimensioni maggiori e spazio aggiuntivo per cavi gestione dell'attrezzatura.

Le dimensioni dell'attrezzatura sono una questione meno importante per quanto riguarda la profondità del rack. I data center hanno molta flessibilità per quanto concerne la sistemazione di un rack con il server e La maggior parte dei server possono adattarsi ad attrezzature di minori dimensioni tramite binari.

È importante comprendere i differenti tipi di rack per quanto riguarda la loro profondità: i rack 4-post e rack 2-post hanno una differenza strutturale dovuta al fatto di avere profondità diverse.

I rack 2-post sono costruiti utilizzando due travi verticali, rendendoli più semplici da utilizzare e più adatti per attrezzatura leggera come router, switch e sezionatori. I rack 4-post sono costruiti con 4 travi verticali.

Un caster kit può essere utilizzato per convertire un rack 2-post in un rack 4-post. I rack 2-post possono avere alcune restrizioni in termini di profondità, ma possono avere misure di altezza simili a quelle dei rack data center standard. Un'altezza di 24U è tipica dei mezzi rack 2-post, mentre i rack interi sono intorno a 45U.

Al contrario, i rack 4-post sono molto più robusti e possono sostenere molto più peso, essendo supportati da quattro travi che connettono le assi e i ripiani. Ma d'altro canto, questi rack aumenteranno i requisiti di profondità per il montaggio.

Scegliere la giusta dimensione

All'inizio di questo articolo abbiamo discusso dell'importanza di conoscere le giuste regole per l'acquisto dei rack server per data center. La prima regola generale è "pianificazione". È necessario considerare layout e setup, stimare l'esatta larghezza, lunghezza e altezza dei server e delle rispettive attrezzature al fine di acquistare server che soddisfino agilmente i requisiti.

Come forse avrai notato, vi sono numerose opzioni per i rack da scegliere a seconda che tu stia organizzando dei server per il tuo business, per la tua abitazione o per una startup. A prescindere da quanto grandi siano i tuoi piani, avrai a disposizione la giusta dimensione di rack, assicurati però che il tipo di rack e le sue dimensioni siano giuste per il tuo setup generale e per i tuoi piani di installazione.

I rack 4-post sono una buona scelta per attrezzature di mede o grandi dimensioni, poiché sono montati da entrambi i lati mettendo l'attrezzatura al sicuro. La sicurezza può essere aumentata utilizzando rack chiusi e con serratura.

Una seconda regola è considerare uno spazio maggiore di cui il rack avrà bisogno per la scalabilità, facendo particolare attenzione allo spazio pavimento. Le dimensioni del rack devono adeguarsi in maniera precisa alle dimensioni dei pannelli pavimento in modo da permettere un flusso d'aria pulito. In caso di inevitabile presenza di spazio, dei pannelli vuoti possono essere utilizzati per garantire che il flusso d'aria non sia ostruito.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza