Italia

Wiki Rack per Server dei Centri Dati: Definizione, Tipi e Guida all'Acquisto

Aggiornato il 22 Set 2022 by
997

I data center ad alta densità sono molto importanti per le aziende moderne, perché possono offrire l'efficienza e il risparmio di costi di cui le aziende hanno bisogno per prosperare in un ambiente altamente competitivo. L'uso corretto dei data center server rack possono facilitare il consolidamento di diverse apparecchiature di rete in modo organizzato, sicuro ed efficiente. Tuttavia, sul mercato esistono diversi tipi di rack per server per data center: come scegliere quello adatto ai propri data center?

 

Che cos'è un rack per server nel data center?

Un rack per server è una struttura aperta progettata per ospitare apparecchiature tecniche o elettroniche, tra cui router, switch di rete, hub, server e così via. Il rack per server consente di alloggiare in modo sicuro più apparecchiature in un'unica area e viene solitamente utilizzato dalle aziende e conservato nei centri dati o negli armadi di comunicazione.

Il rack per server dei centri dati può contenere tutte le apparecchiature standard montabili su rack da 19 pollici, a condizione che non siano troppo profonde per l'armadio rack o troppo alte per essere inserite negli spazi rack disponibili. Le apparecchiature sono spesso dotate di staffe di montaggio rimovibili che si fissano alle guide verticali del rack con viti. Le apparecchiature più pesanti possono anche includere guide orizzontali o ripiani per rack che si montano nel rack per fornire un supporto aggiuntivo. Altri accessori per rack che supportano il funzionamento delle apparecchiature di produzione sono i sistemi UPS, le PDU, i gestori di cavi, gli switch, i pannelli patch e gli alloggiamenti per fibre. Le descrizioni seguenti illustrano i tipi più comuni di rack per server per data center.

Rack per server open

Data center open server rack è costituito da guide di montaggio senza lati o porte - una struttura a cielo aperto per il montaggio di apparecchiature di rete. Possono essere disponibili in un'ampia gamma di dimensioni diverse, in modo da poter ospitare quasi tutti i tipi di apparecchiature. Questi rack vengono installati in un'unica posizione e sono generalmente imbullonati al pavimento per garantire una maggiore stabilità.

Inoltre, i rack per server a rack open sono tipicamente utilizzati per le sale server che non richiedono sicurezza fisica e non necessitano di un controllo aggiuntivo del flusso d'aria. Possono garantire un facile accesso e offrire un ampio spazio aperto per la gestione dei cavi, rendendo questa soluzione ideale per gli armadi di cablaggio di rete e le applicazioni di distribuzione con cablaggio ad alta densità. Esistono due tipi fondamentali di rack per server aperti: a 2 e a 4 montanti. La differenza è che i rack a 2 montanti richiedono in genere una profondità minore, ma supportano un peso inferiore rispetto a quelli a 4 montanti. Scaffalature a 4 montanti.

I pro e i contro dei rack per server open sono elencati nella tabella seguente:

Pro Contro
Prezzo La scaffalatura a rack open è più economica di una scaffalatura chiusa di dimensioni simili. Mancanza di sicurezza Chiunque può avvicinarsi ai rack e scollegare i cavi o qualsiasi altra cosa desideri.
Flusso d'aria Consente un flusso d'aria in tutte le direzioni, che può contribuire a migliorare il raffreddamento dell'apparecchiatura. Polvere Le apparecchiature montate su un rack server aperto di un data center sono molto più soggette a polvere e altri detriti, che possono causare problemi nel tempo.
Accesso facile In caso di rottura di una delle apparecchiature, l'accesso al pannello di controllo è facilmente raggiungibile. Imbullonato al pavimento Per garantire la stabilità di questi scaffali, è necessario fissarli al pavimento. A seconda del luogo in cui saranno installati, questo potrebbe essere un problema.

Armadio rack per server del centro dati

L' armadio rack per data center ha porte anteriori/posteriori, pannelli laterali e quattro guide di montaggio verticali regolabili (montanti). In genere si parla di "rack chiuso". Poiché le porte e i pannelli laterali possono essere bloccati, i rack chiusi garantiscono la sicurezza fisica delle apparecchiature a livello di rack. Nonostante i vantaggi degli armadi di rete, essi pongono anche alcune sfide, in particolare per quanto riguarda il raffreddamento. Un armadio rack per server di un centro dati ha ovviamente meno accesso all'aria esterna. Pertanto, è necessario un qualche tipo di ventilazione per il raffreddamento dell'aria.

Rack per server con montaggio a parete

Il rack per server a parete è progettato per essere attaccato alla parete, in modo da risparmiare spazio sul pavimento e inserirsi in aree dove altri rack non possono. È generalmente in stile open frame o cabinet e viene utilizzato principalmente per alloggiare apparecchiature di rete come pannelli patch in fibra e switch. Ma ha anche alcuni svantaggi: è più piccolo di altri armadi rack, quindi non può sostenere molto peso e non offre la stessa quantità di sicurezza che potrebbe offrire un rack per server per data center completamente chiuso. Se gestite uffici piccoli o casalinghi o uffici più grandi che desiderano aggiungere un ulteriore rack a un sistema esistente, rack per il montaggio a paretesono un'opzione conveniente.

 

Guida all'acquisto di rack per server dei data center

Esiste un'ampia gamma di opzioni di rack per server per data center, in termini di altezze, dimensioni, capacità, metodi di raffreddamento e così via. Quando si sceglie un rack per server di data center per la propria installazione, ecco alcuni fattori da considerare:

Dimensione

Un rack per server per data center scelto correttamente deve essere adatto alle dimensioni dell'apparecchiatura. Sebbene i rack da 19 pollici abbiano sempre la stessa larghezza nominale, l'altezza e la profondità variano. Una misura comunemente utilizzata per l'altezza di un rack è la cosiddetta unità rack (U), definita come 1,75 pollici. La larghezza e la profondità del rack sono tipicamente misurate in unità standard. I rack per data center standard più diffusi hanno una larghezza di 19 pollici e un'altezza di 42U (73,5 pollici di altezza). L'articolo Guida al dimensionamento dei rack per data center fornisce una guida dettagliata alla scelta del corretto dimensionamento del rack di server, che può essere di grande aiuto.

Capacità di peso

Con l'aggiunta di un numero sempre maggiore di dispositivi al data center, i rack di rete devono avere una capacità di peso sufficiente. Il numero di switch, di cavi, di PDU e di supporti per cavi aerei deve essere preso in considerazione durante la selezione di un rack. È necessario scegliere un rack robusto.

Flessibilità e gestibilità

Per un ambiente di cablaggio flessibile e facile da gestire, è necessario lasciare spazio sufficiente nell'armadio del rack per server del data center dopo l'installazione dei dispositivi. Inoltre, alcuni rack per server di data center sono dotati di ruote nel caso in cui i rack debbano essere spostati.

Efficienza di raffreddamento

I costi di raffreddamento dei data center sono in aumento al giorno d'oggi. Il raffreddamento e il flusso d'aria sono fondamentali per le prestazioni e la longevità delle apparecchiature installate nel rack dei server del data center. Un rack per server per data center adeguato contribuisce all'efficienza del raffreddamento. I rack con accessori per la gestione del flusso d'aria possono essere una buona scelta. Anche altri accessori, come la porta del rack, possono influire sull'efficienza di raffreddamento. La maggior parte delle porte dei rack prevede una perforazione di almeno il 64% per garantire un flusso d'aria adeguato.

Sicurezza

Anche se sul rack è installata una grande quantità di apparecchiature costose, è necessario tenere sempre presente la sicurezza. Un rack che soddisfi gli obiettivi di sicurezza è quindi essenziale. Armadietti con serratura e vetri oscurati possono aiutare a proteggere la rete da occhi e mani indiscrete.

 

Sintesi

Il tipo di rack per server per data center più adatto alle vostre esigenze vi aiuta a migliorare la protezione dell'alimentazione, il raffreddamento, la gestione dei cavi e la sicurezza fisica. Spero che le conoscenze e i suggerimenti offerti in questo articolo vi aiutino a scegliere il rack per server/armadio rack per server perfetto. Prendete in considerazione i fattori sopra descritti e riflettete attentamente prima di effettuare la scelta.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza