Interruzioni della filiera di fornitura: Rischi, problemi e soluzioni
Con filiera di fornitura si fa riferimento alla serie di processi di produzione e distribuzione di una merce. Con la pandemia molte imprese hanno sofferto interruzioni della filiera senza precedenti, tra cui sono state particolarmente gravi quelle dei componenti tecnologichi e dei chip.
Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da un'improvvisa diminuzione della domanda, seguita poi da un'inaspettata rapida ripresa. Questo ha messo i comparti tecnologico ed elettronico sotto una pressione mai vista prima per soddisfare le fluttuanti esigenze dei consumatori.
L'immediato passaggio al lavoro da remoto su scala globale ha significato che un numero senza precedenti di consumatori ha iniziato a fare maggiore affidamento su dispositivi elettronici e soluzioni tech. Questa impennata di domanda tra i produttori tech ha ulteriormente messo sotto sforzo i processi produttivi e di filiera, determinando un'inevitabile carenza di prodotti per le masse.
Se i fornitori vogliono eleminare la possibilità di simili interruzioni nel futuro, devono essere consapevoli dei problemi noti e meno evidenti negli attuali sistemi. Devono rinnovare il loro approccio alla filiera di fornitura e fare affidamento su soluzioni digitali e tech per assicurare la consegna con velocità e precisione. Questo può inoltre aiutare a minimizzare le spese di capitale e liberarsi degli anelli più deboli.
Problemi nella filiera di fornitura
Limitazioni al trasporto internazionale
Il processo di filiera, partendo dalle materie prime fino all'assemblaggio e al collaudo, può comprendere diverse fasi di trasporto internazionale, tutte necessarie alla produzione e distribuzione di un singolo prodotto. Per quanto riguarda gli USA, le aziende tech dipendono largamente dai trasporti internazionali. I voli internazionali sono stati drasticamente ridotti durante la pandemia, limitando fortemente la filiera di fornitura.
Carenze nella fornitura dei semiconduttori per chip
L'industria del chip ha forse attirato la maggiore attenzione negli ultimi due anni e non per le migliori ragioni, essendo uno dei comparti che ha visto le principali interruzioni alla filiera a causa della pandemia. Mentre sarà difficile soddisfare la nuova portata nel corso d'opera, i produttori di chip stanno al momento tendando di ridurre il divario tra l'offerta e la domanda.
Aumento degli investimenti sulla produzione interna
Gli USA hanno fatto sempre più affidamento su produttori stranieri al fine di soddisfare la crescente domanda di componenti elettroniche, comprese le componenti fondamentali alla sicurezza nazionale. Le limitazioni ai trasporti internazionali hanno significato una maggiore dipendenza dai produttori americani, cosa che ha aperto vie per aiutare velocemente questi produttori ad adattarsi alle nuove circostanze.
Comportamenti mutevoli dei consumatori
Anche prima della pandemia, le compagnie tech hanno sperimentato una crescente domanda di servizi digitali e di eCommerce. La tendenza si è ulteriormente accelerata durante l'emergenza globale. Le compagnie della filiera di fornitura hanno dovuto implementare e velocizzare le proprie operazioni eCommerce e B2C come mai fatto prima. Le aziende della filiera non solo devono consolidare le proprie operazioni tramite soluzioni control tower e LLP, ma devono anche tenere sotto controllo l'impatto che queste interruzioni hanno sulle operazioni di ritorno.
Incertezze sulle relazioni commerciali
La recente imprevedibilità delle relazioni commerciali ha direttamente influenzato la filiera di fornitura del tech. I produttori sono sotto costante pressione per operare con relazioni e politiche commerciali continuamente in mutamento.
Possibili minacce alla filiera di fornitura
L'interruzione della filiera di fornitura è emersa come una conseguenza del problema complessivo della carenza di risorse su scala globale. Quest'ultimo problema non ha solo influenzato la produzione e la distribuzione, ma anche gli investimenti e la forza lavoro.
Sfortunatamente i principali analisti prevedono che le turbolenze continueranno a prevalere nella prima metà di questo anno. Diversi ostacoli stanno diventando importanti, il principale dei quali sono le continue ondate di nuove varianti di Covid-19 che hanno sospeso i piani a lungo termine.
In assenza di una massiccia politica sul lavoro e di risposte di regolamentazione consistenti alle minacce del Covid, ripristinare le operazioni di filiera come un tempo potrebbe essere complicato.
Come risolvere i problema della filiera di fornitura
Al fine di risolvere i problemi della filiera di fornitura, le aziende devono mettere in campo le seguenti operazioni senza ritardi.
-
Le aziende devono tenere il passo con la raccolta dati per assistere i processi di business.
-
Le compagnie tech devono riconsiderare le componenti dei propri sistemi operativi chiave. Per esempio, devono guardare i sistemi di gestione e i quadri e processi organizzativi per assicurarsi che siano al passo con gli standard.
-
Le aziende della logistica devono integrare i big data ai loro processi business chiave. Devono distinguere i dati fondamentali alla comprensione delle esigenze di business dai dati ridondanti.
-
Le aziende devono incorporare AI e ML nei loro processi e rendere la condivisione dati più semplice a tutti i livelli.
Conclusioni
Secondo gli analisti, le soluzioni digitali basate su AI, IoT, ML, blockchain e RPA possono assicurare maggiore tracciabilità, trasparenza ed efficienza nei processi di filiera. In ogni caso, le aziende dovranno prendere in considerazioni tutte le soluzioni disponibili per rendere la filiera di fornitura più resiliente a turbolenze future.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022