Videocamere a cupola, bullet, a torretta, fisheye: Come scegliere?
In molti settori,in molte aziende e persino nelle nostre comunità, la videosorveglianza è stata creata per proteggere sicurezza e proprietà. In un sistema di videosorveglianza, le telecamere IP svolgono un ruolo fondamentale. Tuttavia, esistono vari tipi di videocamere IP e ognuna di esse può essere utilizzata in ambiti diversi. In questo articolo, prendiamo come esempio le tre telecamere IP comunemente utilizzate - videocamera a cupola, videocamera bullet, video a torretta, videocamera fisheye -, le presentiamo brevemente e analizziamo le loro funzioni, sperando che possa essere un buon riferimento per fare la scelta migliore sulle telecamere di cui ha bisogno.
Tipologie comuni di videocamere IP - Videocamera a cupola, videocamera bullet, videocamera a torretta, videocamera fisheye
Cosa è una videocamera a cupola?
Le videocamere a cupola, chiamate così per la loro forma, sono comunemente utilizzate nei sistemi di sorveglianza per abitazioni, luoghi di intrattenimento e negozi commerciali. Il design a forma rotonda rende difficile per gli osservatori esterni rendersi conto di dove sia puntata la telecamera e offre un'ampia flessibilità per regolare la distanza di messa a fuoco della telecamera per un posizionamento preciso. La maggior parte delle telecamere dome è dotata di una luce LED a infrarossi integrata per la visione notturna che consente di fornire una videosorveglianza di alta qualità. Le telecamere a cupola sono inoltre generalmente racchiuse in coperture resistenti per evitare atti vandalici e danni, rendendole un'opzione ideale per l'utilizzo in aree esposte.
Cosa è una videocamera bullet?
Note per il loro aspetto a forma di cilindro, le videocamere bullet assomigliano a bossoli. Di solito vengono utilizzate come apparecchiature di videosorveglianza per l'occultamento della sicurezza in ambienti interni, oppure per la sicurezza in ambienti esterni e per le installazioni a lungo termine. Una telecamera bullet è solitamente dotata di un grande obiettivo motorizzato a messa a fuoco variabile o fisso, che le consente di monitorare una gamma più ampia di aree. Inoltre, il LED a infrarossi incorporato in una telecamera bullet è molto forte e le consente di fornire immagini estremamente precise di giorno, di notte e in diverse condizioni di luce. Normalmente, una videocamera bullet è relativamente grande e facile da individuare, ma la mini videocamera bullet offre un'altra soluzione. Una mini videocamera bullet può essere abbastanza piccola da essere nascosta in qualcosa come un peluche o abbastanza grande da essere una forma evidente di deterrente per la sicurezza esterna.
Che cosa è una videocamera a torretta?
Le videocamere a torretta sono chiamate così per la loro struttura a 3 assi in stile torretta, che consente agli installatori di puntare l'obiettivo in qualsiasi direzione. La maggior parte delle telecamere a torretta è dotata di visione notturna IR integrata, che consente alla telecamera di acquisire video in condizioni di completa oscurità. A differenza delle telecamere a cupola con alloggiamento in vetro, l'assenza del guscio della cupola rende le telecamere a torretta prive di effetti di abbagliamento. Inoltre, la sua struttura unica la rende più facile da regolare rispetto ad altre telecamere. Le telecamere a cupola sono comunemente utilizzate nei sistemi di videosorveglianza per abitazioni, aziende e installazioni governative.
Confronto tra Telecamere Dome e Bullet e Telecamere a Torretta: Pro & Contro
Videocamera a cupola | Videocamera bullet | Videocamera a torretta | |
---|---|---|---|
Aspetto |
Forma a cupola Dimensione piccola |
Forma a bossolo È molto visibile e può essere facilmente danneggiata |
Forma a semisfera Dimensione piccola |
Campo visivo | Obiettivo e gamma piccoli | Obiettivo più grande con una gamma più ampia | Obiettivo e gamma piccoli |
Visione notturna |
Visione notturna LED a infrarossi incorporato |
Visione notturna Capacità di zoom elevato IR Esteso |
Visione notturna LED a infrarossi incorporato |
Uso interno | Più discreto e meno distraente | Più visibile e più facile da vandalizzare | Più discreto e meno distraente |
Uso esterno |
Occultamento elevato Condensa e bounceback IR |
Gamma più ampia Chiaro deterrente Incline alla nidificazione della fauna selvatica |
Immagine chiara Nessun bounceback IR Facile da danneggiare |
Installazione | Installazione professionale | Installazione facile | Facile installazione e regolazione |
Videocamera bullet, a cupola e torretta: Come scegliere?
Le tre tipologie di videocamere descritte sopra sono tutte buone opzioni di videosorveglianza, ma è importante scegliere quella giusta per le proprie esigenze. Abbiamo quindi riassunto i seguenti aspetti da prendere in considerazione.
La videocamera a cupola è una scelta popolare per i sistemi e i luoghi esterni più vulnerabili, come scuole, uffici, case, piccoli negozi e centri commerciali. Le videocamere a cupola possono essere installate direttamente sulla parete o sotto la grondaia. Dispongono anche di scatole di giunzione e supporti a parete opzionali. Questo tipo di videocamera ha un'incredibile capacità anti-danneggiamento, in quanto l'obiettivo è completamente coperto da una cupola di vetro a prova di distruzione, rendendola facile da nascondere.
Una videocamera bullet è ideale per luoghi grandi e bui come magazzini, fabbriche e parcheggi, in quanto può essere un ottimo deterrente. Normalmente, è dotata di una visione notturna a colori, grazie all'adozione di diversi sensori (come la videocamera bullet FS super HD da 5MP e 8MP) , più la sua wide dynamic range (WDR) e l'obiettivo ad alta definizione, che le consentono di offrire un monitoraggio più ampio e di fornire riprese video chiare.
Le videocamere a torretta stanno diventando sempre più popolari tra i professionisti e sono molto adatte all'uso in interni. Come le videocamere a cupola, anche le videocamere a torretta offrono una videosorveglianza di alta qualità, ma a differenza delle videocamere di sicurezza a cupola con alloggiamento in vetro, l'assenza del guscio della cupola rende le telecamere a torretta prive di effetti di abbagliamento. Inoltre, la facilità di regolazione dell'angolo fa sì che le videocamere di sicurezza a torretta mettano in ombra le videocamere bullet e a cupola.
Le videocamere a cupola, bullet e torretta possono essere utilizzate in scenari diversi, e possono anche essere installate in aree diverse nello stesso scenario. Di seguito è riportato un modello di applicazione di diversi tipi di videocamere IP FS installazione, come riferimento:
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022