Otto modi tramite cui i data center hyperscale stanno trasformando il mondo dell'IT
I data center hanno fatto molta strada in termini di funzionalità e architettura. L'ultima decade li ha visti passare dall'essere un sistema d'archiviazione di informazioni back-office buttato in un armadio a diventare una struttura più condivisa non più nascosta dall'occhio pubblico. Al tempo, non molti erano preoccupati di cosa accadesse nella struttura d'archiviazione di un'impresa, ma le infrastrutture IT sono cambiate di molto da quei giorni.
Un data center hyperscale (HDC) funziona come un hub di distribuzione, più simile a un centro di distribuzione di una struttura retail che non a un magazzino. Per comprendere il funzionamento di una struttura hyperscale, si immaginino ettari di superficie agricola modularizzati in piccole aree misurate in metri. Ogni modulo è stato ottimizzato così tanto da moltiplicare la produzione al punto che la rendita della superficie complessiva aumenta esponenzialmente. Le strutture hyperscale lavorano in maniera simile. Sono diventate immensamente granulari, avendo di conseguenza un'archiviazione dati incredibilmente dettagliata. Ciò ha permesso alle imprese di immagazzinare grandi dati e prendere decisioni oculate grazie a questo.
I futuristi possono già osservare l'inaugurazione di un nuovo paradigma con la crescente domanda di computing hyperscale. Le compagnie hyperscale rappresentano al momento i clienti più grandi che stanno affittando spazi data center wholesale o personalizzati. Per questo motivo, i clienti hyperscale tengono ora le redini del settore e questi data center stanno anch'essi crescendo velocemente, adattandosi ai cambi di progettazione richiesti da questi clienti.
Di seguito abbiamo esaminato alcuni modi fondamentali tramite cui i data center hyperscale hanno trasformato l'ecosistema IT.
Crescente passaggio verso lo streaming video
L'interconnettività illimitata fornita dalle strutture hyperscale ha aperto la strada alla distribuzione globale di streaming video HD e la crescita esponenziale degli e-sport. Anche le piattaforme social media hanno imparato con successo a utilizzare a proprio vantaggio l'hyperscale per aiutare i clienti a connettersi con reti distribuite di familiari o amici. Sono le stesse potenti risorse hyperscale che sono responsabili della trasformazione dei social media negli strumenti di marketing più efficaci e lead-generating.
L'ascesa del cloud computing
I data center hyperscale ospitano sia i dati che le applicazioni che possono essere utilizzati da app o browser, permettendo il passaggio delle operazioni IT a un modello di servizio, altrimenti noto come cloud computing. Al fine di ospitare un'applicazione nel cloud, gli utenti devono utilizzare le risorse offerte dai provider cloud. Disastri naturali o azioni dolose hanno meno probabilità di interessare i dati nel cloud. Più in generale, scalabilità e sicurezza sono i maggiori vantaggi offerti dal cloud computing.
Maggiori investimenti nel mercato dei data center
L'industria dei data center hyperscale sta attraendo enormi investimenti poiché gli operatori del settore sono diventati maestri nell'ottimizzare quasi ogni componente della rete per un effetto domino sulle grandi strutture. Si stima che la crescita di investimenti nel mercato dei data center hyperscale avrà una crescita CAGR del 4.02% nel periodo 2021-2026. I mammut del digitale come Google, Amazon, Microsoft e Facebook hanno introdotto programmi R&D in-house per modificare le proprie attrezzature con design personalizzati in silicio. Le infrastrutture continuano a diventare più efficienti, funzionali ed economiche.
Passare al livello superiore di cyber-resilienza e continuità di business
Un effetto notevole della pandemia è stato il passaggio totale e complessivo al lavoro da remoto, il quale ha enfatizzato la necessità di resilienza e continuità di affari. I servizi hyperscale hanno aiutato i business con sostenibilità e sicurezza, in particolare nei casi in cui le mission e le soluzioni business-critical erano coinvolte. Microsoft Teams, ad esempio, e altre piattaforme di collaborazione simili, hanno garantito la connettività in un ambiente sicuro. Molte altre organizzazioni stanno ora valutando gli accordi di livello offerti da strutture terze, in particolar modo in quei casi dove il downtime sta diventando sempre più costoso.
L'e-commerce offre esperienza di shopping più personalizzabile
Quello dell'e-commerce è un altro settore che è stato completamente rinnovato grazie al potere dell'hyperscale. I negozi online non devono più preoccuparsi di perdere clienti grazie alla connettività ininterrotta. I clienti sono inoltre in grado di eseguire confronti trai prezzi, vedere suggerimenti basati sulle analitiche predittive e contenuti curati guidati dai pattern comportamentali. Attingendo dalle risorse offerte dai data center hyperscale, le imprese si sono liberate di tempi di caricamento lenti e glitch nell'esperienza di vendita virtuale.
Moderne tecniche di alimentazione e utilizzazione
Un crescente numero di data center hyperscale fanno affidamento sull'utilizzo di energie rinnovabili per alimentare le proprie attrezzature, giacché i clienti fanno sempre più attenzione a fonti rinnovabili come il solare, l'eolico e l'idroelettrico. Gli operatori dei data center creano team di esperti che possano guidarli attraverso le complessità del mercato dell'energia. Numerosi incentivi sulle tasse accompagnano spesso questa scelta.
Anche le tecmiche di distribuzione dell'energia stanno evolvendo per ridurre le perdite energetiche. Per esempio, sono incoraggiati design così efficienti da ridurre il numero di conversioni tra AC e DC o gli step-up/down del voltaggio. Il 30% dell'utilizzo energetico è ridotto portando 48 volt direttamente alla scheda madre invece dei soliti 12 volt. Inoltre, anche l'utilizzo di ioni al litio e batterie nichel-zinco per i gruppi di continuità dei data center sta diventando sempre più comune.
Richiesta più alta per i sistemi di raffreddamento
Il raffreddamento è un'altra area dove l'hyperscale sta innovando a grandi passi. Il calore può impattare sull'efficienza e l'affidabilità del computing. Le strutture data center hanno sviluppato modi per minimizzare i costi di raffreddamento costruendo i data center in aree con temperature moderatamente fredde. Questo permette alle strutture di utilizzare a proprio vantaggio l'aria fredda dell'ambiente naturale. Anche altri trend di raffreddamento sono diventati popolari tra gli operatori del settore, come il raffreddamento intelligente a membrana e le unità di refrigerazione in-server.
Le aziende dell'hyperscale dettano le regole
I data center hyperscale sono diventati partner fidati per il "Big tech" in quanto fanno affidamento sulla proprie competenze per ottimizzare l'infrastruttura IT e per maggiore efficienza.
Le imprese digitali di grandi dimensioni e le compagnie hyperscale con il maggiore potere d'acquisto, come Amazon, Google, Facebook e Microsoft, stanno ora dettando le regole del gioco introducendo lineeguida su cosa un data center debba offrire alle imprese. Le recenti pressioni segrete da parte di Facebook per la costruzione del più grande data center dell'Olanda sono un esempio di questa tendenza.
Conclusioni
Grazie a queste tendenze dell' hyperscale, le compagnie possono automatizzare molti aspetti del proprio business che sono fino adesso rimasti in secondo piano. Quest'automazione ha permesso alle imprese di afferrare nuove opportunità e massimizzare l'efficienza. Tuttavia, questo non deve riguardare solamente i giganti tech del settore come Baidu, AliBaba, Facebook, AWS e Microsoft. Per raggiungere davvero il massimo effetto, i vantaggi dell'hyperscale devono raggiungere i settori più piccoli, come le compagnie farmaceutiche, il settore dell'educazione, i provider di telecomunicazioni e i servizi finanziari.
Una volta che i settori più piccoli inizieranno ad adottare le risorse illimitate di questi data center, vedremo allora gli effetti sul lungo termine della scalabilità. In un certo modo, i data center hanno già iniziato a raggiungere questo obiettivo per la maggior parte dei settori e quello che stiamo vedendo oggi è la forza di risorse di grandi dimensioni che vengono utilizzare per compiti di routine di minori dimensioni.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022