Italia

Perché una webcam esterna è meglio della videocamera integrata di un laptop?

Aggiornato il 04 Gen 2023 by
2.5k

Nessuno si sarebbe immaginato che le videoconferenze avrebbero conquistato il mondo degli affari e sarebbero diventate una parte essenziale del lavoro per milioni di persone. Se avete lavorato da casa durante la pandemia di COVID-19, probabilmente avete usato la vostra webcam come non facevate da anni. Infatti, dopo aver scoperto i vantaggi del lavoro a distanza, alcuni lavoratori hanno continuato a incontrarsi in video anche dopo il rientro in ufficio.

Ecco che si pone il dilemma: investire in una webcam esterna o rimanere con l'opzione integrata nel computer portatile. Continuate a leggere per capire meglio cosa sia giusto per voi tra un webcam integrata e una esterna.

Working From Home with Webcam

Cosa è una videocamera integrata? Come funziona?

Quasi tutti i computer portatili presenti sul mercato sono dotati di una webcam integrata, ma con specifiche diverse. Sebbene alcuni produttori di laptop abbiano ottimizzato le prestazioni delle webcam integrate, le immagini possono comunque apparire scure e sgranate, soprattutto in condizioni di illuminazione non ottimali.

La webcam si inserisce nel bordo superiore della cornice intorno allo schermo, quindi si trova all'altezza giusta per le videochat. Un microfono è solitamente posizionato accanto alla webcam, in modo che gli altri possano sentirvi allo stesso tempo. Le webcam integrate non richiedono alcuna configurazione aggiuntiva: tutti i software e i driver necessari sono preinstallati dal produttore.

Cosa è una webcam esterna? Come funziona?

Ci si può chiedere: "Perché dovrei investire in una webcam esterna quando il mio computer ne ha già una?". Una webcam è una videocamera che invia o trasmette un'immagine o un video in tempo reale attraverso Internet, con maggiore spazio per i componenti elettronici e offrendo risoluzione migliore, foto e video di migliore qualità e audio di migliore qualità.

Le webcam esterne sono piccole telecamere che di solito si trovano su una scrivania, connesse al computer portatile o su uno stabilizzatore come un cavalletto o un treppiede e che devono essere installate manualmente. La maggior parte delle webcam esterne, tuttavia, richiede pochissimo tempo per la configurazione iniziale, iniziando solitamente a funzionare non appena vengono collegate alla rete.

External Webcam Better Than Embeded Webcam

Webcam esterna e videocamera integrata: Confronto

La webcam esterna ha giustamente un prezzo più alto grazie alle sue prestazioni di alto livello e alle funzioni non possiedute da una videocamera integrata. Le webcam economiche partono da circa 30 dollari e superano di gran lunga la qualità della videocamera integrata media. Le opzioni di fascia media costano da 60 a 100 dollari, mentre le migliori costano da 100 a 200 dollari.

Di seguito è riportata una tabella di confronto tra le webcam esterne e quelle integrate:

  Webcam integrate Webcam esterne
Dimensioni dei componenti Le webcam integrate di piccole dimensioni hanno componenti di dimensioni ridotte, che influenzano il livello delle prestazioni della videocamera e la qualità dell'immagine. Con meno vincoli di spazio, le webcam esterne hanno in genere componenti di qualità superiore, offrendo una migliore risoluzione, velocità, fluidità, bilanciamento dei colori e riduzione del rumore.
Lente Non hanno spazio per una serie di obiettivi multipli, influendo sulla qualità dell'immagine. Dispongono di una serie di lenti in più pezzi, migliorando notevolmente il livello di qualità dell'immagine.
Sensibilità alla luce Non regolano né eseguono la messa a punto in ambienti con poca luce, poiché la qualità dell'immagine si ridurrebbe. Alcune sono in grado di effettuare una sofisticata regolazione in ambienti con poca luce, generando immagini di migliore qualità.
Audio di qualità stereo La qualità dei microfoni incorporati nei computer varia a seconda della posizione del microfono e della soluzione complessiva del computer. Alcune webcam esterne sono dotate di microfoni stereo integrati che offrono un'esperienza audio ad alta definizione.
Lunghezza focale La lunghezza focale limitata renderà le immagini a distanze inferiori meno nitide. Alcune sono dotate di funzioni di messa a fuoco automatica e possono regolare la lunghezza focale da vicino a lontano: il soggetto è sempre a fuoco.
Campo visivo Più adatto per comunicazioni individuali. Consentono un campo visivo più ampio: più di una persona può partecipare a qualsiasi punto finale.
Modo di montaggio Il design integrato evita la fase di installazione, ma rende meno comodo lo spostamento del portatile. Il design esterno offre una maggiore flessibilità di installazione: sulla scrivania, attaccato al laptop o su un treppiede.
Certificazioni Le webcam integrate spesso non sono progettate per soddisfare gli standard di certificazione delle piattaforme di videochiamata. Alcune webcam esterne sono state progettate per funzionare perfettamente con le piattaforme di videochiamata più diffuse, assicurando l'offerta di funzionalità avanzate per consentire un'esperienza video e audio ottimizzata.

Webcam del laptop vs. webcam esterna: Pro e contro

Vantaggi della webcam integrata

  • Scelta di risparmio: Se si possiede già un computer portatile con webcam integrata, non ci sono costi aggiuntivi.

  • Facile da usare: Le webcam integrate sono già configurate e pronte all'uso quando si riceve il portatile, con tutti i software e i driver necessari installati. Sono già installate a un'altezza adeguata per le videochiamate, senza bisogno di regolarle o di trovare l'angolazione giusta.

Limitazioni della webcam integrata

  • Effetti insoddisfacenti: La risoluzione e i sensori delle webcam integrate fanno apparire le immagini sgranate agli altri.

  • Meno flessibilità: Non è possibile regolare gli angoli, né prenderlo o spostarlo quando necessario.

  • Manutenzione non facile: Le webcam integrate sono parte integrante del computer e quindi più difficili da risolvere o riparare in caso di problemi.

Punti forti della webcam esterna

  • Risoluzione più alta: Anche le migliori webcam integrate non superano la risoluzione di 720p, mentre la maggior parte delle webcam offre una risoluzione Full HD di almeno 1080p e spesso 4K, per una qualità delle immagini nettamente superiore.

  • Prestazioni audio più chiare: Alcune webcam hanno un design compatto all-in-one con altoparlanti e microfoni che rendono le chiamate naturali.

  • Campo visivo più ampio: Le webcam esterne offrono spesso opzioni di grandangolo e zoom, in modo da poter regolare l'inquadratura in base alle esigenze.

  • Regolazione automatica più intelligente: La maggior parte delle webcam esterne è dotata di una tecnologia in grado di adattarsi alla scarsa illuminazione, in modo che le immagini non risultino scure e sgranate se le condizioni di luce non sono ideali. Alcune supportano anche l'AI Tracking, che consente di mantenere automaticamente l'inquadratura in primo piano in tutti i video.

  • Migliore flessibilità: È possibile inclinare o ruotare la testa di una webcam esterna più facilmente di quanto sia possibile ruotare l'intero laptop.

Svantaggi della webcam esterna

  • Costi extra: A differenza delle webcam integrate sul computer portatile, la webcam esterna deve essere acquistata separatamente.

  • Installazione aggiuntiva: Sebbene sia generalmente semplice, le webcam esterne richiedono un certo grado di configurazione: potrebbe essere necessario installare alcuni driver o software per farle funzionare.

Dovrei comprare una webcam esterna?

Dopo aver conosciuto le differenze tra le webcam integrate e quelle esterne, è il momento di decidere quale sia quella giusta per voi. Ho bisogno di una webcam? Obiettivamente, le webcam esterne offrono una qualità video migliore e un maggior numero di funzioni che non si trovano nei modelli integrati. Tuttavia, alcune persone si accontentano della webcam integrata di base, oppure la usano solo di rado e si accontentano dell'offerta integrata di cui è già dotato il loro computer portatile.

Se la qualità dell'immagine e del suono sono di primaria importanza, una webcam esterna di fascia alta sarà più adatta alle vostre esigenze rispetto a una webcam interna standard, grazie alle lenti grandangolari, ai microfoni stereo e alle funzionalità avanzate di messa a fuoco automatica. Se utilizzate regolarmente una webcam per lavoro o per comunicare con amici e familiari e non siete soddisfatti della qualità della webcam integrata, allora dovreste assolutamente considerare l'acquisto di una webcam esterna.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza