Italia

Distinguere gli AP fit e gli AP fat prima della connessione in rete

Aggiornato il 15 Feb 2023 by
2.1k

Con un punto di accesso (AP) wireless è possibile collegare facilmente più dispositivi per connessioni wireless con maggiore comodità e flessibilità sia a casa che negli uffici aziendali. Essendo una delle parti fondamentali per la creazione di reti wireless, la scelta dei punti di accesso è cruciale in base alle varie esigenze degli utenti. AP fat e AP fit con caratteristiche diverse possono soddisfare le diverse esigenze di rete. In questo articolo verrà fatto un confronto tra questi AP per aiutare a fare una scelta più ponderata.

 

AP fat e AP fit

La differenza più visibile tra un AP fat e un AP fit (AP sottile) sta nella porta WAN. Un AP fat possiede una porta WAN facilmente riconoscibile. Inoltre, l'AP fat, dotato di porte WAN e LAN, può supportare funzioni di sicurezza quali server DHCP, DNS, clonazione di indirizzi MAC, accesso VPN e firewall. Come dispositivo di rete in grado di funzionare in modo indipendente, l'AP fat può implementare funzioni di dialing, routing e altre funzioni. In genere, gli AP fat sono utilizzati come access point autonomi che possono funzionare in assenza di un dispositivo di controllo.

Fat AP Networking Mode

La "versione fit dell'AP" ha lo scopo di ridurre la complessità dell'hardware degli AP originali. L'AP fit, senza un proprio sistema operativo completo, elimina le funzioni di routing, DNS, server DHCP e molte altre funzioni di carico e mantiene solo la parte di accesso wireless. In quanto componente della LAN wireless, l'AP fit/thin non può funzionare in modo indipendente e deve collaborare con la gestione AC. Gli AP sono in realtà piuttosto comuni nell'uso quotidiano, equivalenti a uno switch o a un hub wireless, fornendo solo una funzione di conversione del segnale cablato/wireless e di ricezione/trasmissione del segnale wireless.

Fat AP Networking Mode

 

Confronto tra AP fat e AP fit nelle connessioni di rete

La domanda di reti wireless nelle aziende è in costante aumento e richiede dispositivi wireless potenti. Pertanto, il numero e le dimensioni dei dispositivi wireless stanno aumentando in modo esponenziale. Due soluzioni principali per il networking aziendale: Opzione 1: modalità di rete WLAN distribuita con AP fat e switch cablati. Opzione 2: modalità di gestione WLAN centralizzata con AP fit e controllori wireless. La parte che segue analizza questi due tipi di soluzioni sotto cinque aspetti principali.

Roaming wireless

Se l'utente passa dall'area di copertura di un AP fat all'area di copertura di un altro AP fat, il dispositivo si riconnette al nuovo AP fat con un segnale forte, si autentica nuovamente e acquisisce nuovamente l'indirizzo IP. La disconnessione della rete avverrà di conseguenza. Tuttavia, le cose cambiano se si tratta di un AP fit. Il segnale viene commutato automaticamente e non è necessario eseguire nuovamente l'autenticazione e l'acquisizione dell'indirizzo IP quando si adotta un AP fit. In altre parole, il segnale e la rete sono sempre connessi online, aiutando a evitare il problema della disconnessione. Una rete di AP fit è in grado di eseguire il roaming senza soluzione di continuità tra i livelli 2 e 3.

Bilanciamento del carico automatico

Quando molti utenti sono connessi allo stesso AP fat, quest'ultimo non può eseguire automaticamente il bilanciamento del carico per assegnare gli utenti ad altri AP fat con carichi più leggeri. Di conseguenza, gli AP fat presentano un rischio maggiore di guasti alla rete a causa del carico pesante. Nella configurazione AC + AP fit, con più utenti connessi contemporaneamente all'AP, l'AC funzionerà automaticamente per allocare gli utenti ad altri AP con carico più leggero in base all'algoritmo di bilanciamento del carico, riducendo al minimo i malfunzionamenti della rete e migliorando le prestazioni dell'intera rete.

Certificazione della sicurezza

La maggior parte delle reti di AP semplici e fat ha solo una modalità di autenticazione singola con chiavi pre-condivise. La sicurezza dell'accesso alla rete non può essere garantita e non è possibile eseguire una gestione unificata dell'autenticazione. L'AP fit accetta la gestione del controller wireless ed è responsabile di funzioni semplici come la crittografia e la decrittografia dei messaggi 802.11, con meccanismi di rilevamento ed elaborazione di AP illegali.

Gestione e manutenzione

Gli AP fat non possono essere gestiti centralmente. Devono essere configurati separatamente e il lavoro di configurazione è complicato. Immaginate di avere un centinaio di AP nel vostro sistema. Ogni nuovo dispositivo AP deve essere configurato uno per uno. Per la manutenzione, è necessario accedere al dispositivo AP uno per uno per visualizzare lo stato di funzionamento dell'AP e le statistiche degli utenti. Per l'aggiornamento, è necessario aggiornare manualmente il software passo dopo passo. Dimenticate questa soluzione che richiede tempo e lavoro, AP fit è più intelligente nella gestione centralizzata. La modalità "AP fit + AC" non richiede una configurazione separata. I vantaggi di questo tipo di gestione centralizzata sono straordinari, soprattutto nel caso di un numero elevato di AP.

 

Applicazioni di rete per AP fat e AP fit

Come già accennato, gli aspetti negativi degli AP fat risiedono nella relativa scomodità, instabilità, insicurezza e complessità. Inoltre, gli AP di tipo "fat" tendono a essere costruiti su un hardware potente e richiedono un software complesso che aumenta i costi. Mentre l'installazione di un AP/AC adatto è più semplice e semplifica la costruzione dell'AP con una variazione significativa dei costi. Tuttavia, il controller deve essere generalmente basato su una piattaforma hardware più potente in modalità AP fit rispetto alla modalità AP fat, a causa del maggiore carico di lavoro.

Pertanto, gli AP fat funzionando in modo indipendente senza coordinamento AC sono normalmente utilizzati in reti wireless di piccole dimensioni, come case e piccoli uffici che coprono solo un numero ridotto di utenti. Rispetto agli AP fat, gli AP fit presentano maggiori vantaggi nelle reti WLAN. La modalità "AC + AP" tende a essere la soluzione di fatto per la maggior parte delle aziende al giorno d'oggi. Inoltre, gli AP sottili/adatti possono essere applicati anche nelle costruzioni di reti wireless di medie e grandi dimensioni, come centri commerciali, supermercati, hotel, attrazioni, ecc. dove più AP sono combinati con prodotti AC per creare una copertura di rete wireless più ampia.

 

Trend per il futuro: Access point wireless combinante funzioni fat e fit

Con l'aumento della domanda di copertura wireless, i requisiti prestazionali di AP wireless sono sempre più elevati. I semplici "AP fat" e "AP fit" non soddisfano più le esigenze complesse e flessibili. Tra l'AP fat e l'AP fit c'è un compromesso. Combinando i vantaggi degli AP fat e fit, spicca l'"AP wireless integrato fat e thin", che può passare in modo flessibile dalla modalità fat a quella thin.

Sia che venga distribuito come AP standalone (modalità fat) che come AP gestito (modalità fit), l'AP rileverà automaticamente la modalità di funzionamento senza ulteriori sforzi per l'aggiornamento del firmware. L'utente deve solo cambiare la modalità di funzionamento e aggiungere gli AC per la modalità fit. In questo modo non solo si ottiene una transizione graduale con installazioni più semplici, ma si ottiene anche una soluzione economicamente vantaggiosa. Pertanto, questo tipo di soluzione AP con un modello di gestione ibrido è adatto per l'aggiornamento delle reti da piccole a grandi.

Attualmente, questi accesso punto che supportano modalità di gestione ibride stanno guadagnando popolarità nelle reti aziendali. Gli AP di livello aziendale, la maggior parte dei quali supporta Wi-Fi 6 standard attualmente, non solo è in grado di supportare la commutazione flessibile tra modalità fat e fit in base ai requisiti di rete, ma anche di soddisfare i requisiti di sviluppo futuri. Quando gli AP sono pochi, i gestori di rete possono adottare la modalità fat per creare una rete semplice e indipendente. Per le reti su larga scala, questi AP possono operare in modalità fit e lavorare con gli AC per consentire la gestione centralizzata di tutti gli AP e di altri aspetti come la sicurezza, la gestione del traffico, la QoS e la gestione IP.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.9k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.9k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza