Pannello di distribuzione in fibra: Wiki, tipi e consigli per l'acquisto
Il sistema di cablaggio in fibra ottica sta diventando sempre più complesso, poiché ogni giorno vengono aggiunti alla rete numerosi cavi in fibra. Per gestire e organizzare questi cavi in modo ordinato, i tecnici di rete utilizzano spesso vari organizzatori di cavi per ridurre al minimo l'ingombro dei fili quando si tratta di spostamenti, aggiunte e modifiche di cavi in fibra (MAC). Il pannello di distribuzione in fibra o pannello di distribuzione in fibra ottica è uno dei gestori di cavi comunemente utilizzati.
![fiber distribution panel](https://img-en.fs.com/community/wp-content/uploads/2018/09/fiber-distribution-panel.jpg)
Cosa è un pannello di distribuzione in fibra?
Un pannello di distribuzione in fibra, noto anche come pannello patch in fibra ottica, è utilizzato principalmente per ospitare terminazioni, connessioni e patch di cavi in fibra. Con i pannelli di distribuzione in fibra ottica, i tecnici di rete possono controllare un gran numero di cavi in fibra e di punti di connessione in un pannello o in una struttura standard. Pertanto, i pannelli di distribuzione in fibra rendono semplice e conveniente la gestione e la manutenzione dei cavi.
Tipi di pannelli di distribuzione in fibra
In generale, i pannelli di distribuzione in fibra ottica possono essere suddivisi in pannelli per montaggio a parete e a rack. I pannelli di distribuzione in fibra ottica a parete sono progettati per la terminazione diretta dei cavi in fibra ottica e possono essere montati praticamente ovunque. Per facilitare l'accesso ai cavi, i pannelli di distribuzione in fibra ottica a parete sono spesso progettati con porte doppie. Il video del pannello patch in fibra FS per montaggio a parete è un esempio per mostrare come utilizzarlo e installarlo in dettaglio:
Il pannello di distribuzione in fibra ottica per montaggio a rack, invece, è utilizzato principalmente per la gestione dei cavi dei rack dei data center. Di solito è disponibile nelle versioni patch panel e enclosure, con 48/96/144 porte LC/SC. Il pannello patch di distribuzione della fibra ottica è una piastra di adattamento 1U dotata di adattatori LC/SC. Mentre l'involucro di distribuzione della fibra è una scatola metallica 1U o 2U che protegge i cavi interni. Nei data center ad alta densità di cablaggio, l'armadio di distribuzione della fibra montato su rack è molto più popolare per la sua maggiore capacità e versatilità. Il video seguente mostra come utilizzare un armadio per montaggio a rack:
Cose da considerare prima di acquistare un pannello di distribuzione in fibra ottica
Con i vari pannelli di distribuzione in fibra ottica presenti sul mercato, ci si può chiedere come scegliere quello giusto per le proprie esigenze. Prima di acquistare un pannello di distribuzione in fibra ottica, è meglio prendere in considerazione i seguenti fattori:
Montaggio a parete o a rack
La prima cosa da considerare è dove installare il pannello di distribuzione. I pannelli di distribuzione in fibra a parete sono installati principalmente nelle sale di telecomunicazione e in altre applicazioni a muro. I pannelli di distribuzione in fibra per montaggio a rack, invece, sono utilizzati su rack di rete o server.
Caricato o non caricato
Un pannello di distribuzione in fibra caricato è precaricato con adattatori e pigtail in fibra. Con esso, si possono semplicemente inserire le connessioni dei cavi in fibra. Tuttavia, se una porta di questo pannello in fibra ottica viene danneggiata, sarà rotta per sempre. Inoltre, se si desidera cambiare i connettori dai vecchi SC ai nuovi LC, è necessario acquistare un nuovo pannello di distribuzione in fibra LC caricato. I pannelli di distribuzione in fibra non caricati, che sono più flessibili, non hanno queste limitazioni.
Dimensioni e porte
Come già detto, i pannelli di distribuzione in fibra sono disponibili in formato 1U, 2U o addirittura 4U. Maggiore è la dimensione, maggiore è la capacità della fibra. Tra questi, il pannello di distribuzione in fibra 1U è il tipo più popolare. Il numero di porte è un altro fattore importante, soprattutto nel cablaggio ad alta densità. Un pannello di distribuzione in fibra ottica 1U dispone solitamente di 48, 96 o addirittura 144 porte in fibra. Per chi ha uno spazio di cablaggio limitato, sono da preferire i pannelli di distribuzione in fibra con più porte.
Conclusioni
L'installazione e la gestione dei cavi in fibra è una cosa difficile da fare, soprattutto quando i cavi sono centinaia o addirittura migliaia. Il pannello di distribuzione in fibra offre un grande aiuto nell'eliminare l'ingombro dei cavi, fornendo spazio e protezione per tutti i cavi in fibra necessari ai tecnici per l'installazione dei collegamenti in fibra ottica. Inoltre, un pannello di distribuzione in fibra ottica rende molto più semplice la gestione dei cavi e la risoluzione dei problemi.
Articoli correlati:Come utilizzare il patch panel in fibra per una migliore gestione dei cavi Le migliori tecniche di gestione dei cavi del pannello patch
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022