Come Identificare il Codice Colore della Fibra?
Da anni utilizziamo diversi tipi di cavi in fibra ottica nei laboratori e nei data center. Non è raro che una mano inesperta confonda le fibre multimodali 50/125 e 62,5/125, o le fibre monomodali, per non parlare dei cavi multifibra che possono essere composti da decine e centinaia di fibre. Fortunatamente esistono sistemi per risolvere questi problemi, come l'EIA/TIA-598, che è il sistema più riconosciuto a livello mondiale. Il sistema comprende i codici colore delle fibre per i diversi tipi e numeri di cavi in fibra ottica. Questi codici colore dei cavi in fibra ottica ci aiutano a identificare un cavo in fibra ottica dal suo rivestimento, dal buffer, dal tubo, dal connettore, ecc.
Figura 1: Rivestimenti colorati di un cavo multifibra.
Codice Colore del Rivestimento Esterno
I rivestimenti esterni colorati o la stampa possono essere applicati ai cavi in fibra esterni all'impianto e ai locali, come i cavi di distribuzione in fibra, i cavi patch in fibra ottica, ecc. per facilitarne l'identificazione e la distinzione. In EIA/TIA-598, il codice colore della fibra definisce i codici colore del rivestimento per i diversi tipi di fibra. Quindi, per i cavi in fibra ottica che contengono un solo tipo di fibra, è possibile identificarli facilmente in base al colore della guaina; se non diversamente specificato, la guaina esterna dei cavi locali contenenti più di un tipo di fibra deve utilizzare una legenda stampata per identificare le quantità e i tipi di fibre all'interno del cavo. Ad esempio, "12 fibre 8 x 50/125, 4 x 62,5/125" indica la presenza di 12 fibre in totale, con 8 fibre con nucleo/rivestimento di 50/125μm e 4 fibre con nucleo/rivestimento di 62,5/125μm.
Ecco i codici colore dei rivestimenti per i diversi tipi di fibra:
Tipo di Fibra | Codice Colore | ||
---|---|---|---|
Applicazioni Non Militari | Applicazioni Militari | Nomenclatura di Stampa Consigliata | |
OM1 62,5/125µm Multimodale | Arancione | Ardesia | 62.5/125 |
OM2 50/125µm Multimodale | Arancione | Arancione | 50/125 |
OM3 50/125 µm (850 nm Ottimizzato al Laser) Multimodale | Acqua | Non Definito | 850 LO 50/125 |
OM4 50/125µm (850 nm Ottimizzato al Laser) Multimodale | Acqua/Viola | Non Definito | 850 LO 50/125 |
100/140µm Multimodale | Arancione | Verde | 100/140 |
OS1/OS2 Monomodale | Giallo | Giallo | SM/NZDS, SM |
Mantenimento della Polarizzazione Monomodale | Blu | Non Definito | Non Definito |
Oltre ai colori della guaina specificati nello standard dei codici colore delle fibre, possono essere utilizzati anche altri colori se la stampa sulla guaina esterna è in grado di indicare le classificazioni delle fibre. Tali colori devono essere concordati tra produttore e utente.
Codice Colore della Fibra Organizzativa del Cavo Interno
All'interno di un cavo multifibra, anche le singole fibre sono conformi al codice colore della fibra. Spesso si distinguono l'una dall'altra grazie a guaine, buffer o tubi colorati su ciascuna fibra. Secondo la norma EIA/TIA-598, le fibre interne sono codificate in un gruppo di 12 fibre e vengono contate in senso orario.
Figura 2: Direzione di conteggio di un gruppo di 12 fibre.
Esistono due situazioni per i cavi multifibra:
La sequenza di colori per le fibre interne è la seguente:
Posizione della Fibra | Colore del Rivestimento | Posizione della Fibra | Colore del Rivestimento |
---|---|---|---|
1 | Blu | 13 | Blu con tracciante nero |
2 | Arancione | 14 | Arancione con tracciante nero |
3 | Verde | 15 | Verde con tracciante nero |
4 | Marrone | 16 | Marrone con tracciante nero |
5 | Ardesia | 17 | Ardesia con tracciante nero |
6 | Bianco | 18 | Bianco con tracciante nero |
7 | Rosso | 19 | Rosso con tracciante nero |
8 | Nero | 20 | Nero con tracciante giallo |
9 | Giallo | 21 | Giallo con tracciante nero |
10 | Viola | 22 | Viola con tracciante nero |
11 | Rosa | 23 | Rosa con tracciante nero |
12 | Acqua | 24 | Acqua con tracciante nero |
Le immagini a colori del rivestimento sono di Utente: Venge, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64098042 |
Codice Colore del Connettore
Anche i connettori fanno parte del codice colore della fibra. Poiché esistono diversi stili di lucidatura della faccia terminale della fibra, i connettori dei ponticelli in fibra e gli adattatori di accoppiamento sono codificati a colori per l'identificazione. Tuttavia, l'avvento dei connettori metallici, come FC e ST, rende difficile la codifica dei colori dei connettori, per cui si utilizzano anche i coprigiunti colorati per lo scarico della tensione. Il colore degli scarponi può variare da un produttore all'altro.
Tipi di Fibra | Stile Polacco | Corpo di Connettore | Relè di Deformazione/Adattatore di Accoppiamento |
---|---|---|---|
OM1 62.5/125 | UPC | Beige/Grigio | Beige/Grigio |
OM2 50/125 | UPC | Nero | Nero |
OM3/OM4 50/125 Ottimizzato al Laser | UPC | Acqua | Acqua |
Monomodale | UPC | Blu | Blu |
Monomodale | APC | Verde | Verde |
Conclusione
Il codice colore dei cavi in fibra ottica è un sistema che ci aiuta a distinguere visivamente i tipi di fibra dal rivestimento in fibra colorata, dal connettore in fibra, dal bagagliaio in fibra, ecc. La codifica dei colori delle fibre ottiche è anche pratica per gli ingegneri delle fibre ottiche durante la giunzione, perché le fibre colorate aiutano a garantire la continuità dei codici colore in tutto il percorso del cavo. Pertanto, la codifica dei colori dei cavi in fibra è essenziale per le comunicazioni in fibra ottica, come la codifica dei colori dei doppini per i sistemi di cablaggio in rame.
Articolo Correlato: Ottimizzazione della Capacità di Rete con il Cavo in Fibra a Nastro
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022