Italia

Quanti tipi di connettori in fibra conosci?

Aggiornato il 24 Mag 2023 by
3.4k

Un connettore in fibra ottica, disponibile in diverse configurazioni e tipologie, è considerato un componente importante di un cavo in fibra ottica. In generale, i diversi tipi di connettori per cavi in fibra possono essere classificati in base a diversi standard, come l'uso, il numero di fibre, la modalità di trasmissione, il mezzo di trasmissione, la lunghezza del boot, il tipo di lucidatura e il modo di terminazione, ecc. Questo articolo presenta una classificazione i tipi di connettori in fibra.

 

Uso: I connettori in fibra si collegano con il pannello adattatore

I seguenti tipi di connettori in fibra, come i connettori in fibra ottica LC/SC/MTP/MPO/ST, richiedono un pannello adattatore per il collegamento. I cavi in fibra con questi tipi di connettori ottici sono solitamente utilizzati nei data center, nelle sale di telecomunicazione, nelle reti aziendali e così via.

Connettore LC

Un connettore Lucent (LC), in quanto connettore SFF (small form factor), possiede una ghiera di 1,25 mm. Il design a ingombro ridotto conferisce a questi connettori in fibra ottica un'enorme popolarità nelle sale dati e li rende ideali per le applicazioni ad alta densità. Oggi molti tendono a passare al cablaggio ad alta efficienza con i connettori in fibra LC. Il connettore in fibra ottica LC è considerato il connettore più comunemente utilizzato al momento.

Connettore SC

Il connettore in fibra SC è stato il primo connettore scelto per lo standard TIA-568 ed è un connettore a scatto che si aggancia con un semplice movimento di spinta. "SC" è l'acronimo di "Square Connector" (connettore quadrato), a causa della forma "quadrata" del corpo del connettore. Adotta una ghiera di 2,5 mm, il doppio della dimensione del precedente connettore LC. Il connettore in fibra ottica SC è ideale per applicazioni datacom e per telecomunicazioni, comprese le reti ottiche point-to-point e passive. Grazie alle sue eccellenti prestazioni, il connettore SC in fibra ottica rimane il secondo connettore più comune per le applicazioni di mantenimento della polarizzazione.

Connettore in fibra MTP/MPO

A differenza dei due connettori in fibra ottica precedenti, il connettore in fibra MTP/MPO è un connettore multifibra e più grande di altri connettori, che combina da 12 a 24 fibre in un'unica ghiera rettangolare. Viene spesso utilizzato nelle connessioni ottiche parallele ad alta larghezza di banda 40G e 100G. I connettori in fibra MTP/MPO sono complicati a causa delle questioni relative a maschio e femmina. È possibile consultare il nostro libro bianco Comprendere la polarità nel sistema MTP/MPO per una migliore comprensione.

Connettore ST

Il connettore in fibra ottica ST (Straight Tip) è stato creato e concesso in licenza da AT&T poco dopo l'arrivo del tipo FC. Il connettore ottico ST contiene la fibra con una ghiera ceramica a molla da 2,5 mm che rimane in posizione con un attacco a baionetta a mezza torsione. Sono solitamente utilizzati in applicazioni a lunga e breve distanza, come campus e applicazioni in fibra multimodale negli edifici, ambienti di rete aziendali e applicazioni industriali.

Connettore FC

"FC" si riferisce al connettore a ghiera. Il connettore in fibra ottica FC è stato il primo connettore in fibra ottica a utilizzare una ghiera in ceramica. A differenza dei connettori SC e LC con corpo in plastica, utilizza una ferula rotonda di tipo a vite in acciaio nichelato o inossidabile. La faccia terminale del connettore a fibra ottica FC si basa su una chiave di allineamento per il corretto inserimento e viene poi serrata nell'adattatore/jack utilizzando una pinza filettata. Nonostante la complessità aggiuntiva sia nella produzione che nell'installazione, i connettori FC rappresentano ancora la scelta per gli strumenti di precisione come gli OTDR, nonché la scelta per la fibra monomodale. Inizialmente era destinato alle applicazioni di telecomunicazione e di telecomunicazione, ma è stato meno utilizzato dopo l'introduzione dei connettori in fibra ottica SC e LC. L'uso dei connettori ST e FC è diminuito negli ultimi anni.

I cinque connettori in fibra ottica sopra citati sono quelli più comunemente utilizzati e sono stati introdotti in base alla loro popolarità, da ampia a standard. La figura seguente mostra i diversi stili di connettore:

Figura 1: Connettore LC vs SC vs MTP vs ST vs FC

                                                       Figura 1: Connettori LC, SC, MTP, ST e FC

Connettore MT-RJ

Il connettore MT-RJ (Mechanical Transfer Registered Jack) è un connettore duplex che utilizza pin per l'allineamento e dispone di versioni maschio e femmina. Costruito con un alloggiamento in plastica, garantisce un allineamento preciso grazie ai suoi perni di guida in metallo e alle ghiere in plastica. Rispetto a una presa telefonica standard, le dimensioni del connettore MT-RJ sono leggermente inferiori, rendendo più facile il collegamento e lo scollegamento. Inoltre, il connettore in fibra ottica MT-RJ offre un costo di terminazione inferiore e una maggiore densità sia per l'elettronica che per l'hardware di gestione dei cavi rispetto ad altre terminazioni in fibra cantante.

Connettore MU

Come un SC in miniatura con ghiera da 1,25 mm. Caratterizzato da un semplice design push-pull e da un corpo compatto e miniaturizzato, il connettore in fibra ottica MU è utilizzato per connettori ottici multipli compatti e per un meccanismo auto-ritentivo per applicazioni backplane. È possibile ottenere un connettore in fibra ottica MT-RJ/MU personalizzato ad alta potenza in FS.

Connettore DIN

Il connettore DIN è rotondo con i pin disposti in modo circolare. Comprende diversi tipi di cavi che si inseriscono in un'interfaccia per collegare i dispositivi. In genere, un connettore DIN a grandezza naturale ha da tre a 14 pin con un diametro di 13,2 millimetri. Viene utilizzato per tastiere di PC, strumenti MIDI e altre apparecchiature specializzate.

Connettore E2000

Il connettore E2000 è un meccanismo di accoppiamento push-pull con un otturatore metallico automatico nel connettore come protezione dalla polvere e dai raggi laser. Con un design monopezzo per una terminazione facile e veloce, il connettore in fibra ottica E2000 è utilizzato per applicazioni ad alta sicurezza e ad alta potenza.

 

Uso: I connettori in fibra si collegano senza pannello adattatore

Rispetto ai tipi di connettori in fibra ottica sopra citati, i connettori Rosenberger Q-RMC e NEX10 adottano un meccanismo di bloccaggio rapido push-pull, che consente di realizzare una connessione più rapida senza l'uso di un pannello adattatore. Sono progettati per l'uso in ambienti complessi.

Connettore Q-RMC Rosenberger

Q-RMC, acronimo di Rosenberger Multifiber Connector, è un nuovo e solido connettore industriale con la ghiera MT multifibra del connettore MTP®/MPO che può contenere 24 nuclei di fibra. Questo tipo di connettore dal fattore di forma molto ridotto include un meccanismo di chiusura push-pull, che rende il collegamento del connettore ottico più semplice e veloce anche in aree ristrette, riducendo così i tempi di installazione e i costi associati. Il connettore Q-RMC soddisfa i requisiti della classe di protezione IP67, quindi è impermeabile, antipolvere e resistente agli agenti corrosivi. Inoltre, il connettore Q-RMC è adatto all'uso in aree con temperature estreme grazie alla sua temperatura di funzionamento e di stoccaggio fino a -40~80℃. Quindi, i cavi in fibra con connettore Q-RMC possono essere utilizzati per siti industriali, campi minerari, comunicazioni mobili (FTTA), stazioni base 5G, broadcast, cablaggio di reti intelligenti e così via.

Connettore Rosenberger NEX10

Il connettore Rosenberger NEX10 è adatto per ambienti esterni difficili ed è caratterizzato da un design compatto, impermeabile, antipolvere e anticorrosione. Questo tipo di connettore supporta un meccanismo di bloccaggio a vite e uno push-pull. Il bloccaggio rapido push-pull consente di ottenere una solida installazione e una facile rimozione senza l'ausilio di alcuno strumento. Per il connettore a vite, è previsto un meccanismo di bloccaggio a vite, ideale per mantenere salda la connessione tra spina e presa. Al giorno d'oggi, FS presenta il cavo patch industriale in fibra ottica con connettore Rosenberger NEX10 , e la sua temperatura di funzionamento e stoccaggio per connettori e cavi esterni si trova tra -40 ~ 80 ℃, spesso utilizzato in siti industriali, miniere, sistemi di antenna distribuita (DAS), architetture in-building e MIMO.

Figura 2: Rosenberger Q-RMC e connettore NEX10

                                                                Figura 2: Connettori Rosenberger Q-RMC e NEX10

I connettori Q-RMC/NEX10, sia monomodali che multimodali, sono disponibili in FS. È inoltre possibile scegliere il tipo di fibra ottica e il rivestimento del cavo in base alle proprie esigenze per ottenere un cavo in fibra ottica industriale personalizzato.

 

Numero fibre: Connettori in fibra simplex vs duplex

Una connessione simplex significa che i segnali vengono inviati in una sola direzione: il segnale viene trasmesso attraverso due connettori simplex e un cavo in fibra simplex dal dispositivo A al dispositivo B, che non può tornare dal dispositivo B al dispositivo A attraverso lo stesso percorso. Al contrario, la trasmissione rivista può essere realizzata attraverso connettori duplex e un cavo in fibra duplex, che viene chiamato connessione duplex. Inoltre, un connettore in fibra ottica simplex è spesso collegato a un solo filamento di fibra di vetro o plastica, mentre il connettore in fibra ottica duplex deve essere collegato a due filamenti di fibre.

Figura3: Connettore in fibra Simplex vs Duplex

                                                                        Figura3: Connettore in fibra simplex vs duplex

 

Modalità della fibra: Connettori in fibra monomodali e multimodali

La fibra monomodale consente il passaggio di un solo modo di luce alla volta, mentre la fibra multimodale può propagare più modi alla volta. La diversità ha un impatto sui connettori in fibra monomodale e sui connettori in fibra multimodale a causa della combinazione con il tipo di fibra ottica corrispondente. Tuttavia, con l'avanzare delle tecnologie, i connettori in fibra ottica come SC, LC e FC, forniti dalle fabbriche di connettori in fibra ottica, sono compatibili con i cavi in fibra monomodale e multimodale.

 

Lunghezza del boot: Connettori con attacco standard o corto

Per quanto riguarda la lunghezza del boot, esistono una struttura di boot standard e una struttura di boot corta. Un boot standard è in grado di proteggere il cavo e il connettore da eventuali danni, dalla fuoriuscita dei fili dal corpo del connettore, ecc. Il boot corto ha la stessa funzione, ma si distingue per una struttura più corta. Per i luoghi in cui lo spazio per il connettore è limitato, i cavi con boot corto possono essere la scelta ideale. Il design della struttura con boot corto consente al cavo di passare facilmente attraverso lo spazio ristretto senza sacrificare le prestazioni, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica.

Figura 4: Avvio breve vs avvio standard

                                                                    Figura 4: Boot corto vs boot standard

 

Lucidatura: Connettori in fibra ottica APC/PC/UPC

In base al tipo di lucidatura, i connettori per cavi in fibra ottica possono essere suddivisi in tre tipi: PC, UPC e APC. Il codice colore fornisce un metodo pratico per identificare questi tre tipi di connettori: Il codice colore del PC è nero, quello del connettore in fibra APC è verde e quello del connettore UPC è blu. Anche la struttura e le prestazioni dei tre connettori in fibra ottica variano, riflettendosi sui valori della perdita di inserzione e della perdita di ritorno. PC, UPC e APC, questo articolo illustra questi tipi di connettori e le loro differenze.

Figura5: PC vs UPC vs connettore APC

                                                                     Figura5: Connettori PC, UPC e APC

 

Terminazione: Connettori in fibra terminati in campo o preterminati

La terminazione in campo, come dice il nome, consiste nel terminare l'estremità della fibra sul campo. La procedura prevede lo spelamento del cavo, la preparazione dell'epossidica, l'applicazione del connettore, la lucidatura, l'ispezione e il test della connessione, richiedendo non solo un gran numero di strumenti ma anche tecnici specializzati per condurre la terminazione.

La terminazione di fabbrica, detta anche preterminazione di fabbrica, si riferisce a cavi e fibre terminati con un connettore in fabbrica. I cavi preterminati vengono forniti in lunghezze pre-misurate con i connettori in fibra ottica già installati con precisione e garanzia di qualità a livello industriale. Riducendo l'ingombrante processo e gli strumenti, le soluzioni preterminate in fabbrica sono più facili da installare e richiedono meno competenze tecniche.

  Fibre con connettori terminati in campo Fibre con connettori terminati in fabbrica
PRO Flessibilità e precisione della lunghezza del cavo
Facile instradamento dei cavi
Procedura standard
Qualità della lucidatura di fabbrica
Perdita di inserzione minima
Supera sempre i test
CONTRO Richiede tempo
Richiede un kit
La qualità dipende dalla competenza e dai componenti
Consuma materiali
Può fallire il test e deve essere rifatta
Bisogna conoscere le precise lunghezze
Può essere troppo ingombrante per i binari dei cavi
 

FAQ

I connettori monomodali funzionano sui cavi multimodali?

Sì. È possibile utilizzare connettori monomodali su multimodali, ma non il contrario.

Se ho installato un connettore SC e scopro che quello che mi serve è di tipo LC, come posso fare?

In questo tipo di situazione, una soluzione comune è quella di acquistare un accoppiatore SC-SC e poi un cavo patch preterminato da SC a LC. Sono disponibili anche adattatori come LC-LC o LC-SC.

Quali tipi di connettori in fibra ottica sono disponibili sul mercato?

I tipi più comuni di connettori in fibra ottica sono LC, SC, MTP/MPO, ST e FC. Il connettore LC, come connettore principale della fibra ottica, tende ad essere il più preferito grazie alle sue dimensioni compatte, alle elevate prestazioni e alla facilità d'uso. Inoltre, per quanto riguarda i connettori multifibra, anche i connettori MTP/MPO stanno guadagnando popolarità per le trasmissioni di dati 40G e 100G.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza