Switch Gigabit e switch fast Ethernet: Quali sono le differenze?
Lo switch Gigabit Ethernet e lo switch Fast Ethernet svolgono un ruolo significativo ai margini di una rete. Quali sono le loro differenze? Come scegliere lo switch Ethernet giusto? Questo articolo illustra i fondamenti dello switch Gigabit Ethernet e Fast Ethernet e confronta questi due switch per aiutarvi a fare la scelta giusta.
Switch fast Ethernet: Può ancora essere usato come switch desktop
Fast Ethernet è noto come la versione aggiornata dell'Ethernet originale, aumentandone ulteriormente la velocità di trasmissione a 10 Megabit al secondo (10 Mbps) a 100 Megabit al secondo (100 Mbps). Anche il protocollo 10/100, che può funzionare a 100 megabit al secondo, è supportato dallo switch Fast Ethernet.
Gli switch fast Ethernet sono in genere dotati di porte RJ45 per collegare PC, server, router e così via tramite cavo Cat5. Molti switch fast Ethernet dispongono anche di porte di uplink ad alta velocità. Attraverso queste porte, i moduli in rame/fibra possono collegare cavi in fibra ottica o UTP, consentendo allo switch di supportare velocità di 1 Gbps o superiori.
Switch gigabit Ethernet: Affrontare il collo di bottiglia al margine della rete
Ethernet Gigabit è dieci volte più veloce di fast Ethernet. È stato progettato per soddisfare le richieste di alta velocità dei fornitori di servizi Internet.
Lo Switch Gigabit Ethernet è una versione superiore dello switch Fast Ethernet e supporta velocità di trasmissione fino a 1000 Mbps. È inoltre compatibile con lo standard legacy 10/100.
Lo switch di rete Gigabit, tipicamente costruito con più interfacce RJ45 e/o slot SFP, funziona bene con cavi in rame a coppie intrecciate e ricetrasmettitori ottici SFP. È comune che alcuni switch Gigabit includano anche alcune porte SFP+ 10G per l'uplink di uno switch 10GB con una velocità superiore.
" Controlla Anche: Cosa è uno switch Gigabit?
Switch Gigabit e switch fast Ethernet: Quali sono le differenze?
Oltre alla maggiore velocità di trasmissione e alle migliori prestazioni, gli switch Gigabit Ethernet si differenziano dagli switch fast Ethernet per i seguenti aspetti.
Costo: Secondo IDC, ogni porta Gigabit Ethernet costa quattro volte di più di una porta Fast Ethernet. La differenza di prezzo tra gli switch Gigabit e gli switch Fast Ethernet può essere fondamentale per la decisione degli ingegneri di rete di effettuare l'aggiornamento.
Set di funzionalità: Lo switch Gigabit è solitamente dotato delle più recenti funzioni di gestione della rete, che consentono agli amministratori di rete di assegnare criteri QoS e di sicurezza. Queste funzioni avanzate garantiscono accordi sul livello di servizio e migliorano la sicurezza. Gli switch Fast Ethernet con funzioni di gestione e sicurezza simili richiedono in genere un prezzo superiore.
Standard PoE: La tecnologia PoE iniziale fornisce 12,94 watt per gli access point wireless e altri dispositivi IP. Non è sufficiente a soddisfare i requisiti di alimentazione delle apparecchiature più recenti. I più recenti switch Gigabit supportano lo standard PoE+ migliorato, che fornisce 30 watt di potenza. Tuttavia, i fornitori non adottano il nuovo standard Power over Ethernet negli switch Fast Ethernet esistenti.
Consumo energetico: Oltre a offrire una maggiore larghezza di banda e una gestione più robusta, gli switch Gigabit Ethernet sono anche più efficienti dal punto di vista energetico. Le aziende potrebbero ridurre il consumo energetico implementando gli switch Gigabit ai bordi della rete.
Crescita futura: Gli switch Gigabit offrono una grande flessibilità, che può preparare la vostra rete locale (LAN) alla convergenza imminente o al prossimo aggiornamento tecnologico.
Switch Gigabit o switch fast Ethernet: Come scegliere?
Prima di scegliere tra switch Gigabit Ethernet e switch Fast Ethernet, è necessario prendere in considerazione l'implementazione attuale, il budget, i requisiti di velocità di trasmissione e le esigenze future.
Switch fast Ethernet-----Più velocità a un prezzo inferiore
Il prezzo degli switch Gigabit è sceso a tal punto che anche gli utenti comuni possono permetterseli nelle applicazioni domestiche o nelle piccole imprese. Ci sono molti buoni motivi per passare agli switch Gigabit, perché offrono vantaggi significativi in termini di velocità e prestazioni.
Tuttavia, non tutti i tipi di aziende hanno bisogno di questa velocità. Se le aziende prevedono di scalare il traffico Internet a 100 Mbps e di svolgere attività semplici come la messaggistica istantanea e la navigazione sul Web, l'aggiornamento a uno switch Gigabit potrebbe non essere molto vantaggioso. D'altra parte, anche uno switch fast Ethernet con uno o più uplink Gigabit può giustificare la necessità.
Switch Gigabit Ethernet-----Velocità superiore e grande flessibilità a un prezzo più alto
Uno switch Gigabit può essere più adatto se si devono svolgere attività ad alta intensità di rete, come l'hosting di file su un server o l'esecuzione di giochi online. Inoltre, gli switch Gigabit sono più efficienti dal punto di vista energetico. Le aziende di medie e grandi dimensioni che necessitano di un maggior numero di dispositivi alimentati con PoE+ o che hanno più utenti possono prendere in considerazione l'aggiornamento dell'edge a Gigabit.
Inoltre, gli switch Ethernet 1G sono disponibili in diverse configurazioni di porte, tra cui i modelli a 8 porte, 16 porte e 24 porte, per soddisfare una varietà di requisiti di cablaggio.
FAQ
Che cosa significa una porta Ethernet 10/100/1000?
La porta Ethernet 10/100/1000 rappresenta la velocità di trasferimento dati che può essere gestita dall'hardware di rete. Uno switch di rete Gigabit supporta fino a 1000 Mbps. Può anche negoziare connessioni con dispositivi di rete che funzionano a velocità inferiori di 10 Mbps o 100 Mbps.
La velocità di 10/100 Ethernet è sufficiente per le applicazioni a elevata larghezza di banda?
Per alcuni siti sulla stessa LAN e un certo livello di traffico di rete, 100Mb/s è abbastanza veloce per il gaming, lo streaming audio e lo streaming di TV 4K UHD. Se 100Mb/s non è sufficiente, Gigabit Ethernet (1000Mb/s) è la scelta ideale.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022