Punti di accesso Wi-Fi 6: in che modo le aziende possono trarne vantaggio?
Viviamo in un mondo connesso in cui lo scambio di informazioni avviene in modo cablato o wireless. Per molti ambienti aziendali, il Wi-Fi è la tecnologia chiave della trasformazione digitale, soprattutto quando la politica Bring Your Own Device (BYOD - Porta il tuo dispositivo) viene implementata da molte imprese. Dal momento che il nuovo standard Wi-Fi 6 è uscito l'anno scorso e porta con sé vantaggi che vanno oltre l'aumento della velocità, i dispositivi Wi-Fi 6 stanno spazzando il mercato, spingendo le moderne reti aziendali ad aggiornarsi verso il Wi-Fi 6. Come cuore della rete wireless Wi-Fi 6, in che modo i punti di accesso (AP) Wi-Fi 6 possono beneficiare le imprese? Questo post ne parlerà in dettaglio.
Su cosa si concentra la rete wireless aziendale?
Prima di esplorare quali sono i benefici che le aziende possono trarre dai punti di accesso Wi-Fi 6, diamo un'occhiata più da vicino all'obiettivo di una rete wireless aziendale generale. Di seguito ci sono alcune aspettative comuni delle imprese nei confronti della rete wireless, nonostante le loro industrie e organizzazioni siano diverse.
Esperienza degli utenti
Il Wi-Fi è una necessità in un ufficio. Le comunicazioni, la gestione dei dati e altri lavori si basano su un'esperienza di rete wireless stabile e affidabile. Se le vostre organizzazioni utilizzano tecnologie VoIP e tengono spesso videoconferenze online, esperienze video e audio veloci e chiare sono ovviamente ciò che vi aspettate. Inoltre, gestendo dati massicci allo stesso tempo, le reti aziendali richiedono un controllo intelligente sui vari dati aziendali e stabiliscono il livello di priorità in modo da garantire il funzionamento regolare di attività significative.
Copertura
Gli utenti si connettono alla rete da luoghi diversi, ma le reti a cui si connettono non sempre riescono a stargli al passo. A differenza del Wi-Fi per uso domestico, l'implementazione di un Wi-Fi aziendale spesso si estende su una vasta gamma di filiali diverse. In una rete aziendale, il personale può spostarsi da una stanza all'altra o da un piano all'altro e tutti dovrebbero essere disponibili ad accedere a servizi wireless uguali indipendentemente da dove si trovano. Ecco che come mantenere una connessione di rete coerente senza perdere l'accesso alle risorse diventa una preoccupazione fondamentale.
Sicurezza
La sicurezza è una preoccupazione importante nelle reti Wi-Fi aziendali. Mantenere le comunicazioni di rete sicure è essenziale per il normale funzionamento della vostra azienda. A differenza delle reti cablate, la rete wireless è spesso considerata vulnerabile alle infiltrazioni, poiché sembra che tutti possano accedere alle vostre comunicazioni e potreste essere presi di mira mentre state usando il Wi-Fi. La sicurezza dei punti di accesso, l'accesso Wi-Fi degli ospiti e i dispositivi dannosi sono possibili fattori che portano a problemi di sicurezza Wi-Fi.
Scalabilità
Non importa se si tratta di una nuova rete o di un aggiornamento, la crescita futura è una preoccupazione importante. L'organizzazione della rete wireless dovrebbe soddisfare le esigenze future, prendendo in considerazione la tendenza di sviluppo dell'impresa e la tendenza del mercato della rete wireless. L'Internet delle cose (IoT) trasforma il modo in cui le aziende raccolgono dati e informazioni e rimodella il futuro della rete wireless, che sollecita i dispositivi wireless di livello aziendale a supportare sempre più funzionalità nuove, come il Bluetooth 5.
Cosa possono portare i punti di accesso Wi-Fi 6 alle imprese?
Ci sono molti dispositivi wireless che supportano i protocolli Wi-Fi 6, come smartphone, computer portatili e altri dispositivi. Solo quando li si connette a un punto d'accesso Wi-Fi 6 si possono raccogliere i benefici dei protocolli Wi-Fi 6. Esploriamo cosa si ottiene distribuendo i punti di accesso Wi-Fi 6 nella propria azienda.
Esperienza di sorgente wireless ottimizzata
Molti fattori influenzano la velocità e la qualità della connessione di rete, ma i punti di accesso wireless giocano un ruolo importante. Se i punti di accesso sono stati usati per molti anni con un numero di utenti crescente in un ambiente aziendale, il vecchio punto di accesso rallenterà la vostra connessione.
Nel Wi-Fi 6, i punti d'accesso utilizzano entrambe le bande 2,4 GHz e 5GHz. Una velocità massima di 9.6Gbps può essere raggiunta teoricamente. È necessario tener conto di un punto: il Wi-Fi 6 non aumenta la velocità di un singolo dispositivo, ma migliora la velocità di connessione quando più dispositivi sono collegati. Pertanto, il cambiamento di velocità con l'implementazione di punti di accesso Wi-Fi 6 è evidente in quelle grandi gamme di uffici con traffico pesante. MU-MIMO e OFDMA sono le due tecnologie chiave che accelerano la tecnologia Wi-Fi-6. Nel Wi-Fi 6, MU-MIMO permetterà al punto d'accesso di comunicare con un massimo di otto dispositivi Wi-Fi. La tecnologia OFDMA permette a una trasmissione di fornire dati a più dispositivi contemporaneamente.
Capacità e copertura aggiuntive
Nel Wi-Fi 6, 4 flussi spaziali sono espansi fino a 8 flussi spaziali, il che rappresenta i punti di accesso MU-MIMO del Wi-Fi 6 che permettono a più dispositivi Wi-Fi di ricevere simultaneamente flussi di dati. I punti di accesso Wi-Fi 6 di prossima generazione sono introdotti in configurazioni che vanno da 8x8 MU-MIMO, tri-band 4x4 MU-MIMO, dual-band 4x4 MU-MIMO a dual-band 2x2 MU-MIMO. La scelta delle specifiche può dipendere dalla scala e dal numero di dispositivi in un ambiente aziendale. Nonostante gli AP MU-MIMO 8 x 8 forniscano teoricamente un throughput più elevato, tuttavia, 8 x 8 a 5GHz non è sempre meglio a causa del costo e del consumo di energia. Gli AP Wi-Fi 6 con doppia radio a 5 GHz 4×4:4 offriranno più capacità di un AP Wi-Fi 6 con una radio fissa a 5 GHz 8×8:8.
Gli AP possono essere distribuiti in reti mesh Wi-Fi 6 per molti ambienti di rete aziendali in modo da espandere la capacità e la copertura. Per esempio, attualmente esiste un'enorme crescita nel settore dell'istruzione per quanto riguarda lo streaming video, le lezioni online e altre nuove forme di istruzione. Distribuendo gli AP Wi-Fi-6 nelle scuole e nelle istituzioni, è possibile fornire una maggiore larghezza di banda e una maggiore capacità rispetto alle vecchie tecnologie Wi-Fi 5.
Impegno per la sicurezza
Come menzionato sopra, la sicurezza è una preoccupazione significativa nella progettazione della rete aziendale. La rete si evolve, così come le minacce alla sicurezza. Ad ogni modo, fortunatamente, i punti di accesso Wi-Fi 6 migliorano la sicurezza implementando il nuovo standard di sicurezza Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3), che permette una migliore crittografia, una migliore autenticazione con una proposta di valore maggiore rispetto al WPA2. A parte il gigantesco progresso del WPA3, i controller LAN wireless Wi-Fi 6 possono essere impostati come un autenticatore che supporta l'autenticazione web-based, 802.1x, mac address o locale per l'identificazione del client. Combinando i punti di accesso Wi-Fi 6 con i controller e i gateway WLAN, una soluzione di rete wireless aziendale garantisce una sicurezza ottimale.
Scalabilità Wi-Fi migliorata
Da un lato, i punti d'accesso Wi-Fi-6 sono equipaggiati con i processori, la memoria e il software più recenti, permettendo di rendere la rete a prova di futuro e di preparare l'installazione di altri dispositivi client in futuro. Il punto d'accesso FS Wi-Fi 6 AP-W6T6817C è in grado di gestire teoricamente fino a 1536 utenti finali allo stesso tempo, il che è altamente scalabile per reti di campus di piccole o medie dimensioni. Per tenere meglio il passo con la tendenza dell'IoT, alcuni fornitori di AP introducono punti di accesso Wi-Fi 6 che supportano le radio Bluetooth e Zigbee. D'altra parte, anche quando ci sono dispositivi client legacy, i punti di accesso Wi-Fi 6 supportano tutti i dispositivi Wi-Fi attuali. Gli access point Wi-Fi 6 permettono la retrocompatibilità con i dispositivi Wi-Fi 5 o basati su standard Wi-Fi precedenti.
I punti di accesso Wi-Fi 6 portano le imprese in una nuova era wireless
Considerata la furiosa crescita del Wi-Fi 6, la vostra azienda è pronta ad abbracciare il Wi-Fi 6? Per creare una rete wireless Wi-Fi 6, è necessario iniziare con i punti di accesso Wi-Fi 6, che apriranno la strada alla transizione della rete Wi-Fi 6. Con l'ampia diffusione dei punti di accesso Wi-Fi 6 e di altre infrastrutture Wi-Fi 6, la rete wireless aiuterà le imprese a risolvere gli attuali problemi di rete e a prepararsi per l'espansione in futuro.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022