Italia

Quanti tipi di telecamere di sicurezza esistono sul mercato?

Aggiornato il 06 Feb 2023 by
4.2k

Sul mercato esistono diversi tipi di telecamere di sicurezza con funzioni diverse in base a diversi parametri. Quando si decide di dotarsi di un sistema di videosorveglianza, uno dei fattori significativi che gli installatori devono considerare è il tipo di telecamere di sorveglianza necessarie. Questo articolo può aiutarvi a fare la scelta ottimale per il vostro sistema di telecamere di sicurezza in base alle vostre esigenze.

 

Tipi di telecamere di sicurezza: Aspetto

Le telecamere di sicurezza possono essere suddivise in telecamere a cupola, a proiettile, a torretta e fisheye in base al loro aspetto. Le telecamere a cupola sono chiamate così per la loro forma a cupola, le telecamere a proiettile, dall'aspetto cilindrico, assomigliano a proiettili, le telecamere a torretta sono costruite con una torretta a 3 assi e l'immagine di una telecamera fisheye è emisferica o largamente panoramica, proprio come un occhio di pesce, da cui deriva il suo nome.

Figura 1: Tipi di telecamere di sicurezza classificati per aspetto

Ognuno di questi tipi di telecamere di sorveglianza ha un aspetto e delle caratteristiche distinte e si adatta meglio alle diverse esigenze di sicurezza (come nella tabella seguente).

  Telecamera a cupola Telecamera a proiettile Telecamera a torretta Telecamera fisheye
Aspetto

Forma a cupola

Dimensioni ridotte

Forma a proiettile

Molto visibile e facilmente danneggiabile

Forma a semisfera

Dimensioni ridotte

Forma rotonda e piatta

Dimensioni ridotte

Campo visivo Obiettivo e gamma ridotti Obiettivo più grande con una gamma più ampia Obiettivo e gamma ridotti Gamma ultra ampia
Uso interno Più discreto e meno distraente Più visibile e più facile da vandalizzare Più discreto e meno distraente Più discreto e meno distraente
Uso esterno

Occultamento elevato

Condensa e bounceback IR

Gamma più ampia

Deterrente visibile

Incline alla nidificazione della fauna selvatica

Immagine chiara

Nessun IR

Facile da danneggiare

Immagine panoramica chiara

Resistente agli atti vandalici

Installazione Installazione professionale Installazione semplice Facile installazione e regolazione Facile installazione e regolazione

Per saperne di più: Telecamera a cupola vs a proiettile, torretta vs fisheye: Come scegliere?

 

Tipi di telecamere di sicurezza: Funzioni

Poiché le telecamere di sicurezza vengono usate in vari ambienti, si presentano problemi e requisiti diversi. Per far fronte a tali problemi ed esigenze, vengono offerti diversi tipi di telecamere di sicurezza in base alle loro funzioni: le telecamere di sicurezza per la visione notturna sono progettate per ottenere immagini chiare anche in condizioni di completa oscurità, le telecamere IP WDR sono state inventate per risolvere i problemi di sovraesposizione, le telecamere IP PTZ con funzionalità di zoom sono utilizzate per offrire un campo visivo più ampio senza punti ciechi, ecc. Continuate a leggere per saperne di più su queste telecamere di sicurezza funzionali.

Telecamera di sicurezza a visione notturna

Le telecamere di sicurezza per la visione notturna sono dotate di piccole lampadine LED incorporate (osservando l'obiettivo della telecamera, le troverete incastonate all'interno intorno all'obiettivo) e di un filtro IR cut, che viene utilizzato per rilevare la luce diurna e bloccare la luce che cade sul sensore di immagine durante il giorno per mantenere l'accuratezza dei colori nelle ore diurne. Quando la luce si affievolisce, le fotocamere passano automaticamente alla modalità a infrarossi e possono "vedere" nell'oscurità.

La maggior parte delle telecamere di sicurezza a visione notturna per esterni acquisisce filmati in bianco e nero, mentre alcune possono offrire la visione notturna a colori. Le telecamere di sicurezza per la visione notturna possono garantire una copertura video chiara e a tempo pieno in aree poco illuminate o prive di luce, per cui i luoghi di installazione più comuni sono le grandi aziende, gli spazi condivisi, gli hotel, i vialetti e così via.

Figura 2: Telecamera di sicurezza a visione notturna

Telecamera IP WDR

La tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) compensa i problemi di esposizione alla luce. Consente alla telecamera di catturare chiaramente i dettagli sia nelle aree scarsamente che fortemente illuminate del video. Questo trattamento dinamico della luce migliora notevolmente la qualità dell'immagine delle telecamere di sicurezza in condizioni di illuminazione ad alto contrasto, in cui sono presenti sia aree poco luminose che luminose nel campo visivo.

La tecnologia WDR delle telecamere IP consente di acquisire caratteristiche dettagliate esponendo in modo appropriato sia le parti più scure che quelle più luminose dell'intera scena. Le telecamere IP WDR possono fornire immagini molto più concrete per l'identificazione di persone o targhe di veicoli, rendendole estremamente importanti per i sistemi di videosorveglianza. Pertanto, le telecamere IP WDR sono particolarmente indicate per gli ingressi degli edifici, i bancomat e le strutture di trasporto, nonché in prossimità di finestre o aree simili. Per saperne di più: Ampia gamma dinamica (WDR) nelle telecamere IP

Telecamera IP PTZ

La telecamera IP PTZ è dotata di funzionalità di panoramica, inclinazione e zoom controllate da un operatore remoto tramite un software di monitoraggio o un joystick. È inoltre possibile utilizzare il software di gestione delle telecamere per impostare i tour di sorveglianza, in modo che le telecamere di sicurezza si spostino automaticamente per monitorare le posizioni predefinite in base a un programma. Grazie alle funzioni di panoramica orizzontale, inclinazione verticale e diagonale e allo zoom su un soggetto, la telecamera IP PTZ è in grado di migliorare la qualità dell'immagine senza pixel digitali e consente al personale di sicurezza di rispondere rapidamente agli eventi individuati con il sistema di telecamere di sorveglianza.

Con i vantaggi dell'ampio campo visivo, dell'inseguimento automatico, del controllo remoto e della capacità di zoomare, le telecamere IP PTZ sono comunemente applicate in stazioni di guardia, supermercati, aeroporti, grandi aree esterne, etc.

Telecamera deeplearning

Il deep learning è una forma di apprendimento automatico che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per setacciare un'enorme quantità di dati, riconoscere gli schemi e imparare da questi schemi. Ad esempio, vogliamo insegnare alle telecamere di sicurezza a riconoscere oggetti specifici. Possiamo inserire programmaticamente le dimensioni, la forma, la velocità degli oggetti e le informazioni sui diversi componenti di ciascun oggetto, in modo che la telecamera possa riconoscere le caratteristiche rilevanti. Grazie a questi dati, la macchina impara a distinguere i tipi di movimento e a decidere se ignorarli o meno.

Figura 3: Machine learning standard vs telecamera deeplearning

Imparando diverse classificazioni di oggetti, come esseri umani, animali, veicoli, ecc., le telecamere deep learning sono in grado di riconoscere automaticamente i volti familiari, in modo da identificare rapidamente le persone e contare i numeri da remoto, realizzando allarmi intelligenti in anticipo. Per questo motivo, le telecamere con face capture sono adatte a negozi, scuole, sale riunioni ed eventi all'aperto.

Telecamera termica

Le termocamere di sicurezza funzionano rilevando e misurando le radiazioni infrarosse (scie e schemi di calore) emanate dagli oggetti e quindi costruendo immagini in base alle differenze di temperatura. Poiché le termocamere di sorveglianza non si basano sulla luce per ottenere immagini, e gli eventi atmosferici come pioggia, nebbia o fumo non influiscono sulla loro capacità di vedere la visibilità dettagliata, sono considerate i "rilevatori di persone" ideali.

Se adeguatamente equipaggiati, possono "catturare" automaticamente gli intrusi che tentano di violare i perimetri esterni con un'elevata affidabilità, anche in un ambiente esterno imprevedibile. Le telecamere termiche di sicurezza supportano lo screening della temperatura corporea umana e il rilevamento dei volti con allarmi di temperatura anomala, ideali per navi industriali e commerciali, strutture mediche e ispezioni di case ed edifici, particolarmente essenziali per un rilevamento accurato e un controllo efficace nel Periodo COVID-19.

Figura 4: Immagine della telecamera termica di sicurezza

 

Conclusioni

Con il continuo progredire della tecnologia, i tipi di telecamere di sicurezza diventano sempre più numerosi per un sistema di videosorveglianza sempre migliore e più intelligente. Anche le funzioni delle telecamere IP si stanno sviluppando. Ad esempio, il rilevamento del movimento di una telecamera deep learning acquistata oggi potrebbe essere ancora più preciso tra un anno. Queste funzioni non esistono da sole in una telecamera IP, ma possono coesistere per ottenere immagini migliori. È possibile scegliere la telecamera di sicurezza più adatta in base allo scenario applicativo richiesto.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.7k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.7k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza