Italia

Come scegliere gli switch 10G per servizi finanziari

Aggiornato il 13 Feb 2023 by
608

Per la maggior parte delle società di servizi finanziari il tempo è denaro. Per far funzionare i sistemi di trading nel modo più efficiente possibile, le organizzazioni finanziarie hanno bisogno di un ecosistema IT ottimizzato per comunicazioni a bassissima latenza; uno dei componenti chiave è rappresentato dagli switch di rete progettati per ottenere prestazioni elevate, come ad esempio gli switch 10 gigabit.

In molti potrebbero aver già lavorato sulle reti ad alta velocità o sulle aziende con applicazioni di calcolo ad alte prestazioni (o HPC) e quindi conoscono bene la parola "10G". Non sanno tuttavia come scegliere uno switch 10 gigabit che possa aiutarli a risparmiare tempo ed energia durante il loro lavoro. Se siete tra questi o volete sapere come scegliere uno switch 10 gigabit per le vostre applicazioni finanziarie, continuate a leggere.

10G switch

 

Fattori da considerare nella scelta degli switch 10G per servizi finanziari

Quando si tratta di reti di servizi finanziari, la scelta del miglior switch 10 gigabit è fondamentale per ottenere prestazioni ottimali. Ecco alcuni fattori da tenere presente al momento della scelta:

Latenza di rete

La latenza di rete è un termine che indica il ritardo nella comunicazione dei dati su una rete, tipicamente misurata in millisecondi (ms). Con l'aumentare della latenza, aumenta anche il rischio di perdita o danneggiamento dei dati. Nelle applicazioni dei servizi finanziari, anche pochi millisecondi di ritardo possono avere un impatto significativo sulle prestazioni. Una rete a bassa latenza può migliorare l'esperienza dell'utente e favorire la soddisfazione del cliente, aiutando le applicazioni a funzionare più velocemente e senza intoppi. Per questo motivo, per le applicazioni finanziarie è fondamentale scegliere uno switch 10G che offra prestazioni a bassa latenza.

Per gli switch Gigabit Ethernet comunemente utilizzati, la latenza dello switch varia normalmente da 50 a 125 microsecondi. Per gli switch 10G, la latenza dello switch varia solitamente da 5 a 50 microsecondi. Lo switch 10G a 24 porte FS può offrire una latenza di rete minima di 0,66 microsecondi, consentendo di migliorare notevolmente le prestazioni della rete.

network latency

Larghezza di banda di switching

Pensate alla latenza di rete come a un viaggio su strada; la larghezza della strada può essere paragonata alla larghezza di banda. Più la strada è larga, più è facile per il traffico percorrerla. Se si vuole che una strada consenta ai veicoli di attraversarla senza ritardi, deve avere una larghezza sufficiente per supportare tutte le corsie di traffico che la raggiungono (larghezza di banda) e un sistema di pedaggio (forwarding rate, PPS) per gestire il numero di veicoli (pacchetti) che la attraversano man mano che arrivano. In altre parole, se la larghezza di banda è ridotta, è più probabile che si verifichi una congestione della rete, sintomatica di una connessione Internet più lenta.

switching bandwidth

Nel mercato finanziario, dato che sempre più operazioni commerciali e bancarie vengono eseguite online, una maggiore larghezza di banda significa maggiori entrate, soprattutto per le aziende che adottano il trading ad alta frequenza per ottenere enormi profitti. In questo caso, per i servizi finanziari è molto importante scegliere uno switch 10G con un'ampia larghezza di banda di commutazione. Tuttavia, una larghezza di banda elevata non equivale necessariamente a prestazioni di rete elevate. L'ampiezza di banda non è importante se la velocità di trasmissione dei dati è ancora trascinata dalla latenza o dalla perdita di pacchetti.

Gli switch 10G con QoS (Quality of Service) possono aiutare a fornire priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati nel caso in cui le applicazioni più importanti competano per la larghezza di banda quando ne hanno bisogno, riducendo così anche la latenza e la perdita di pacchetti su una rete. Inoltre, gli switch 10G supportanti il protocollo LACP (link aggregation control protocol) possono contribuire ad aumentare la larghezza di banda. LACP consente di combinare più collegamenti in un unico collegamento logico per aumentare la larghezza di banda e l'affidabilità della rete senza modificare l'infrastruttura di rete.

Scalabilità

Nelle reti di servizi finanziari, anche la scalabilità è un requisito fondamentale. In altre parole, è necessario scegliere uno switch 10G in grado di gestire non solo le esigenze attuali, ma anche quelle future. Per uno switch 10G, la scalabilità si riferisce alla sua capacità di crescere sia in termini di velocità delle porte che di numero di porte di ingresso e uscita supportate.

Ad esempio, uno switch con 16 porte 10G può supportare fino a 32 connessioni in fibra 10G per un totale di 320 Gb/s di capacità di throughput. Pertanto, maggiore è il numero di porte di ingresso e di uscita di uno switch 10G, maggiore è la capacità di throughput e maggiore è la flessibilità di espansione futura. FS offre uno switch 10G a 48 porte che possono essere scalabili fino a circa 1Tbps per chassis, offrendo la grande flessibilità necessaria per la crescita futura. Se siete alla ricerca di switch 10G a bassissima latenza, FS offre inoltre switch SFP+ 10G che dispongono di buffer più grandi rispetto alla maggior parte degli switch Ethernet 10G, in grado di mantenere i dati al sicuro in caso di guasto dello switch. Inoltre, gli switch SFP+ 10G possono essere accoppiati con cavi in fibra ottica per trasmettere i dati, riducendo la latenza della rete rispetto ai cavi in rame.

Presa dello switch 10G a 48 porte di FS N5850-48S6Q a titolo di esempio, fornisce uno switching full line-rate a livello 2 o 3 su 48 porte 10GbE e 6 uplink 40GbE, offrendo una capacità di switching di 1,44Tbps per le applicazioni più esigenti. Tutte le porte dello switch 10G supportano funzionalità L2/L3 complete, IPv4/IPv6 e OpenFlow per un'elevata scalabilità e Software-defined Network (SDN) per una maggiore facilità di funzionamento. È stato progettato per soddisfare i requisiti di elevate prestazioni, disponibilità e scalabilità della rete delle imprese finanziarie e dei data center cloud.

 

Conclusioni

L'ovvio vantaggio dell'impiego di switch 10G è ovviamente la velocità, soprattutto per i settori finanziari, in quanto la velocità 10G può fare una grande differenza in termini di produttività. Per scegliere uno switch 10G adatto, è necessario considerare i fattori principali, come abbiamo spiegato sopra. Per ulteriori informazioni sugli switch 10G, visitateci su FS.com.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.9k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.9k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza