Come Scegliere una Scheda di Rete?
L'acquisto di una scheda di rete è un'operazione confusa, soprattutto se è la prima volta che se ne acquista una. Inoltre, i diversi tipi di NIC (schede di interfaccia di rete) presenti sul mercato, come la scheda PCIe, l'adattatore di rete USB e così via, rendono l'acquisto un po' complicato. Come scegliere una scheda di rete? Di seguito sono elencati i fattori da considerare prima di acquistare una scheda di interfaccia di rete.
Scegliere il Tipo di Bus Corretto della Scheda NIC
Le schede NIC possono essere classificate in schede di rete PCI, PCI-X, PCIe e adattatori di rete USB in base alle diverse interfacce bus. In generale, i tre tipi di schede di rete basati su PCI sono utilizzati per adattarsi agli slot corrispondenti nella scheda madre di dispositivi come host e server, mentre l'adattatore di rete USB (universal serial bus) è uno standard di bus esterno.
Figura 1: Scheda di rete PCIe vs adattatore di rete USB
La scheda di rete PCI (Peripheral Component Interconnect) è stata sviluppata nel 1990, con una larghezza fissa di 32 bit (133MB/s di dati di trasmissione) e 64 bit (266MB/s di dati di trasmissione). In seguito, però, la scheda PCI è stata gradualmente sostituita dalla scheda PCI-X. La scheda di interfaccia di rete PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended) è una tecnologia di bus PCI migliorata ed è retrocompatibile con la scheda PCI NIC. La scheda PCIe (Peripheral Component Interconnect express) è l'ultimo standard di interfaccia che è compatibile solo con le altre specifiche del bus PCI. Il suo layout hardware è diverso. Sul mercato, x1, x2, x4, x8 e x16 sono le quattro dimensioni fisiche comuni delle schede di rete PCIe express (per saperne di più Tipi di schede PCIe). Poiché il meccanismo hardware del PCIe è diverso da quello del PCI e del PCI-x, non è possibile inserire una scheda PCIe in uno slot PCI o PCI-X e viceversa (verificare i dettagli su PCI vs PCI-X vs PCIe).
Si noti che le schede di rete PCIe sono il tipo di scheda di rete più diffuso sul mercato, mentre le schede PCI e PCI-X sono utilizzate solo nei vecchi dispositivi. I server, i PC e altri host di recente uscita sono comunemente progettati con slot PCIe. Pertanto, le schede di rete PCIe sembrano essere la scelta migliore a lungo termine.
Conoscere la Velocità Richiesta dell'Adattatore di Rete
Questo fattore non deve assolutamente essere ignorato quando si è confusi su come scegliere una scheda di rete. Assicuratevi che la velocità della nuova scheda NIC sia adatta alla vostra velocità di rete. Ad esempio, non si può pensare di raggiungere una velocità di 10Gb con una scheda Ethernet da 10Gb se il proprio ISP offre solo una velocità di 1Gb. Oggi quasi tutte le schede di rete sono in grado di operare ad una velocità di almeno un Gigabit, che soddisfa tutte le esigenze della rete domestica. Ma se si prevede di utilizzare la nuova scheda nei server che richiedono una velocità maggiore per gestire un traffico più intenso, è preferibile scegliere la scheda di rete 10Gb e 25Gb, o anche la scheda di rete 40Gb.
Decidere i Numeri di Porta Necessari
In genere, va bene una scheda di rete NIC con una sola porta, che soddisfa la maggior parte delle esigenze di trasmissione. Tuttavia, le schede NIC con più porte sono un'ottima scelta per i server o le workstation che devono svolgere compiti diversi. Ad esempio, una porta della scheda di interfaccia di rete può essere utilizzata per la trasmissione di dati fondamentali, mentre le altre porte possono essere utilizzate per la trasmissione di segnali normali. Ciò può migliorare la sicurezza della rete. Inoltre, le schede NIC multiporta possono fornire ridondanza di rete. Se una porta non è in grado di funzionare, gli utenti possono utilizzare l'altra per trasmettere i dati.
Controllare il Tipo di Connettore Supportato da NIC
Alcune schede Ethernet sono progettate con connettori RJ45, mentre alcune schede di rete in fibra utilizzano porte SFP+ o QSFP+, o addirittura alcune schede possono utilizzare connettori BNC (a baionetta).
Per la scheda con connettore RJ45, come una scheda di rete 1/10GBASE-T, è necessario utilizzare cavi Ethernet Cat5e o Cat6 per lavorare con la scheda. La Figura 2 mostra il collegamento. Una scheda Ethernet da 10 Gigabit è collegata al server rack RS-7188. Lo switch di rete 10Gb trasmette i dati al server tramite il cavo patch Cat6.
Figura 2: Il cavo Cat6 viene collegato alla scheda di rete 10GBASE-T per realizzare la trasmissione
Le schede di rete in fibra utilizzano solitamente fibre monomodali o multimodali come mezzo di trasmissione, come mostra la figura 3. Una scheda NIC per server da 40Gb viene collegata al server di rete RS-7188. Lo switch in fibra 10G con porte QSFP+ invia i segnali al server RS-7188 alla velocità di 40Gb attraverso il cavo in fibra MTP OM4. Si noti che, per le trasmissioni a breve distanza, è possibile utilizzare cavi DAC 40G al posto del cavo MTP e dei transceiver QSFP+ per ottenere questo collegamento.
Figura 3: La scheda di rete 40Gb utilizza un cavo in fibra MTP per completare la trasmissione
Per le schede con connettore BNC, sono necessari cavi coassiali per realizzare la connessione. Si noti che questo tipo di adattatori di rete è diventato obsoleto. Pertanto, non è consigliabile acquistare una scheda di interfaccia di rete con connettore BNC.
Verificare la Compatibilità della Scheda di Rete con il Sistema Operativo
I PC, i server di rete e altri host di diversi fornitori supportano diversi sistemi operativi (OS). Ad esempio, i server di rete possono funzionare con Windows Server 2008 R2, Redhat Enterprise Linux Server e così via. È quindi importante assicurarsi che la nuova scheda di rete supporti il sistema operativo utilizzato dal dispositivo prima dell'acquisto. In caso contrario, la scheda non funzionerà.
Scoprite Cosa Vi Aspettate dalla Scheda di Rete
Assicuratevi che le funzioni della scheda di interfaccia di rete possano soddisfare le vostre applicazioni. Se si vuole solo che offra l'accesso a Internet, tutte le schede NIC sono in grado di farlo. Ma se avete bisogno di supportare funzioni avanzate come FCoE (Fiber Channel over Ethernet), iSCSI o l'implementazione PCI-SIG, dovete controllare il libro di istruzioni o chiedere direttamente al fornitore per assicurarvi che la scheda NIC supporti la funzione richiesta.
Altri Fattori da Considerare per l'Acquisto di un Adattatore di Rete
Il budget è sempre un fattore importante quando si valuta come scegliere una scheda di rete. Il prezzo delle schede NIC varia notevolmente perché sono progettate in modelli, velocità, prestazioni e produttori diversi. Inoltre, è necessario assicurarsi di acquistare da una fonte affidabile, perché un fornitore affidabile di solito fornisce servizi migliori. Alcuni fornitori potrebbero non essere disponibili a offrire ai clienti un servizio completo. Scegliere un fornitore che offra un servizio clienti e un'assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che copra le fasi di pre-vendita e post-vendita per risolvere tutti i problemi, può essere un punto a favore.
Conclusione
Come scegliere una scheda di rete? Prima di acquistare una scheda di rete, si consiglia di considerare il tipo di bus, la velocità di trasmissione, il numero di porte, il tipo di connettore, il sistema operativo, le funzioni, il marchio e il prezzo della scheda di rete in base all'ambiente di rete effettivo.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022