Italia

Come scegliere un server di rete per la vostra azienda?

Aggiornato il 23 Nov 2022 by
1.3k

Rack Server

I server di rete sono un componente fondamentale delle reti aziendali, in quanto forniscono una varietà di servizi ed eseguono compiti vitali. Le reti basate su server sono oggi presenti in molte applicazioni aziendali, dalle piccole imprese alle grandi aziende. Il server giusto contribuisce molto alle prestazioni aziendali. Ma come scegliere quello giusto per la vostra azienda? Questo articolo cercherà di fornire alcune risposte a queste domande.

 

4 domande da porsi prima di acquistare un server per l'impresa

La scelta di un server di rete è sempre un'esperienza complessa. Prima di iniziare a scegliere il server, è necessario pensarci due volte in base ai requisiti della propria azienda. Di seguito sono riportate alcune domande che è necessario porsi.

1. Quali tipi di carichi di lavoro verranno eseguiti?

I carichi di lavoro dell'azienda determinano le prestazioni, l'affidabilità e il volume che il server deve avere. Dalle piccole imprese a quelle in espansione, i tipi di carichi di lavoro sono diversi, facendo sì che i requisiti dei server di rete varino da una all'altra. Per effettuare la scelta, è necessario prendere in considerazione i seguenti compiti del server come riferimento.

I server controlleranno unità periferiche condivise dal computer, come stampanti e scanner? Se è così, vi basterà un dispositivo a basso consumo e un vecchio computer potrà fungere da server per le stampanti. Dovete ospitare un sito web con un server web? Un server web fornisce contenuti web come pagine HTML, file, immagini e video in risposta all'HTTP. I componenti hardware e software determineranno le prestazioni del vostro sito web, pertanto vi invitiamo a discutere con il vostro sviluppatore il traffico e la larghezza di banda, nonché la struttura utilizzata per costruire il vostro sito.

How Does Web Server Work

Quando si parla di application server, le cose sono molto più complicate rispetto alla scelta di un web server. L'application server si rivolge ad applicazioni con caratteristiche complesse, come transazioni distribuite e messaggistica. Ha una capacità di utilizzo delle risorse superiore a quella di un server web e può richiedere grandi capacità di archiviazione.

How Does Application Server Work

Quando le aziende gestiscono i servizi di posta elettronica con un server di posta, per un funzionamento ottimale è consigliabile un server dedicato con sufficiente spazio di archiviazione e affidabilità hardware. Quando il server esegue un videogioco o gestisce l'estrazione di dati, richiede molta potenza di elaborazione. Se l'azienda fornisce servizi di database ad altri server, è consigliabile utilizzare una CPU veloce e un hardware ad alte prestazioni, indipendentemente dal fatto che si utilizzi MySQL, SQLServer o Oracle.

2. Quanti utenti dovranno servire le applicazioni?

Il numero di utenti che si affidano ai vostri servizi è un fattore critico a cui dovete pensare. Determina solitamente il tipo di CPU del server e la quantità di memoria necessaria per le specifiche del server.

Vi sono molte questioni da valutare. Qual è il numero medio di utenti su un dato frame? Quanti utenti simultanei vi sono? Qual è il volume più alto di utenti che utilizzano il server? Si prenda in considerazione il traffico di picco se non si vuole vedere il sito web rallentare con la crescita di utenti del server. È inoltre opportuno fare delle previsioni sui requisiti futuri e fare un piano di crescita utenti il più precisamente possibile, poiché con la crescita del business, i tuoi server di rete saranno in grado di supportare sempre più utenti..

3. Quant'è la capacità necessaria?

Una volta che si hanno noti i tipi di carichi di lavoro che verranno eseguiti e il numero di utenti che le applicazioni serviranno, è possibile calcolare la quantità di capacità necessaria. Ci sono due aspetti da considerare: qual è la capacità necessaria per tutti i tipi di servizi? E qual è la capacità futura tra 2 o 3 anni? Per rispondere alla prima domanda, calcolate il volume occupato dal sistema operativo, dall'installazione delle applicazioni, dal database, dalla posta elettronica, ecc. Moltiplicate la capacità per il numero di utenti previsto e fate una previsione della crescita tra 2 o 3 anni. Infine, è necessario moltiplicare il valore per un fattore di circa 1,5 in caso di backup dei dati e di funzionamento dei file.

4. Qual è il vostro budget?

Il server deve soddisfare le esigenze della rete, ma anche essere influenzato dal budget. In genere, più le attività aziendali sono complesse, più il server costerà. Inoltre, non bisogna considerare solo le attività aziendali del momento, ma anche i requisiti a lungo termine. Confrontate i pro e i contro che incontrerete acquistando un server più economico o uno più costoso.

Server più economico Server più costoso
  • Il server può rimanere offline per periodi di tempo;

  • Non ho bisogno del server per portare avanti carichi di lavoro critici;

  • I carichi di lavoro richiedono bassa potenza;

  • Non ha bisogno di funzioni ridondanti come RAID o dual-ethernet;

  • Il server non deve ospitare un traffico intenso, come l'e-commerce o altre risorse rivolte ai clienti.

  • Il server deve essere online 24 ore su 24, 7 giorni su 7;

  • Il server è in grado di gestire efficacemente diversi carichi di lavoro complessi, come l'analisi dei big data;

  • Ho bisogno di funzioni di ridondanza come RAID e dual-ethernet;

  • Il server sarà utilizzato per il traffico critico.

Naturalmente, il costo di un server sarà determinato anche dalla marca del server, poiché i diversi fornitori e produttori forniscono listini diversi. Fate quindi un confronto tra i server di diversi fornitori. Di seguito parliamo di cosa si dovrebbe confrontare.

 

Scegliete le specifiche del server per le vostre esigenze aziendali

Dopo aver risposto alle domande, ecco le considerazioni principali sui server di rete: on-site o cloud, fattore di forma, CPU (processore), RAM (memoria) e disco rigido, anche chiamato archiviazione.

On-site o cloud

La differenza più significativa tra i server on-site e i server cloud risiede nei costi e nella gestione. I server in loco sembrano più convenienti per le piccole e medie imprese, poiché i dispositivi sono conservati e gestiti nel proprio spazio. Tuttavia, richiedono assistenza IT dedicata e sono soggetti a perdite di dati in caso di disastri. Nel frattempo, per le aziende che hanno poco spazio a disposizione, l'installazione di un server fisicamente nel proprio ufficio potrebbe non essere una buona idea. Tuttavia, i costi del cloud crescono con l'espansione dell'azienda. Le imprese tendono alla fine a portare le infrastrutture di rete inevitabilmente all'interno dell'azienda. Se si decide per un server on-premise, è necessario considerare i componenti hardware dei server.

Fattore di forma

Il fattore di forma di un server di rete può essere di tre tipi: server rack, server blade e server tower. Dei tre fattori di forma dei server, il server rack offre una grande flessibilità, poiché consente di installare diversi server nello stesso alloggiamento. Utilizza in modo efficace lo spazio ed è facile da espandere in base all'aumento dell'attività, il che lo rende popolare nelle aziende. Per conoscere le differenze tra i tre tipi di server di rete, consultare Rack Server vs. Blade Server vs. Tower Server.

CPU del server

La CPU, detta anche processore, è considerata il cervello del server. Più veloce è il processore del server, più programmi può eseguire e in maniera più veloce. Ripensare alle risposte date alle domande precedenti vi aiuterà a fare una scelta ponderata.

Se state iniziando la vostra attività e il budget è limitato, è uno spreco pagare per prestazioni di cui non avete realmente bisogno. Se il vostro server esegue SQLServer, MySQL o Oracle e ci sono centinaia di utenti contemporanei, scegliete un server ad alta frequenza o con più processori in caso di carico pesante. Molti fornitori di server offrono server a singola e doppia CPU, mentre più CPU funzionano meglio di una singola CPU. Ad esempio, i server FS sono integrati con processori Intel® Xeon® multi-core e offrono opzioni a 2 e 4 CPU. Per i carichi di lavoro business-critical, la virtualizzazione, l'hyper-converged, i database, l'elaborazione aziendale e le applicazioni data center ad alta intensità di dati con requisiti di spazio e prestazioni rigorosi, sono scelte ottimali.

Server CPU

RAM del server

Le risposte alle applicazioni che il server eseguirà e i numeri degli utenti ci aiuteranno a trovare la RAM del server appropriata. Se la RAM del server è scarsa, le applicazioni utilizzeranno la memoria virtuale sull'unità di archiviazione, che è più lenta. Per evitare che la rete diventi lenta a rispondere, è consigliabile massimizzare la quantità di memoria.

La RAM varia spesso da 2 GB a 64 GB. Quando si tratta di attività informatiche quotidiane come la navigazione in Internet, la posta elettronica, l'ascolto di musica o la visione di video, 8GB di RAM sono sufficienti. Ma quando il server richiede una quantità elevata di RAM, in particolare i server di cache dedicati come squid, varnish o memcached, è bene considerare l'aggiunta di RAM il più possibile. Non esiste una quantità eccessiva di RAM per il server, ma per le aziende con un budget limitato si consiglia di rivolgersi a esperti IT per capire quale sia la RAM corretta per il funzionamento.

Hard-disk

La scelta del disco rigido del server può essere complessa perché ci sono molti fattori da considerare, come i tipologie di hard-disk, tra cui SSD, HDD e memoria flash, i tipi di connessione, il numero di hardware, la latenza di rotazione e l'eventuale necessità di una scheda Raid. Per ulteriori informazioni sulla scelta del tipo di hard-disk per server più adatto, consultare Server HDD vs. SSD. Esiste anche un terzo tipo di unità disco, le unità disco ibride o SSHD, suscitando interesse in chi cerca prestazioni a costi ridotti.

 

Conclusioni

Quando si tratta di acquistare il server di rete giusto per la propria azienda, le scelte sono molteplici. È sempre necessario fare ricerche ed esplorare il mercato prima di decidere quali server di rete utilizzare per la vostra azienda. Assicuratevi che i server soddisfino le vostre esigenze e che il fornitore di server scelto offra un servizio di grande qualità che favorirà la crescita della vostra azienda nel lungo periodo e vi aiuterà a trarne il meglio.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza