Italia

Come scegliere il giusto switch per data center

Aggiornato il 03 Gen 2023 by
558

data center switches

 

Indipendentemente dalle ragioni che spingono all'acquisto di uno switch per data center, si vuole sempre investire nel prodotto giusto e in grado di soddisfare al meglio le proprie esigenze. Per la maggior parte delle aziende, la decisione di sostituire i tradizionali switch LAN/SAN Ethernet con gli switch più moderni rappresenta un investimento significativo. Per evitare scelte errate e acquisti sbagliati, abbiamo compilato un elenco di fattori da considerare quando si effettua l'aggiornamento.

Cosa cercare in uno switch per data center

L'aggiornamento della vostra infrastruttura di rete sarà probabilmente motivato dal voler superare alcune limitazioni. Forse l'aumento del traffico est-ovest o la necessità di una maggiore velocità delle porte. In ogni caso, questo dovrebbe essere il fattore principale, ma non l'unico, da considerare. Ecco gli altri fattori da tenere in considerazione.

Design di rete

Esistono due design di rete principali sul mercato: il design ToR (Top of Rack) e il design EoR (End of Row). Se si intende installare una nuova rete di data center, è opportuno considerare le principali differenze e i pro e i contro dei due design. Tuttavia, se si dispone già di una rete e di un sistema di cablaggio esistenti, ha senso investire nello stesso design di rete per evitare costi aggiuntivi.

Dimensioni, numero di porte e velocità di trasmissione dei dati

Gli switch per data center sono disponibili in varie dimensioni. La scelta della dimensione giusta per la vostra azienda dipenderà dal flusso di dati attuale e futuro. Uno switch di grandi dimensioni richiede più risorse per l'installazione e servirà per le vostre esigenze attuali e future. Uno switch più piccolo è più economico, ma dovrà essere installato in posizione top-of-rack per evitare colli di bottiglia.

Anche le dimensioni delle connessioni in fibra ottica di cui avrete bisogno devono essere ben considerate. È consigliabile decidere con sufficiente anticipo la connettività che si intende utilizzare. L'interconnettività in fibra varia da 10 Gbps, 25 Gbps a 40Gbps e anche di più.

Anche gli switch dei data center hanno tipi e numeri di porte diversi, quindi è necessario sapere di cosa si ha bisogno ora e fare una stima ragionevole di quello che servirà in futuro.

Il vostro fornitore

La presenza di un'ottima rete di assistenza da parte del fornitore è fondamentale. Quando scegliete un fornitore, esaminate i testimonial e le recensioni degli utenti per trovarne uno con una buona reputazione. Valutate i fornitori in base ai loro servizi, cioè gli avanzamenti e le configurazioni del software, i ricambi e le sostituzioni dell'hardware e il supporto per la risoluzione dei problemi. Avere un fornitore raggiungibile che possa fornire tali servizi a un prezzo competitivo è un ottimo affare.

Affidabilità

L'affidabilità è un altro fattore critico da considerare quando si acquista uno switch per data center. In questo caso, pagare prezzi più alti non significa necessariamente acquistare un prodotto affidabile. Ciò significa che scegliere un marchio non è sempre la soluzione. Occorre invece confrontare le proprie esigenze con le offerte del fornitore. Aspetti critici come il tempo di attività dello switch per data center, la durata di vita, la garanzia e il supporto tecnico possono dire molto sull'affidabilità del prodotto.

Inoltre, è necessario uno switch con sufficiente RAM e una tabella di memoria indirizzabile al contenuto (CAM). Uno switch affidabile dovrebbe essere in grado di automatizzare e supportare i protocolli più recenti, come EVPN e VXLAN. Detto questo, anche la capacità di commutazione e la latenza influenzeranno maggiormente l'affidabilità dello switch, quindi è bene tenerle presenti.

Raffreddamento e flusso d'aria

Prima di acquistare uno switch, è necessario sapere che il modo in cui viene installato e collegato influisce sulla qualità del flusso d'aria e del raffreddamento. Se i cavi bloccano il flusso d'aria, la sua durata potrebbe ridursi a causa del surriscaldamento che potrebbe causare un guasto prematuro.

Allo stesso modo, la direzione del flusso d'aria degli switch influenza il raffreddamento del data center. Ad esempio, se le connessioni sono situate nella parte anteriore dei server, è consigliabile scegliere il raffreddamento front-to-back. Se invece le connessioni sono situate sul retro dei server, è meglio optare per il raffreddamento back-to-front.

Una piccola interruzione per un paio d'ore o di giorni può non causare gravi danni all'interno del data center. Tuttavia, un problema di progettazione trascurato per mesi o addirittura anni può comportare frequenti interruzioni e persino costose riparazioni e aggiornamenti.

What You Should Look For in a Data Center Switch

Scelta del giusto switch per data center

Un'altra cosa da tenere presente è la ridondanza del data center, che fornirà un backup in caso di interruzione dell'attività. In questo caso, è necessario parlare con il team IT e scegliere la configurazione giusta prima di fare scelte importanti. Il livello di ridondanza necessario dipende spesso da fattori quali l'ambiente IT, il budget, le esigenze di affidabilità e gli obiettivi aziendali.

Ora che sapete cosa cercare in uno switch, non vi resta che restringere le opzioni a quel tipo di switch. Prima di scegliere uno switch, ricordate che la vostra scelta deve soddisfare le vostre esigenze più essenziali.

Quando si sceglie uno switch per data center da un mercato saturo di opzioni, una regola generale è quella di chiedere una consulenza professionale, in particolare se non si è esperti del settore. Se possibile, rivolgetevi a uno dei vostri esperti informatici. Un professionista comprenderà meglio alcuni termini tecnici come la dimensione del buffer, la latenza e la velocità delle porte, risparmiandovi la confusione e aiutandovi a scegliere il prodotto giusto.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.5k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza