Come Scegliere il Giusto Cavo Cat6a per le Reti 10G?
La crescita vertiginosa del throughput dei data center ha portato all'aumento dell'utilizzo e della domanda di reti 10G. La soluzione di cablaggio Cat6a è progettata per prestazioni elevate di 10GbE e superiori. Il cavo di categoria 6a, detto anche cavo Cat6a, è attualmente il cavo Ethernet preferito per soddisfare e superare i requisiti delle applicazioni 10GBASE-T. I vari tipi di cavo di rete Cat6a, come UTP o SFTP, possono confondere e quali altri fattori devono essere presi in considerazione nella scelta dei cavi Ethernet Cat6a? Questo articolo potrebbe ispirarvi nella scelta dei cavi Cat6a.
Tipi di Cavo Cat6a per 10GBase-T: UTP vs F/UTP vs SFTP
Il cavo patch di categoria 6a è stato ampiamente testato e dimostrato per supportare le reti 10GBASE-T. Esistono molti tipi di cavi Cat6a che vengono aggiunti a diversi materiali di protezione. I tre principali tipi di cavi Cat6a sono: UTP (Unshielded Twisted Pair), S/UTP (Shielded Twisted Pair) o F/UTP (Foiled Twisted Pair) e SFTP (Shielded and Foiled Twisted Pair). La tabella seguente illustra ulteriormente questi tre diversi tipi di cavi Ethernet in rame: UTP vs F/UTP vs SFTP:
UTP | S/UTP o F/UTP | SFTP |
---|---|---|
Cavo UTP (Unshielded Twisted Pair) | Cavo S/UTP (Shielded Twisted Pair) o F/UTP (Foiled Twisted Pair) | Cavo SFTP (Shielded and Foiled Twisted Pair) |
Il cavo UTP presenta coppie di fili attorcigliati e ciascuno di essi è schermato singolarmente con una lamina metallica, aumentando il diametro esterno del cavo. | I cavi S/UTP e F/UTP sono caratterizzati da coppie non schermate da un'unica lamina metallica che impedisce ai disturbi elettrici di interferire. | Essendo la combinazione di S/UTP e F/UTP, il cavo SFTP possiede una schermatura a lamina intorno ai singoli fili intrecciati, che offre il massimo livello di protezione dalle interferenze. |
Con caratteristiche come lo spazio d'aria interno supplementare tra i cavi a coppie attorcigliate, il cavo UTP Cat6a può ridurre al minimo la diafonia e l'ANEXT nelle reti 10GBASE-T. Ma gli effetti dell'ANEXT non sono eliminati. Pertanto, la misurazione dell'ANEXT è essenziale per i cavi UTP Cat6a, che è complessa e richiede molto tempo.
Il cavo Cat6a S/UTP o F/UTP è in qualche misura migliore del cavo UTP. Lo schermo in lamina agisce come una barriera che riflette il rumore di macchinari, luci, motori e altre fonti di EMI e RFI. Inoltre, la schermatura può proteggere i segnali di dati dalla fuoriuscita dal cavo di rame. Inoltre, il cavo Cat6a F/UTP elimina molto meglio l'ANEXT rispetto al Cat6a UTP, offrendo un margine significativamente maggiore per 10GbE rispetto al rame.
Rispetto al cavo Cat6a UTP e F/UTP, il cavo patch Cat6a SFTP offre il massimo livello di protezione dalle interferenze e si trova nei cavi più performanti. Grazie alla doppia schermatura, il cavo Cat6a SFTP consente la trasmissione più rapida e stabile per le reti 10GBASE-T. Inoltre, la lamina aggiuntiva sulle singole coppie può limitare efficacemente la quantità di diafonia e ANEXT. Il cavo patch Cat6a SFTP è attualmente diffuso in vari settori verticali come quello governativo, sanitario e dell'istruzione.
SFTP è effettivamente un'opzione valida per l'implementazione della rete 10G. Il video seguente presenta la struttura interna, le applicazioni tipiche e il test Fluke del FS cavo patch Cat6a SFTP.
Fattori di Considerazione per il Miglior Cavo Cat6a
Dopo aver appreso come scegliere i cavi Cat6a UTP vs F/UTP vs SFTP, anche altri parametri dei cavi Cat6a influiscono sulle prestazioni. Ecco alcune considerazioni chiave da valutare quando si sceglie il cavo Cat6a giusto.
Dimensioni e Peso del Cavo
Il cavo Cat6a funziona a frequenze fino a 500 MHz, il doppio rispetto al Cat6. Controllando il rumore e la diafonia a frequenze più elevate, il cavo Cat6a è fino al 50% più grande del suo predecessore Cat6. Le dimensioni maggiori consentono di inserire un numero inferiore di cavi in una canalina o in un condotto, il che rappresenta un problema importante nelle installazioni di retrofit. Sebbene molte opzioni Cat6a disponibili rimangano significativamente più grandi e pesanti, alcuni dei più recenti cavi Cat6a sono solo del 15% più grandi del Cat6.
Raggio di Curvatura
I cavi Cat6a hanno un diametro maggiore e un raggio di curvatura più ampio, importante quando si tratta di instradare i cavi in spazi ristretti, ad esempio all'interno delle cavità delle pareti. Il raggio di curvatura influisce anche sulla possibilità di instradare i cavi per ottenere il massimo flusso d'aria all'interno dei rack. Più piccolo è il raggio di curvatura, più facile è il percorso e l'installazione del cavo.
Installazione
La maggior parte dei cavi Ethernet Cat6a è più grande perché presenta materiali più spessi. Un maggior numero di torsioni nelle coppie di rame, scanalature più grandi che separano le coppie e rivestimenti esterni più spessi. Tutto ciò comporta un tempo maggiore per la preparazione e la terminazione dei cavi Cat6a. Normalmente, i cavi più sottili richiedono meno tempo per l'installazione.
Schermatura EMI
Si ha l'impressione che il cavo schermato offra una migliore immunità ai disturbi, ma l'efficacia della schermatura dipende dalla qualità e dall'affidabilità della terminazione dello schermo, dal bilanciamento delle coppie intrecciate e dalla qualità del collegamento a terra locale e remoto. L'impedenza della connessione di terra può aumentare le frequenze più elevate e le differenze di potenziale di terra possono accoppiare il rumore nei conduttori. I progetti di cavi che circondano efficacemente i conduttori con una gabbia di Faraday possono fornire una barriera elettromagnetica senza i potenziali inconvenienti della messa a terra.
Lunghezza del Canale
Quando si trasmette PoE, alcuni cavi Cat6a di piccolo diametro potrebbero non supportare una distanza di trasmissione di 100 metri per canale. Tuttavia, senza dubbio, i cavi Cat6a possono supportare una distanza di trasmissione di 100 metri in altre trasmissioni di dati. I cavi in grado di supportare l'intera distanza di 100 metri non solo offrono un margine di prestazioni aggiuntivo, ma supportano anche una gamma più ampia di configurazioni di data center, comprese le configurazioni rack-top, le configurazioni end-of-row e le configurazioni mid-row. Pertanto, è possibile decidere se utilizzare i cavi Cat6a in base alle proprie esigenze specifiche.
Infrastruttura di Rete
Quando si sceglie il cavo adatto alla propria azienda, è necessario prendere in considerazione anche l'infrastruttura di rete complessiva, ad esempio se l'azienda è proprietaria o affittuaria dell'edificio. Occorre inoltre tenere conto di fattori quali l'utilizzo primario della rete 10G, i potenziali cambiamenti infrastrutturali e così via.
Piano per la Crescita Futura
I cavi Cat6a sono diventati la configurazione standard per le nuove costruzioni, con una tendenza all'aumento delle applicazioni in ospedali, data center e università, grazie ai miglioramenti delle prestazioni apportati dai cavi CAT6A. Le caratteristiche orientate al futuro dei cavi Cat6a hanno contribuito alla loro popolarità e diffusione. I cavi Cat6a dovrebbero avere la priorità nei seguenti scenari:
-
Pianificazione dell'aggiornamento della velocità a 10 Gbps su lunghe distanze, fino a 100 metri.
-
La durata prevista della nuova rete via cavo è di 5 anni o più.
-
Cercate di installare una soluzione di cavi economica, ma sostituirla con un cavo di qualità superiore in futuro potrebbe essere costoso.
Il Risultato Finale
Prima di scegliere il miglior cavo Cat6a, è necessario valutare tutti i fattori in modo che il cavo Ethernet Cat6a acquistato sia a prova di futuro per le vostre reti 10GBASE-T. I cavi Cat6a UTP, S/UTP, F/UTP e SFTP sono tutti disponibili per 10GBASE-T. Il cavo patch Cat6a SFTP, con prestazioni migliori, presenta maggiori vantaggi nell'implementazione di reti 10GBASE-T.
Inoltre, è necessario valutare i requisiti di dati attuali e futuri. L'infrastruttura di cablaggio Cat6a richiede una progettazione, una pianificazione, prodotti e pratiche di installazione adeguati. Prima di scegliere il cavo Cat6a giusto, prendete in considerazione i fattori sopra citati per realizzare un sistema di cablaggio strutturato Cat6a ottimizzato per le vostre reti Ethernet 10 gigabit.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022