Come riparare un cavo in fibra ottica tagliato accidentalmente?
I cavi in fibra ottica possono essere accidentalmente danneggiati, tagliati o distrutti. Secondo L'Electronic Technicians Association, una delle principali cause di guasto della fibra ottica è il "backhoe fade", durante il quale il cavo in fibra ottica viene tagliato o danneggiato durante lo scavo. In questo caso, si può facilmente cercare il backhoe e recuperare il cavo tagliato. Tuttavia, se il problema è causato dalle talpe, sarà probabilmente difficile risolverlo. D'altra parte, il costo della riparazione del cavo in fibra ottica potrebbe essere elevato a causa delle attrezzature necessarie. Ecco alcuni strumenti e passaggi suggeriti per riparare un cavo in fibra ottica danneggiato.
Kit per la riparazione dei cavi in fibra ottica di cui hai bisogno
(1) OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)
L'OTDR è ampiamente utilizzato per misurare la lunghezza della fibra, l'attenuazione della trasmissione, l'attenuazione dei giunti e la localizzazione dei guasti. Per ulteriori informazioni sull'OTDR, fare riferimento a Principio di funzionamento e caratteristiche dell'OTDR.
![OTDR](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2013/06/OTDR.jpg)
(2) Taglierina / spelacavi per fibre ottiche
La taglierina per cavi in fibra ottica e la spelacavi per fibre ottiche sono strumenti importanti per la giunzione di fibre ottiche e per altre applicazioni di taglio di cavi in fibra ottica.
![Fiber optic cable cutter and fiber optic stripper](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2013/06/Fiber-optic-cable-cutter-and-fiber-optic-stripper.png)
(3) Mannaia a fibra ottica ad alta precisione
La mannaia per fibre ottiche viene utilizzata per tagliare la fibra in vetro per la giunzione a fusione, ideale anche per preparare la fibra per i connettori prelucidati per ottenere una buona faccia finale. È quindi molto importante nel processo di giunzione delle fibre e di solito lavora insieme alla giuntatrice a fusione per soddisfare le esigenze finali.
![High Precision Fiber Optic Cleaver](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2013/06/fiber-optic-cable-splice-1.jpg)
(4) Giuntatrice a fusione
La giunzione a fusione di fibre ottiche è l'atto di unire due fibre ottiche end-to-end utilizzando il calore. La macchina deve fondere insieme le due fibre in modo tale che la luce che passa tramite le fibre non venga dispersa o riflessa dalla giunzione.
![Fusion Splicer](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2013/06/Fusion-Splicer.jpg)
Passaggi per la riparazione del cavo in fibra ottica
Passo 1: utilizzare l'OTDR per identificare la rottura del cavo in fibra ottica
La prima cosa da fare è cercare la rottura dei cavi in fibra ottica. In genere, i tecnici delle fibre ottiche utilizzano un dispositivo noto come OTDR. Con la capacità di funzionare come un radar, invia un impulso di luce fino al cavo in fibra ottica. Quando incontra una rottura, l'impulso viene deviato verso il dispositivo. Questo aiuta il tecnico a conoscere la posizione della rottura.
Fase 2: Usare la taglierina per fibre ottiche per tagliare il cavo in fibra ottica danneggiato
Dopo aver individuato il punto in cui si è verificata l'interruzione, è necessario scavare i cavi in fibra ottica con l'interruzione. La taglierina per fibre ottiche viene utilizzata per tagliare la sezione danneggiata.
Fase 3: spelare il cavo in fibra ottica con la pinza spelacavi per fibre ottiche
È necessario utilizzare una pinza per fibre ottiche per spellare la fibra su entrambe le estremità e staccare delicatamente il rivestimento per esporre il tubo a fibre ottiche all'interno. Quindi, tagliare la guaina e il filo con gli strumenti di taglio per fibre ottiche.
![Strip the Fiber Optic Cable by Fiber Optic Stripper](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2013/06/Strip-the-Fiber-Optic-Cable-by-Fiber-Optic-Stripper.jpg)
Fase 4: Eliminare eventuali danni alle estremità della fibra ottica con la pinza per fibre ad alta precisione
L'immagine seguente elenca le 6 fasi principali della scissione delle fibre con la mannaia ad alta precisione.
![6 steps for fiber cleaving by high precision fiber cleaver](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2013/06/6-steps-for-fiber-cleaving-by-high-precision-fiber-cleaver.jpg)
Fase 5: Pulizia del cavo in fibra ottica a strisce
Questa fase è fondamentale per garantire che il terminale abbia una striscia di cavo pulita. È necessario pulire la fibra spelata con alcool e panni privi di lanugine. Assicurarsi che la fibra non tocchi nulla.
Fase 6: Giuntura del cavo in fibra ottica
In generale, esistono due metodi per giuntare i cavi in fibra ottica: (1) giunzione meccanica; (2) giunzione per fusione.
(1) Giunzione meccanica
Se si desidera realizzare un collegamento meccanico, è necessario inserire nella fibra connettori a giunzione rapida in linea. Mantengono le due estremità della fibra in una posizione esattamente allineata, consentendo alla luce di passare da una fibra all'altra. (Perdita tipica: 0,3 dB)
(2) Giunzione a fusione
Nella giunzione per fusione, si utilizza una giuntatrice per fusione per allineare con precisione le due estremità della fibra. È necessario trasportare una protezione per giunzioni a fusione sulla fibra e posizionare la fibra da giuntare all'interno della giuntatrice a fusione. Quindi, le estremità delle fibre vengono "fuse" o "saldate" insieme utilizzando un qualche tipo di calore o arco elettrico. In questo modo si ottiene una connessione continua tra le fibre che consente una trasmissione della luce a bassissima perdita. (Perdita tipica: 0,1 dB)
Fase 7: Esecuzione del test di connessione del cavo in fibra ottica con OTDR
L'ultima cosa da fare è verificare il collegamento della fibra ottica con l'OTDR. Quindi rimettere le giunzioni nel contenitore di giunzione. Chiudere la custodia e poi interrare nuovamente i cavi in fibra ottica.
Prezzo del kit di riparazione del cavo in fibra ottica
Articolo | Descrizione | Prezzo |
OTDR | OTDR portatile FOTR-202 con connettore FC/SC | $ 1,000.00 |
Taglierina per fibre ottiche | Taglierina in fibra ottica per kevlar | $ 21.00 |
Spelacavi per fibre ottiche | FO 103-T-250-J Spelafibre a triplo foro originale Miller | $ 110.00 |
Mannaia a fibra ottica ad alta precisione | FS-08C Mannaia a fibra ottica ad alta precisione | $ 110.00 |
Giuntatrice a fusione | Mini giuntatrice FTTx DVP-740 | $ 3,000.00 |
Conclusiono
Il guasto di un cavo in fibra ottica provoca un'interruzione della trasmissione dei dati, per cui riparare in tempo il cavo ottico danneggiato è un compito importante. Dopo aver seguito le fasi di riparazione del cavo in fibra ottica, ci si può chiedere se sia meglio scegliere la giunzione meccanica o la giunzione per fusione. Se il prezzo non è un fattore determinante, il suggerimento è di optare per la giunzione per fusione, poiché la perdita di segnale è bassa. Se avete un budget limitato, potete prendere in considerazione la giunzione meccanica, che non richiede uno strumento costoso.
Articolo correlato: Che tipo di cavo patch in fibra devo scegliere?
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022