Come usare la cassetta per fibra MTP® a polarità universale
La polarità della fibra è un aspetto cruciale di qualsiasi rete in fibra. In parole povere, la polarità si riferisce al segnale trasmesso da un collegamento in fibra ottica a un'estremità del cavo che corrisponde al ricevitore all'altra estremità. Sebbene questo concetto possa sembrare semplice, diventa più complesso con i cavi multifibra e i connettori MTP®/MPO. La cassetta per fibra MTP®/MPO a polarità universale è la soluzione adatta per risolvere questo problema.
Perché usare le cassette per fibra a polarità universale
Rispetto ai precedenti metodi di polarità delle fibre A, B e C, la polarità universale offre un modo più semplice di gestire la polarità. I metodi A e B richiedono componenti diversi, rispettivamente cavi patch e cassette. Il metodo C consente l'uso di cavi patch e cassette singole, ma non è flessibile per le applicazioni di migrazione o di collegamento diretto del transceiver. Le cassette per fibra a polarità universale da utilizzare a entrambe le estremità di un trunk MTP®/MPO Metodo B riducono la complessità di una rete in fibra, assicurando una polarità MTP®/MPO coerente e semplificando la manutenzione della rete. Il seguente grafico fornisce una semplice spiegazione delle differenze tra i 4 metodi generali di polarità della fibra:
Metodo A
|
Metodo B
|
Universale
|
Metodo C
|
|
---|---|---|---|---|
Cassette
|
Stesso
|
Diverso
|
Stesso
|
Stesso
|
Trunk
|
Straight through
|
Ferrule flipped
|
Ferrule flipped
|
Pair flipped
|
Cavi patch in fibra
|
Diverso
|
Stesso
|
Stesso
|
Stesso
|
Le cassette MTP® (ad alta densità FS) FHD® utilizzano anche gli adattatori MTP® di US Conec e la fibra di Corning, mentre le porte LC adottano manicotti in ceramica di zirconia per garantire una bassa perdita costante. Questo blog post fornisce informazioni sulla polarità universale nei sistemi di cablaggio MTP®.
Uso delle cassette MTP® a polarità universale
Le cassette MTP® a polarità universale con 8, 12 o 24 fibre sono ampiamente utilizzate per la gestione dei cavi in fibra nei data center o nel cablaggio aziendale. FS ha immesso sul mercato cassette MTP®/MPO a polarità universale con 8, 12 o 24 fibre per semplificare la gestione della polarità della fibra duplex per i tecnici. I due esempi seguenti mostrano un collegamento da 25G a 25G e un'applicazione di breakout da 40G a 10G con le cassette ottiche FS MTP®/MPO a polarità universale.
Cassetta MTP® a 12 Fibre con connessione 25G
La figura 1 mostra un collegamento da 25G a 25G con cassette per fibra MTP®/MPO a LC polarità universale FS, switch di rete 25G, transceiver in fibra SFP28, cavi MTP® e cavi patch in fibra LC. I due switch in fibra 25G sono distribuiti separatamente sul sito A e sul sito B. I transceiver 25G sono inseriti negli switch per collegare i cavi patch in fibra monomodale LC (polarità da A a B). Quindi, i cavi patch in fibra LC su due lati sono collegati a cassette MTP®/MPO 12 to LC a polarità universale installate su ciascun armadio in fibra. Per collegare le due cassette MTP®-12 si utilizza una fibra MTP® di tipo B OS2. In questo modo, consente di utilizzare gli stessi cavi patch e le stesse cassette su entrambe le estremità, facilitando l'implementazione del cablaggio di rete e garantendo una polarità MTP®/MPO coerente.
Figura 1 Cassetta MTP®-12 utilizzata nel cablaggio trunk 25G
Cassetta MTP® a 8 Fibre con connessione da 40G a 10G
La cassetta MTP®-8 è dotata di una porta MTP® posteriore a 8 fibre e di 4 porte LC duplex nella parte anteriore. Come illustrato nella figura seguente, la soluzione di cablaggio prevede un cavo trunk MTP® di tipo B collegato a un transceiver 40G su uno switch 40G per data center a un'estremità del collegamento. Cavi patch monomodali da LC a LC collegati a uno switch 10G tramite transceiver SFP+ all'altra estremità. Con questo cablaggio flessibile, è possibile ridurre i canali 40G a 10G secondo le necessità. Si veda in Soluzioni di cablaggio MTP®/MPO Base-8 per 10G/25G/40G/100G per ottenere maggiori informazioni.
Figura 2 Cassetta MTP®-8 utilizzata per il collegamento da 40G a 10G
Le cassette MTP® possono essere montate anche sugli armadi rack o armadi per il montaggio a parete serie FHD®. Installate su una struttura in fibra FHD®, quattro cassette MTP®-8 a LC possono instradare fino a 32 connessioni in fibra in un rack 1U. Quattro cassette MTP®-12 a LC possono instradare fino a 48 connessioni in fibra, rendendole ideali per il cablaggio ad alta densità nei data center o nelle sale telecomunicazioni.
Conclusioni
La cassetta per fibra a polarità universale è un'opzione più semplice per la gestione del cablaggio, l'installazione e la connettività dell'utente finale. Consente di utilizzare gli stessi cavi patch e cassette a ciascuna estremità del canale. Inoltre, in alcuni casi è possibile mescolare i tipi di polarità delle fibre, ma sono necessarie una pianificazione, una valutazione e una convalida dettagliate. Non mescolare i tipi di polarità delle fibre MTP®/MPO per garantire una segnalazione corretta in tutta l'installazione.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022