Come utilizzare lo spazio di un data center in maniera più efficiente?
Cosa è lo spazio di un data center?
Lo spazio di un data center fa riferimento all'area di spazio affittato utilizzato per la sistemazione dei server in una struttura data center, includendo anche i rack, gli armadi, le suite private, etc. Solitamente, questa area tiene sotto controllo tutti i sistemi elettrici e meccanici 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Sempre più compagnie scelgono oggi data center con maggior spazio per soddisfare le proprie crescenti necessità d'archiviazione.
Molte imprese, tuttavia, hanno problemi di spazio limitato. Una delle ragioni alla base di questo problema è che gli sviluppi tecnologici hanno fatto crescere la domanda per maggiore spazio, ma la costruzione di un nuovo data center richiede ingenti somme di investimenti. Un altro fattore è la sottoutilizzazione dello spazio già esistente. Secondo uno studio di un consorzio energetico chiamato The Green Gird, il 43 percento dei rispondenti ha affermato di non avere strategie in campo per migliorare l'efficienza energetica.
Per questo motivo è utile imparare alcune strategie per ottimizzare lo spazio disponibile dei data center. Di seguito otto modi per fare un uso migliore della spazio di un data center.
Come utilizzare lo spazio di un data center?
-
Combinare spazio bianco e spazio grigio: Lo spazio bianco di un data center indica lo spazio dove le attrezzature e infrastrutture IT sono posizionate, mentre lo spazio grigio indica lo spazio dove si trovano le attrezzature back-end. Il consolidamento di queste due tipologie di spazi data center può essere implementato dalle aziende utilizzando tecnologie come cloud computing, che possono salvare una grande quantità di spazio.
-
Aggiornare le tecnologie: Per migliorare l'efficienza di spazio è necessario aggiornare le tecnologie al fine di minimizzare il consumo energetico. Nuove tecnologie come i volani, per esempio, possono aumentare la potenza di una macchina, riducendo il numero delle batterie necessarie per l'alimentazione. Inoltre, sostituire i vecchi e inefficienti server con nuovi server ad alta efficienza energetica può migliorare l'operatività e ridurre il consumo energetico.
-
Utilizzare cavi di minore diametro: Scegliere i cavi giusti è un elemento essenziale da considerare. Cavi aggrovigliati possono causare congestioni e impedire il flusso d'aria. Per prevenire questo problema è necessario utilizzare cavi con diametro minore come i cavi in fibra ad alta densità FS, i quali possono ridurre considerevolmente lo spazio utilizzato. Permettono anche che lo spazio rack venga utilizzato per accogliere un maggior numero di attrezzature e ridurre la necessità di maggiori sistemi di gestione cavi.
-
Provare soluzioni di virtualizzazione: Secondo l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente, la maggior parte dei server ad alta capacità è utilizzata al 15% o meno, sprecando spazio ed energia. L'utilizzo di tecnologie di virtualizzazione può ridurre il numero di nuovi server necessario per rimpiazzare i server inefficienti, dividendo il workload tra diversi server e massimizzando l'utilizzazione dello spazio del data center.
-
Migliorare l'efficienza dell'architettura: L'architettura di un data center e il modo in cui gli hardware sono disposti hanno un impatto fondamentale sullo spazio. Una disposizione pessima può impedire l'efficienza energetica e portare a problemi di surriscaldamento. Quando si progetta un data center è perciò importante considerare con attenzione il design attuale, i server e le attrezzature future e come questi dispositivi si integreranno l'uno con l'altro.
-
Ottimizzare lo spazio verticale: In confronto allo spazio orizzontale, l'utilizzo dello spazio verticale può aumentare la capacità e la densità del data center senza occupare lo spazio del pavimento. I rack e gli armadi tradizionali supportano spazio rack da 42U a 45U, mentre rack più alti offrono spazio rack fino a 58U. Inoltre, è più efficiente utilizzare lo spazio sopra il rack per collegare rack e armadi.
-
Aumentare la densità energetica degli armadi: I rack server e gli armadi occupano molto spazio, perciò è essenziale fare il miglior uso di loro. Aumentando la densità energetica degli armadi, i loro requisiti verranno ridotti, occupando quindi minore spazio del pavimento. Questo può inoltre ridurre le attrezzature di management e aumentare i ritorni dagli investimenti delle compagnie.
-
Utilizzare tecnologie di raffreddamento: Il raffreddamento rappresenta circa la metà dell'intero consumo energetico di un data center. Dato che il condizionamento aria della stanza computer e le unità di trattamento aria non possono avere maggiore densità energetica, alcune compagnie utilizzano sistemi di raffreddamento liquido, i quali possono consentire un importante risparmio di spazio pavimento. L'utilizzo di tecnologie come la compartimentazione corridoio caldo/freddo possono ridurre di un certo grado lo spazio di un data center mantenendo al tempo stesso temperature adeguate.
I vari metodi menzionati sopra sono molto efficaci nel migliorare l'utilizzo dello spazio di un data center. La chiave sta nello scegliere un piano che soddisfi al meglio i tuoi obiettivi e le tue necessità.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022