Italia

Modulo transceiver SFP28 25G: Panoramica

Aggiornato il 25 Apr 2023 by
571

Con l'evoluzione della tecnologia 5G e la ricerca di velocità più elevate nei data center aziendali, i fornitori di apparecchiature stanno rispondendo con dispositivi edge a 25Gbps che richiedono una larghezza di banda superiore a quella che può essere fornita da un'interfaccia tradizionale a 10Gbps. I transceiver SFP28 25G sono l'elemento fondamentali tra questi. Sono disponibili in vari tipi che coprono distanze di trasmissione diverse.

Tipologia e applicazioni del transceiver SFP28 25G

Le principali categorie di transceiver 25G SFP28 sono: transceiver 25G SFP28 standard, transceiver 25G BiDi SFP28 e transceiver 25G WDM SFP28.

Categoria Tipo Distanza Tipo di cavo Applicazione
Transceiver SFP28 standard 25G 25G SR 100m OM4 MMF 25GBASE-SR Ethernet
25G LR 100m SMF Data Center Backbone; Server ad Alta Velocità
25G ER 40km SMF Reti di memoria ad alta velocità; CPRI 10
Transceiver 25G BiDi SFP28 25G BiDi 10km SMF 25GE LR; eCPRI e CPRI
Transceiver 25G WDM SFP28 25G CWDM 40km SMF 25G GE LR; eCPRI , CPRI; Server ad alta velocità; Cluster di elaborazione ad alte prestazioni
25G DWDM 10km SMF Reti di centri dati Ethernet 25G; reti Fronthaul CPRI/eCPRI 5G
25G LWDM 40km SMF Reti di data center Ethernet 25GBASE-ER; reti Fronthaul CPRI/eCPRI 5G

Modulo transceiver SFP28 standard 25G

SFP28 SR - Il termine "SR" si riferisce al corto raggio (Short Range). Viene utilizzato principalmente con la fibra multimodale OM4 per trasferire dati su una breve distanza (fino a 100 m).

SFP28 LR - "LR" si riferisce alla lunga portata (Long Range). Viene utilizzato principalmente con la fibra monomodale OS2 per la trasmissione a lunga distanza (fino a 10 km).

SFP28 ER - "ER" si riferisce alla portata estesa (Extended Range). Viene utilizzato con la fibra OS2 monomodale e può realizzare al massimo una trasmissione di 40 km.

Possono essere collegati a switch e router di data center, campus e service provider per fornire connettività ad alta velocità a 25 Gbps.

Modulo transceiver 25G BiDi SFP28

Il transceiver 25G BiDi SFP28 è diverso dal comune transceiver 25G SFP28. Utilizza una porta per trasmettere e ricevere segnali su una singola fibra e deve essere utilizzato in coppia. Adotta due segnali ottici con lunghezze d'onda centrali diverse, ad esempio 1270nm-TX/1330nm-RX a un'estremità e 1330nm-TX/1270nm-RX all'altra estremità. I transceiver BiDi SFP28 realizzano la trasmissione bidirezionale di segnali ottici su un'unica fibra ottica, risparmiando così risorse in fibra e guidando la prossima generazione della tecnologia di comunicazione 5G.

Modulo transceiver 25G WDM SFP28

Il transceiver 25G WDM SFP28 è composto da un transceiver 25G CWDM SFP28, un transceiver 25G DWDM SFP28 e un transceiver 25G LWDM SFP28, tutti comunemente utilizzati nelle reti front-haul 5G.

Il transceiver 25G CWDM SFP28 è un transceiver CWDM monomodale per la comunicazione di dati ottici duplex a una lunghezza d'onda nominale CWDM (1271~1331 nm). Il transceiver CWDM è progettato per le comunicazioni a corto raggio ed è utilizzato principalmente per le reti urbane e di accesso. Inoltre, la soluzione 25G CWDM SFP28 è in grado di risolvere l'attuale problema di pre-trasmissione delle onde millimetriche 5G.

Il transceiver 25G DWDM SFP28 è stato progettato per collegamenti 25G Ethernet e CPRI/eCPRI su SMF, dove le lunghezze d'onda sono strettamente collegate per aumentare la larghezza di banda rispetto alle reti in fibra esistenti.

Il transceiver 25G SFP28 LWDM si presenta come una soluzione a basso costo tra i transceiver 25G WDM, poiché adotta laser DML relativamente economici per mantenere una trasmissione stabile, rendendolo una soluzione ideale ed efficiente nella trasmissione front-haul 5G. Il modulo può anche risparmiare risorse in fibra ottenendo la trasmissione di segnali multicanale su una singola fibra.

Transceiver SFP28 25G FAQs

Qual è la distanza massima supportata dai transceiver 25G SFP28?

La distanza massima attualmente supportata per 25G è di 40 km utilizzando il modulo transceiver SFP-25G-ER. In futuro potrebbero essere rilasciate altre ottiche per supportare distanze maggiori.

I transceiver SFP28 25G di marche diverse sono interoperabili tra loro?

Dipende dagli standard SFP28 a cui i transceiver 25G sono conformi. Finché i transceiver 25G SFP28 soddisfano le specifiche dello standard industriale associato, sono pienamente interoperabili.

È possibile utilizzare transceiver SFP28 nelle porte SFP+?

I transceiver ottici supportano la velocità fissa così come sono stati prodotti. Il collegamento potrebbe essere interrotto quando si utilizzano transceiver SFP28 per il collegamento SFP+.

Per alcuni dispositivi con porte 25G che sono anche in grado di funzionare a 10G, FS consiglia il modulo transceiver 10/25GBASE-SR module con doppia velocità di 25Gbps e 10Gbps, che supporta opzioni di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 10/25GBASE-SR.

È possibile utilizzare transceiver SFP+ nelle porte SFP28?

In teoria, la risposta è sì. La velocità di collegamento è però limitata a 10Gbps.

È possibile collegare le porte SFP28 con le porte QSFP28?

Sì, è possibile configurando il transceiver QSFP28 100G in modo che funzioni in modalità breakout 4*25G e utilizzando l'hardware supportato per collegare le porte SFP28 con le porte QSFP28, come ad esempio il cavo breakout DAC/AOC da QSFP28 a SFP28 o il cavo breakout MTP-LC con un modulo ottico QSFP28 100G su un lato e quattro moduli ottici SFP28 25G sull'altro lato, come mostra la figura seguente.

Conclusioni

Il transceiver 25GbE è un vettore fondamentale per l'implementazione della tecnologia Ethernet 25G in ambienti cloud e data center aziendali. Come versione migliorata di SFP+, il transceiver 25G SFP28 è in grado di gestire 25Gbps per corsia, garantendo al contempo la retrocompatibilità con SFP e SFP+.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.6k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza