MTP/MPO-8/12/24: Quali Sono le Differenze?
Nel mondo in rapida evoluzione delle comunicazioni in fibra ottica, la scelta della giusta soluzione di connettività è fondamentale per garantire prestazioni ed efficienza ottimali. Tra le varie opzioni disponibili, i connettori MTP/MPO sono ampiamente riconosciuti per le loro capacità ad alta densità e la loro versatilità. Questo articolo esplora i tre principali tipi di connettori MTP/MPO - Base-8, Base-12 e Base-24 - evidenziandone le caratteristiche uniche, i vantaggi e gli scenari applicativi ideali.
Base-8 MTP/MPO
Il connettore MTP/MPO-8 utilizza 8 delle 12 posizioni della fibra del connettore MTP/MPO-12 standard. A differenza del connettore MTP/MPO-12, MTP/MPO-8 non è un'interfaccia infrastrutturale strettamente riconosciuta dagli standard. Nelle attuali applicazioni QSFP, solo le 8 posizioni di fibra più esterne (1-4 e 9-12) del connettore MTP/MPO-12 vengono utilizzate per la trasmissione e la ricezione, lasciando inutilizzate le 4 fibre centrali e causando un inutile spreco di fibra. Questo evidenzia l'efficienza del design del cavo in fibra MTP/MPO-8 rispetto a quello MTP/MPO-12. Una forma comune di applicazione dei QSFP è quella da parallelo a parallelo, dove i QSFP efficienti possono raggiungere il 100% di utilizzo della trasmissione in fibra. Ad esempio, in uno scenario di trasmissione da 40G a 40G, la configurazione MTP/MPO Base-8 supporta lo stesso numero di fibre del transceiver SR4. Questa configurazione consente ai clienti di collegarsi direttamente ai transceiver SR4 senza dover convertire i connettori o sprecare fibre in eccesso. Ciò aumenta l'efficienza della rete e riduce significativamente i costi e la complessità del cablaggio complessivo.
Un'altra forma comune di applicazione QSFP utilizza metodi di breakout per collegare un transceiver ad altri quattro dispositivi. Negli scenari di trasmissione da 10G a 40G, una configurazione di cablaggio duplex da MTP/MPO-8 a 4 LC garantisce un utilizzo efficiente della fibra. Questa soluzione consente di dividere una singola porta QSFP+ da 40G in quattro collegamenti 10G separati, ciascuno collegato a un dispositivo 10G indipendente.
Base-12 MTP/MPO
Il connettore MTP/MPO-12 utilizza connettori MTP basati su 12 fibre per incrementare il collegamento in fibra, ampiamente utilizzato in vari campi della comunicazione in fibra ottica. Il connettore può adattarsi a fibre multimodali e monomodali, diventando così un'interfaccia standard versatile e riconosciuta a livello mondiale, adatta a connessioni di cavi duplex e simplex. Il prodotto di cablaggio a ponticello comunemente utilizzato, la fibra MTP/MPO-12, offre una densità maggiore rispetto ai prodotti a 8 conduttori. Le quattro fibre centrali dei due cavi a 12 conduttori possono essere unite per fornire una porta QSFP a 8 conduttori aggiuntiva per utilizzare in modo efficiente i cavi jumper in fibra. Ad esempio, la porta QSFP MTP/MPO-8 può essere supportata dal jumper MTP/MPO-12. In questo caso, il modulo LC duplex originale a 12 porte viene sostituito con un modulo che fornisce tre porte QSFP. Tutte le 24 fibre del cavo in fibra MTP/MPO-12 sono completamente utilizzate. Poiché è necessario collegare solo due porte MTP/MPO per ogni tre porte QSFP, la densità del pannello è notevolmente migliorata quando si collega il cavo in fibra.
Base-24 MTP/MPO
Il connettore MTP/MPO-24 è un connettore in fibra ottica ad alta densità che può fornire 24 fibre in un unico connettore. Questo tipo di connettore supporta applicazioni in fibra ottica sia parallele che duplex ed è ampiamente utilizzato in scenari che richiedono connessioni in fibra ottica ad alta densità e ad alte prestazioni. I connettori in fibra MTP/MPO-24 sono una soluzione ideale per ottenere connessioni ad alta densità nei sistemi di cablaggio in fibra ottica, particolarmente adatti a scenari applicativi con requisiti estremamente elevati in termini di spazio ed efficienza. Nelle applicazioni QSFP, l'utilizzo di connettori MTP/MPO-24 consente di ottenere un aumento di 3 volte della densità del pannello rispetto ai connettori MTP/MPO-8 e di 8 volte rispetto ai connettori MTP/MPO-12. Ad esempio, nelle configurazioni tradizionali, 3 moduli MTP/MPO-8 e 2 cavi trunk MTP/MPO-12 supportano solitamente solo 3 porte QSFP. Tuttavia, i connettori MTP/MPO-24 e i cavi array MTP/MPO-8 possono supportare fino a 24 porte.
MTP/MPO-8 vs MTP/MPO-12 vs MTP/MPO-24: Quali sono le Differenze?
Densità della Fibra
I connettori MTP/MPO-8 ottimizzano l'uso delle porte, sono adatti per applicazioni a 40G e 100G, riducono lo spreco di fibra e possono essere suddivisi in due canali duplex a 4 fibre. I connettori MTP/MPO-12 offrono un equilibrio tra densità e flessibilità, sono ampiamente utilizzati nelle reti 40G, 100G, 400G, 10G tradizionali e 25G e sono facili da gestire nelle installazioni su larga scala. I connettori MTP/MPO-24 offrono le migliori prestazioni in ambienti ad alta densità e ad alta efficienza, particolarmente adatti ai data center con elevati requisiti di connessione in fibra ottica e spazio limitato, riducendo il numero di connessioni, risparmiando spazio sul pannello e migliorando l'efficienza del cablaggio.
Suggerimenti per gli Scenari
I connettori MTP/MPO-8 sono caratterizzati da un numero di fibre inferiore, che comporta un minor numero di connessioni per cavo. Questo tipo di fibra MTP è adatto a luoghi che richiedono una minore densità di porte, come le reti aziendali di medie dimensioni e alcuni segmenti di data center. I connettori MTP/MPO-12 sono tipicamente utilizzati in scenari che richiedono un numero moderato di connessioni e una complessità di cablaggio gestibile. Si tratta di connessioni inter-rack e intra-rack nei data center, nonché di reti di campus e telecomunicazioni. I connettori MTP/MPO-24, con la massima densità, sono più adatti a scenari che richiedono un'infrastruttura di cablaggio estesa e velocità di trasmissione elevate, come il cloud computing, i data center hyperscale e gli ambienti di elaborazione ad alte prestazioni.
Conclusione
La scelta del giusto connettore in fibra ottica MTP/MPO è fondamentale per ottimizzare i sistemi di cablaggio in fibra ottica. I connettori MTP/MPO-8 ottimizzano l'uso delle porte e riducono gli sprechi di fibra ottica e sono adatti per scenari applicativi a 40G e 100G. I connettori MTP/MPO-12 offrono un buon equilibrio tra densità e flessibilità e sono ampiamente utilizzati in varie reti ad alta velocità. I connettori MTP/MPO-24 offrono le migliori prestazioni in ambienti ad alta densità e ad alta efficienza, particolarmente adatti ai data center con spazio limitato. Scegliendo e applicando questi connettori in fibra ottica MTP/MPO in modo ragionevole, è possibile ottenere le migliori prestazioni di rete e il miglior utilizzo dello spazio, soddisfacendo così le crescenti esigenze dei moderni data center e delle reti ad alte prestazioni.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022