Pannello patch adattatore multimedia blank per combinare cablaggio in fibra e rame
Indipendentemente dalla realizzazione di una rete in rame o in fibra ottica, l'accoppiatore in linea o l'adattatore in fibra svolgono sempre un ruolo importante nella terminazione o nel collegamento tra due linee. Attualmente si stanno sviluppando tecnologie di rete in rame e in fibra ottica per soddisfare le esigenze di larghezza di banda in continuo aumento. Ci sono casi in cui è necessario implementare un collegamento misto in fibra e rame, come l'aggregazione dei collegamenti tramite EtherChannel o gli standard IEEE 802.3ad. Come accoppiare quindi in modo efficace ed efficiente sia i jack keystone in rame che i connettori in fibra su un unico pannello? Questo post fornisce la soluzione, ovvero l'uso di pannello patch adattatore multimedia blank, in grado di gestire e organizzare un'ampia varietà di cablaggi in fibra e rame.
![blank multimedia adapter patch panel-1](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2017/06/blank-multimedia-modular-panel-1.jpg)
Perché un collegamento misto in fibra e rame?
Per prima cosa, diamo uno sguardo al motivo per cui è necessario mescolare cavi in fibra e in rame. Dieci anni fa ci si chiedeva se fosse possibile avere rame e fibra come parte dello stesso gruppo di port-channel. Oggi il termine aggregazione di collegamenti non è più una novità nella costruzione dell'architettura di rete. La tecnologia EtherChannel o IEEE 802.3ad servono entrambe per l'aggregazione dei collegamenti. L'aggregazione di link combina più connessioni di rete in parallelo per aumentare il throughput oltre quello che una singola connessione potrebbe sostenere e per fornire ridondanza in caso di guasto di uno dei collegamenti. Raggruppa una serie di collegamenti fisici Ethernet per creare un unico percorso di dati ad alta larghezza di banda. Può fornire tolleranza ai guasti e collegamenti ad alta velocità tra switch, router e server e migliorare l'affidabilità e la resilienza della connessione. È possibile aggregare porte in rame per un collegamento e porte in fibra per il secondo collegamento, ma l'importante è mantenere i due collegamenti alla stessa velocità e in full-duplex. In questa circostanza, il pannello patch multimedia blank è progettato per raggiungere questo scopo.
Vantaggi del pannello patch adattatore multimedia blank
Quando un collegamento è costituito da un cavo patch Ethernet in rame e cavi patch in fibra, il pannello patch multimedia blank può fare la differenza. Per i pannelli adattatori standard con porte fisse, il cavo patch che può essere utilizzato è limitato a un solo tipo. Ad esempio, ogni pannello patch keystone può contenere solo un cavo patch Ethernet di categoria, sia per cavi patch Cat5e che Cat6; e ogni pannello adattatore in fibra precaricato può contenere solo un tipo di connettore, come LC APC duplex monomodale, LC UPC duplex, SC APC duplex multimodale, ecc. Tuttavia, il nostro pannello patch adattatore multimedia blank è molto flessibile nelle implementazioni miste di rame e fibra. Consente agli utenti di aggregare fino a sei tipi diversi di porte contemporaneamente. Queste porte possono essere in rame o in fibra. I jack keystone o gli accoppiatori in linea inseriti possono essere Cat6a, Cat6, Cat5e o Cat5. Gli adattatori in fibra ottica possono essere LC duplex, SC simplex e MTP/MPO. Gli utenti possono installare vari tipi di porte su richiesta.
![blank multimedia adapter patch panel-2](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2017/06/blank-multimedia-modular-panel-2.jpg)
Inoltre, è molto conveniente perché può evitare lo spreco di porte. Il pannello patch adattatore mutimedia dispone di sei porte vuote. In genere, gli utenti possono utilizzarle tutte o distribuire un numero adeguato di adattatori, in modo da evitare lo spreco di porte caricate.
![blank multimedia adapter patch panel-3](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2017/06/blank-multimedia-modular-panel-31.jpg)
Oltre a questi due vantaggi principali per gli utenti, il pannello patch adattatore multimedia blank presenta anche altre buone caratteristiche. Ha un design a due livelli e la piastra di copertura sul retro può aggiungere stabilità al montaggio. Anche le clip in plastica sono opzionali per l'installazione dell'adattatore in fibra. Sarà molto facile configurare i moduli a scatto sul pannello. Un vantaggio di questo pannello patch è che è dotato di armadi per fibre ottiche FHD FS e pannelli di gestione dei cavi, che consentono una gestione pulita, flessibile e ordinata dei cavi della rete.
Scegliere il pannello patch multimediale blank
Il pannello patch adattatore multimediale blank consente di personalizzare l'installazione per le applicazioni multimediali che richiedono l'integrazione di cavi patch in fibra e cavi in rame. È una soluzione ideale per un collegamento misto in rame e fibra in alcune implementazioni. La configurazione flessibile e l'economicità che possiede lo renderanno senza dubbio uno dei preferiti nelle applicazioni che richiedono più tipi di porte. Ogni spostamento, aggiunta o cambio di accoppiatore su di esso sarà senza sforzo. FS ha progettato questo pannello patch adattatore multimedia blank per la vostra convenienza nel patching della fibra e nella gestione dei cavi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito FS.com.
Articolo correlato
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022