NAS o server: Qual è la soluzione giusta per te?
L'archiviazione dei dati è un aspetto fondametale di qualsiasi impresa, perché è indispensabile distribuire i dati in modo rapido e sicuro, in modo da eseguire il backup delle informazioni vitali dell'azienda. Con la crescita della tua azienda, cresce anche la necessità di strutture di archiviazione più sofisticate, soprattutto quando ci sono dipendenti che devono accedere a grandi quantità di informazioni in ufficio e fuori sede. NAS (Network-attached Storage) e server di archiviazione sono due opzioni di archiviazione principali per l'accesso, l'archiviazione e la condivisione dei dati. NAS o server, qual è la soluzione giusta per te?
NAS - Hard drive collegato a una rete
Un NAS è un'architettura di archiviazione con accesso a livello di file collegata a una rete che consente a più utenti e a dispositivi client eterogenei di recuperare i dati da una capacità disco centralizzata. Il NAS si collega direttamente a uno switch ethernet collegato ai server. Gli utenti di una rete locale (LAN) possono accedere allo storage condiviso dal NAS tramite una connessione Ethernet standard. I dispositivi NAS forniscono un'infrastruttura per consolidare l'archiviazione in un unico luogo e per supportare attività, come l'archiviazione e il backup, e un livello cloud. A differenza dei dischi rigidi esterni tradizionali, i dispositivi NAS sono generalmente dotati di un sistema operativo integrato che aggiunge funzioni software come lo streaming multimediale nativo, lo streaming di stampanti o l'accesso remoto.
Pro
È più piccolo dei server e consente di risparmiare spazio in ufficio
I dispositivi NAS sono molto più economici dei server
I dispositivi NAS possono essere utilizzati per ospitare applicazioni con facilità di accesso
I dispositivi NAS possono anche essere utilizzati per creare automaticamente dei backup archiviati localmente dei suoi dati aziendali
Il NAS semplifica la condivisione di file e la collaborazione tra più utenti
Contro
Il NAS dipende dalla LAN; se la LAN si spegne, si spegne anche il NAS
Con un NAS, è limitato alle applicazioni che può scaricare sul sistema operativo del NAS
Il NAS consuma grandi quantità di larghezza di banda, che possono influire sulla velocità della rete di computer
I fornitori di dispositivi NAS richiedono agli utenti di scegliere una delle loro applicazioni, piuttosto che scegliere un software di terze parti
Il NAS è privo di sicurezza rispetto al cloud, poiché qualcuno potrebbe prenderlo e portarlo con sé
Server - Hardware potenziato per la sicurezza con firewall incorporato
Un server è un hardware ad alte prestazioni progettato per elaborare le richieste e fornire dati ad altri computer su una rete locale o su Internet. Il server Internet è normalmente configurato con una memoria di elaborazione e una capacità di archiviazione supplementari per gestire un numero massiccio di utenti e di richieste.
Pro
L'archiviazione di grandi quantità di dati libera spazio sul tuo PC e le offre maggiore potenza di elaborazione per potenziare la tua rete.
Non si limita alle applicazioni alternative, perché i server le permettono di installare software di terze parti
Infrastruttura più affidabile e di maggiore sicurezza, con firewall integrato per proteggere i dati aziendali
Contro
Si deve effettuare una manutenzione regolare del server, nel caso in cui uno dei hard drive vada in tilt
I sistemi operativi server spesso richiedono alle aziende l'acquisto di una licenza server
I server richiedono più energia e sono più costosi dei dispositivi NAS
Le installazioni di server richiedono molto più tempo per essere implementate e richiedono competenze per essere amministrate
NAS o server: Qual è la soluzione giusta per te?
L'argomento NAS vs server è stato discusso molte volte nei forum. Sia i dispositivi NAS che i server offrono un ottimo modo per condividere i file tra i dispositivi di una rete. Nella scelta tra NAS e server, deve considerare i seguenti aspetti per decidere quale sia il più adatto alle proprie esigenze.
Costo
Il budget è il fattore fondamentale da considerare, perché un server è molto più costoso di un dispositivo NAS. Oltre al prezzo dell'apparecchiatura in sé, la spesa per il server può coprire anche il consumo di energia più elevato, le spese di raffreddamento e il costo della licenza del server.
Spazio
Un server è molto più grande di un dispositivo NAS, quindi il server non è adatto per le applicazioni in ufficio, che hanno uno spazio limitato. Al contrario, i dispositivi NAS sono portatili e facili da spostare, per cui possono essere collegati a un router o a uno switch nelle piccole e medie imprese (SMB).
Sicurezza
I NAS elaborano dati basati su file e possono operare con uno spazio dei nomi globale per condividere i dati nelle LAN. I dispositivi NAS sono sensibili ai fattori ambientali e possono essere facilmente sottratti e rubati. I server hanno un'infrastruttura di sicurezza più elevata, con firewall integrati per proteggere i suoi dati aziendali.
Scalabilità
La scalabilità è uno dei fattori principali al momento di scegliere tra NAS e server per l'archiviazione dei dati. I dispositivi NAS non sono altamente scalabili perché sono limitati alla gabbia di dischi del NAS. Al contrario, l'architettura di rete del server consente agli amministratori di scalare la capacità di rete in configurazioni scale-up o scale-out. Pertanto, se si intende installare un gran numero di applicazioni e personalizzare quasi tutto, i server sono i vincitori.
I migliori server economici per l'archiviazione cloud e le PMI
Tutte le attuali tendenze dei dati danno molta importanza all'infrastruttura IT che li serve e li archivia. I server sono quindi implementati per l'archiviazione e il backup dei dati devono essere in grado di scalare con la crescita e continuare a fornire livelli superiori di prestazioni. FS offre tre server aziendali elencati nel grafico sottostante. Questi server per piccole imprese sono dotati di elevate prestazioni e flessibilità di archiviazione per una crescita futura, in un fattore di forma 2RU.
CPU | Intel® Xeon® Pocessor E3-1200 v5 | 2x Intel® Xeon® Silver 4112 2.6G, 4C | 2x Intel® Xeon® Silver 4116 2.1G, 12C |
Drive | 9TB, 3x 3.5” SATA3.0 | 2x 240GB SSD SATA 2.5in Hot-plug Drives | 2x 240GB SSD SATA 2.5in Hot-plug Drives |
Capacità di memoria | 32GB ECC DDR4-1600/1866/2133 UDIMM | 2x 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank | 2x 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank |
Chipset | Intel® PCHLynx point C232 | Intel® PCH server C621 series chipset | Intel® PCH server C621 series chipset |
Supporto RAID | RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 | RAID 0/1/5/6/10/50/60 |
IPMI 2.0 | Supportato | Supportato | Supportato |
Conclusioni
NAS o server: qual è la soluzione giusta per te? La decisione se archiviare e fare il backup dei suoi dati utilizzando un server o un dispositivo NAS dipende dalla quantità di spazio che ha a disposizione, dall'esborso che desidera fare per proteggere le sue informazioni e dall'espandibilità dell'archiviazione. In definitiva, è importante considerare sia le proprie esigenze attuali che quelle potenziali future nel valutare quale opzione utilizzare tra NAS e server.
Articolo Correlato: Capire il Server di Rete da Zero
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022