Italia

Il mercato delle unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU): Trend attuali e futuri

Aggiornato il 22 Feb 2023 by
1.2k

Le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU) sono state per decenni una parte cruciale delle apparecchiature di distribuzione dell'alimentazione dei data center, fornendo le funzioni di controllo e distribuzione dell'energia elettrica. Secondo una ricerca, il mercato globale delle PDU è stimato a 3,7 miliardi di dollari nel 2019 e si prevede che raggiungerà i 5,2 miliardi di dollari entro il 2024, con un CAGR del 7,1% nel periodo di previsione.

Figura 1: Dimensione del mercato globale delle unità di distribuzione dell'energia (PDU)

 

Quota di mercato delle PDU in base a tipo, fase di alimentazione, applicazione e regione

Tipo: Le PDU smart saranno sempre più adottate.

In base al tipo di PDU, la quota di mercato delle PDU può essere segmentata in PDU di base e PDU intelligenti (tra cui PDU misurate, PDU monitorate, PDU PDU a commutazione e altre), ognuna delle quali detiene una certa quota di mercato delle PDU. Le PDU intelligenti consentono funzioni avanzate come la misurazione dell'energia e il monitoraggio remoto dell'alimentazione che possono aiutare i data center a ridurre i costi operativi e ad aumentare l'efficienza energetica. Secondo la nuova ricerca di mercato, le PDU intelligenti cresceranno a 2,48 miliardi di dollari entro il 2026, con un CAGR dell'8,12% dal 2019 al 2026.

Fase di alimentazione: La trifase sarà maggiormente utilizzata nei data center hyper-scale.

In base alla classificazione per fase di alimentazione, le PDU possono essere suddivise in monofase e trifase. Si prevede che la trifase crescerà a un ritmo più rapido rispetto alla fase singola. I vantaggi delle PDU trifase sono che il costo è inferiore e il tempo di installazione è minore rispetto alla fase singola. Con l'aumento dei data center hyperscale e delle operazioni basate sul cloud nei settori degli utenti finali, la domanda di PDU trifase è destinata ad aumentare nei prossimi anni.

Applicazione: Telecom e IT sono ancora le più popolari.

Per quanto riguarda le applicazioni, i settori delle telecomunicazioni e dell'IT, delle banche, dei servizi finanziari, della sanità e altri sono quelli in cui vengono applicate le PDU. Le applicazioni di telecomunicazione e IT hanno occupato una quota importante del mercato delle PDU per diversi anni e si prevede che cresceranno al ritmo più elevato negli anni successivi a causa dell'uso crescente di dispositivi di telecomunicazione obbligato dalla diffusione del 5G.

Figura 2: Quota di mercato globale delle PDU per applicazione

Regione: Il Nord America detiene il mercato più grande, ma i paesi asiatici crescono rapidamente.

Il mercato delle PDU è generalmente distribuito in Nord America, America Latina, Europa, Asia Pacifico, Sud Est e Africa. Secondo le statistiche degli ultimi anni, l'America del Nord rappresenta una quota fondamentale del mercato delle PDU, probabilmente il risultato del fatto che si tratta di un hub principale per i centri di colocazione e di business IT. A giudicare dalla tendenza attuale e dalle circostanze reali, il mercato dell'Asia-Pacifico crescerà ad una velocità elevata nel mercato globale, poiché nell'APAC vi sono un'enorme popolazione di consumatori e forti industrie delle telecomunicazioni, come l'India e la Cina.

Figura 3: Quota di mercato globale delle PDU per regione

 

Fattori chiave e sfide per la crescita del mercato delle PDU

Il mercato della distribuzione dell'alimentazione sta assistendo a molteplici trasformazioni, mentre l'intera tendenza è destinata a crescere. I fattori chiave della crescita dell'intero mercato sono il numero crescente di data center e la crescente preoccupazione per l'alimentazione continua.

Il fattore più importante è il numero crescente di data center distribuiti in tutto il mondo. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a una crescita significativa degli investimenti nei data center hyperscale, guidati da Google, Facebook, AWS, Alibaba e Microsoft che richiedono unità ad alta capacità energetica per funzionare in tutte le strutture. La crescente domanda di data center dovrebbe portare a un aumento delle unità di distribuzione dell'alimentazione.

Le crescenti preoccupazioni per l'alimentazione continua sono anche un fattore di stimolo per il mercato delle PDU, soprattutto in questo periodo particolare in cui tutti stanno lottando contro la crisi del coronavirus. L'aumento della domanda di apparecchiature salvavita, che richiedono un'alimentazione elettrica continua per il trattamento di pazienti critici, ha creato un'opportunità per il mercato delle PDU.

Oltre a questi fattori motivanti, ci sono anche delle sfide. La sfida principale che il mercato delle PDU deve affrontare è la crescente complessità dei progetti dei data center. Anche gli elevati costi di investimento e i problemi di interoperabilità possono essere fattori che ostacolano la crescita del mercato delle PDU.

 

Trend delle PDU per il futuro

Nel complesso, il futuro del mercato delle unità di distribuzione dell'alimentazione si prospetta positivo grazie alle opportunità offerte da telecomunicazioni, IT, finanza, sanità e altri settori. La trasformazione digitale e le esigenze dei consumatori cambiano continuamente, pertanto l'unità di distribuzione dell'alimentazione è soggetta a tenere il passo con questi cambiamenti. Con la crescita dei dispositivi IT ad alta potenza, delle applicazioni ad alta densità e ad alta capacità nei data center, la domanda di PDU è destinata ad aumentare, indipendentemente da qualità, capacità e affidabilità. Nel periodo previsto, le soluzioni intelligenti per le unità di distribuzione dell'alimentazione con funzionalità aggiuntive come il monitoraggio e la gestione remoti e il monitoraggio digitale in tempo reale aumenteranno per mantenere la competitività nel mercato futuro delle PDU.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.1k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza