Italia

SD WAN vs MPLS: Pro e contro

Aggiornato il 14 Nov 2022 by
2.9k

FS Data Center Switches

Con la continua crescita della domanda per applicazioni basate sul cloud e per requisiti di larghezza di banda e con l'espansione delle filiali, alcune aziende e provider di servizi hanno iniziato a implementare servizi di wide area network (WAN). MPLS e SD-WAN sono le due tecnologie più importanti per i servizi WAN. Questo post mette a confronto MPLS e SD-WAN al fine di dare un'idea di quale sia la tecnologia migliore per voi.

MPLS: Fondamenti

MPLS (Multiprotocol Label Switching) è un protocollo per flusso di traffico di rete efficiente tra sedi diverse. MPLS funziona in modo simile su Switch Ethernet e router che si trovano tra le reti di livello 2 e 3. MPLS utilizza etichette con informazioni importanti, in modo che il traffico possa essere consegnato a destinazione senza la necessità di un'analisi approfondita dei pacchetti da parte dei router. Ciò consente un rapido inoltro e instradamento dei pacchetti all'interno della rete, eliminando le inefficienze del routing Internet tradizionale. In una rete MPLS, lo switch MPLS trasferisce i dati rimuovendo la propria etichetta e inviando il pacchetto all'etichetta dello switch successivo nella sequenza. La rete MPLS offre ai clienti un metodo di prioritizzazione del traffico, dando così un senso di prevedibilità del traffico all'interno della rete. Ciò consente agli utenti di sfruttare un'unica connessione di rete per più applicazioni, fornendo una connettività affidabile e ad alte prestazioni per il traffico di applicazioni critiche.

Come illustrato nella figura, le applicazioni sensibili al fattore tempo, come video e voce, possono avere la massima priorità, mentre le applicazioni meno critiche hanno la priorità più bassa, pur continuando a funzionare correttamente.

MPLS Network

SD-WAN: Fondamenti

I data center e le aziende richiedono tecnologie WAN più flessibili, aperte e basate sul cloud, piuttosto che tecnologie WAN proprietary o specializzate che spesso comportano circuiti fissi e costosi o hardware proprietary. Per questo motivo, SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) è stata sviluppata e ampiamente utilizzata per le connessioni WAN. SD-WAN cancella i confini geografici, consentendo la comunicazione tra diversi endpoint di rete. È quindi ideale per la connettività tra le filiali e le reti aziendali centrali, o tra i data center separati da una distanza geografica. Grazie all'implementazione zero-touch, SD-WAN semplifica la gestione e riduce i costi di rete ricorrenti.

Grazie all'architettura SD-WAN, un'azienda può beneficiare della crittografia end-to-end su tutta la rete, compresa la WAN wireless, Internet e MPLS privato. Tutti i dispositivi e gli endpoint sono pienamente autenticati grazie alla funzionalità scalabile di scambio di chiavi e alla sicurezza definita dal software dei servizi cloud dell'architettura SD-WAN.

Pro e contro di MPLS

Vantaggi di MPLS:

  • Alte prestazioni: MPLS predetermina i percorsi di rete e trasporta il traffico solo lungo i percorsi. Utilizza inoltre le etichette per isolare i pacchetti e assegnare una priorità più alta al traffico di rete importante, eliminando così la complessità dell'instradamento del traffico e fornendo prestazioni più elevate.

  • Affidabilità: MPLS garantisce una consegna affidabile dei pacchetti e mantiene la qualità dei protocolli in tempo reale.

Svantaggi di MPLS:

  • Utilizzo dispendioso di tempo: La configurazione e l'implementazione dei circuiti MPLS è un processo lento. Le organizzazioni che utilizzano MPLS hanno difficoltà a reagire rapidamente a improvvisi aumenti della richiesta di larghezza di banda.

  • Costi: Con MPLS, il prezzo per larghezza di banda è molto più alto di una connessione Internet a banda larga.

  • Accessibilità: È un sistema esclusivo per la connettività point-to-point, significa che le applicazioni cloud e SaaS non possono essere raggiunte direttamente con MPLS.

Pro e contro di SD-WAN

Vantaggi di SD-WAN:

  • Prestazioni: SD-WAN aumenta l'agilità aziendale e garantisce le prestazioni delle applicazioni.

  • Costi: SD-WAN elimina il costoso hardware di routing e offre agli sviluppatori la libertà di scelta senza vincoli di vendor lock-in, consentendo risparmi sostanziali. Inoltre, può sfruttare servizi a basso costo per ridurre i costi della connettività WAN.

  • Nessuna limitazione geografica: SD-WAN cancella i confini geografici e può aggiungere e rimuovere connessioni in qualsiasi sito in base alle esigenze aziendali.

  • Visibilità e controllo: SD-WAN può controllare la rete in modo più proattivo e consentire alle aziende di combinare le connessioni in base alle priorità dei contenuti.

  • Operatività: SD-WAN semplifica le operazioni grazie al provisioning zero-touch e alla gestione basata sul cloud.

Svantaggi di SD-WAN:

  • Sicurezza: SD-WAN manca di funzioni di sicurezza in loco. SD-WAN rende ogni filiale connessa a Internet, lasciando ogni sito aperto agli attacchi. Una violazione dei dati in un sito potrebbe avere ripercussioni sull'intera organizzazione.

  • Errori: Le SD-WAN possono presentare jitter e perdita di pacchetti.

SD-WAN

SD-WAN vs MPLS: Differenze chiave

Dopo aver esaminato i pro e i contro di SD-WAN e MPLS, le differenze tra i due dovrebbero essere molto più chiare. Per aiutarvi a comprendere appieno queste due tecnologie, MPLS e SD-WAN sono stati messi a confronto in tre aree chiave: costi, affidabilità e sicurezza.

Costi

La gestione dei costi dei collegamenti WAN è una sfida per le aziende che operano su scala globale. Come già detto, le reti MPLS tradizionali si sono dimostrate molto costose e le alternative emergenti SD-WAN presentano vantaggi convincenti sia in termini di prezzo che di prestazioni. Poiché le reti MPLS contengono contenuti multimediali voraci in termini di banda, come video e AR/VR, l'elevato costo per megabit richiesto da MPLS è irraggiungibile. Al contrario, SD-WAN fornisce una connettività multipoint ottimizzata grazie a punti di scambio e controllo del traffico dati distribuiti e privati, riducendo di fatto i costi.

Affidabilità

L'affidabilità del flusso di traffico per il business è una preoccupazione fondamentale per le imprese. SD-WAN tende a fornire una connessione WAN di classe aziendale, sicura e semplice, abilitata al cloud, con una tecnologia aperta e basata su software. La tecnologia MPLS, invece, fornisce una connettività affidabile e ad alte prestazioni su circuiti di rete dedicati. Può inoltre evitare efficacemente la perdita di pacchetti. L'affidabilità di entrambe le tecnologie è particolarmente importante per mantenere la qualità dei dispositivi in tempo reale, come la telefonia VoIP, le videoconferenze o i desktop remoti.

Sicurezza

MPLS non fornisce funzionalità di sicurezza integrate né alcun tipo di analisi dei dati. Per la connettività MPLS, il traffico deve essere ispezionato alla ricerca di malware o altre vulnerabilità, il che richiede l'implementazione di firewall di rete e di ulteriori funzioni di sicurezza agli endpoint della connessione. Molte soluzioni SD-WAN, tuttavia, soffrono dello stesso problema. Ma alcune soluzioni SD-WAN includono la sicurezza integrata unificando la connettività sicura.

SD-WAN può sostituire MPLS?

Sebbene SD-WAN e MPLS presentino vantaggi e svantaggi sotto diversi aspetti, SD-WAN può offrire prestazioni e affidabilità simili ai circuiti MPLS dedicati.

SD-WAN consente alle organizzazioni di risparmiare sugli investimenti di rete utilizzando collegamenti di rete a costo relativamente basso per la maggior parte del traffico. Inoltre, SD-WAN migliora la flessibilità della WAN eliminando le limitazioni dei circuiti MPLS. SD-WAN supporta l'espansione della larghezza di banda in base alle esigenze delle organizzazioni, senza i ritardi associati alla configurazione MPLS. Ottimizza l'instradamento in modo che il traffico possa essere consegnato in modo efficiente alla sua destinazione, senza essere limitato a percorsi predefiniti dei circuiti MPLS. Inoltre, il traffico SD-WAN può essere instradato ovunque, indipendentemente dalle limitazioni geografiche del circuito MPLS. Ecco perché SD-WAN può sostituire in una certa misura MPLS.

SD-WAN e MPLS possono lavorare insieme?

SD-WAN e MPLS presentano vantaggi complementari. Le due tecnologie possono lavorare insieme per risolvere alcune delle loro precedenti limitazioni. SD-WAN è una tecnologia overlay definita dal software, mentre MPLS si colloca al di sotto di essa per fornire servizi di trasporto.

Non è necessario scegliere tra SD-WAN e MPLS. Anzi, potete usarli insieme per fornire un'architettura di rete libera al fine di supportare la vostra attività presente e futura.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza