Italia

Perché il Mio Transceiver SFP Non Funziona?

Aggiornato il 27 Mag 2021 by
15

Quando si verifica un guasto SFP, è importante che i tecnici capiscano immediatamente il motivo e lo riparino, altrimenti il collegamento a 1 Gigabit potrebbe interrompersi. Questa guida fornirà una serie di soluzioni per la riparazione dei transceiver SFP per i neofiti del mondo dei transceiver.

Le Principali Cause di Guasto dei Moduli SFP

Il guasto del modulo ottico SFP si verifica di solito in due modi, all'estremità di trasmissione e all'estremità di ricezione. I problemi più comuni si concentrano principalmente nei seguenti aspetti:

Contaminazione e Danni degli Slot Ottici

Le cause dei guasti agli slot ottici SFP sono molteplici. Ad esempio, le porte SFP sono esposte all'ambiente per lungo tempo e contaminate dalla polvere, oppure l'uso di un cavo in fibra con la parte finale contaminata per collegare il transceiver ottico SFP può causare un inquinamento secondario. Inoltre, il collegamento di cavi in fibra graffiati o di scarsa qualità ai moduli SFP da 1g può causare la rottura del transceiver in fibra SFP. Questi guasti dell'SFP causano l'interruzione della trasmissione e il collegamento a 1 gigabit non può funzionare correttamente.

Danni ESD

Il modulo ottico è danneggiato da ESD (Electrostatic Discharge). L'ESD assorbe la polvere, modifica l'impedenza tra le linee e influisce sul funzionamento e sulla durata del modulo transceiver SFP 1000Base. Due fattori possono causare danni da ESD. In primo luogo, le ESD possono essere prodotte in un ambiente secco. Inoltre, i transceiver 1000Base non sono confezionati con pacchetti antistatici o i pin sensibili alle scariche elettrostatiche non vengono toccati dalla protezione contro l'elettricità statica. Di conseguenza, i moduli ottici SFP non possono funzionare regolarmente.

Problemi di Compatibilità

Oltre a questi aspetti, non si possono ignorare i problemi di compatibilità sfp. Se i tecnici collegano un modulo SFP alla porta SFP+, o installano un transceiver SFP da 1310nm sul lato A e un transceiver da 850nm sul lato B, tutto ciò porterà a problemi di compatibilità. Inoltre, sebbene la maggior parte dei venditori garantisca il 100% di compatibilità dei propri moduli SFP, questo potrebbe non essere lo scenario. I tecnici devono assicurarsi che il modulo SFP sia compatibile con i loro dispositivi prima di acquistarlo.

Suggerimenti per la Risoluzione dei Guasti SFP

Protezione dell'Interfaccia Ottica

Per proteggere le porte SFP dai danni della polvere, è consigliabile utilizzare un tappo antipolvere sui transceiver ottici SFP 1000Base non utilizzati. Prima di collegare i cavi in fibra, è preferibile utilizzare detergenti a penna per pulire l'interfaccia sia delle fibre che degli SFP.

Example for Cleaning a 10G SFP+ Module
  • Maneggiare i moduli ottici con delicatezza e proteggerli dalle cadute.

  • Quando si installa un modulo ottico, spingerlo delicatamente a mano. Quando si rimuove un modulo ottico, sganciarlo prima. Non utilizzare mai strumenti metallici durante l'installazione e la rimozione.

  • Per pulire il foro ottico, utilizzare un bastoncino di cotone dedicato e non inserire alcun oggetto metallico.

Prevenzione ESD

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti per i moduli SFP da 1 GB per evitare la prevenzione dell'EDS.

  • Quando si trasportano i moduli ottici, assicurarsi che siano contenuti in confezioni ESD e non estrarli se non necessario o posizionarli a caso.

  • Prima di toccare un modulo ottico, indossare un bracciale ESD o guanti ESD. Adottare tutte le misure ESD durante l'installazione.

  • Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente collegato a terra prima di testarlo o utilizzarlo.

  • Quando si collega e si scollega un modulo ottico non sostituibile a caldo, è necessario interrompere l'alimentazione.

Risoluzione dei Problemi di Compatibilità

I consigli che seguono possono aiutare a evitare alcuni problemi di compatibilità.

  • Verificare che i transceiver SFP o SFP+ siano inseriti negli slot giusti. I moduli SFP e SFP+ hanno le stesse dimensioni e i transceiver SFP si inseriscono perfettamente in una porta switch SFP+ e viceversa. Ma ricordate che l'installazione di un modulo SFP+ in una porta SFP non produce alcun risultato, in quanto il transceiver 10G non può auto-negoziare a 1Gbps.

  • Assicurarsi che le SFP abbiano lunghezze d'onda identiche su entrambe le estremità. Inoltre, verificare che il modulo ottico SFP corrisponda alle fibre ottiche giuste. Ad esempio, gli SFP monomodale da 1310nm deve funzionare con fibre monomodali, mentre per i moduli SFP multimodale da 850nm è necessario utilizzare cavi multimodali per i collegamenti. Un utilizzo misto può causare la perdita di segnale e altri guasti dell'SFP.

  • Assicurarsi che il modulo Ethernet SFP sia compatibile con i dispositivi. Alcuni marchi consentono di utilizzare solo i propri moduli. Tutti i transceiver hanno infatti un chip masterizzato che contiene informazioni quali la quantità di serie, le informazioni sulla sicurezza e l'ID del fornitore. Se le informazioni non corrispondono esattamente a quelle contenute nel database, i dispositivi saranno indubbiamente danneggiati e smetteranno di funzionare.

    FS Compatible 1G SFP Transceiver Module Working on Switch

    Come Posso Valutare Se il Modulo SFP Sta Funzionando?

    • Verificare se la potenza ottica rientra nell'intervallo richiesto. Se non c'è luce o la potenza ottica è bassa, è necessario controllare la lunghezza d'onda e l'unità di misura (dBm). Pulire e controllare la faccia terminale del connettore a fibra ottica e della porta ottica del modulo ottico, per verificare se la faccia terminale del connettore a fibra ottica è nera, graffiata o piegata, quindi sostituire il connettore a fibra ottica o il modulo ottico per il test di intercambiabilità.

    • La potenza ottica è normale, ma il collegamento non può essere effettuato. Controllare la luce del collegamento. Questo problema riguarda il cablaggio. L'applicazione di un cavo scadente o sbagliato, un cablaggio errato o un cavo che presenta dei loop possono causare questo tipo di problema.

    • Se dopo l'inserimento dell'SFP lo slot viene messo in uno stato di errore disabilitato (software corrotto), eliminare il transceiver SFP dallo slot e sostituirlo con un modulo autorizzato. Se non riconosce il modulo SFP, verificare che il modulo non sia inserito al contrario, controllare lo slot del modulo o sostituire un modulo autorizzato per il test di intercambiabilità.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
84.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.9k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.2k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
56.0k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.7k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
20.0k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza