Cat6a Schermato o Non Schermato: Come Scegliere?
Il passaggio al cablaggio in rame a doppino Cat6a è stato determinato da diversi fattori, tra cui il supporto per le reti 10GbE, l'adozione di Power over Ethernet (PoE) e le applicazioni dei punti di accesso wireless (AP). I cavi Cat6a stanno guadagnando popolarità in quanto gli utenti richiedono una maggiore larghezza di banda e migliori prestazioni. Cat6a schermato o Cat6a non schermato, come scegliere questi due tipi di cavo di rete Cat6? Quali sono le differenze tra Cat6a schermato e Cat6a non schermato?
Cavo Cat6a: Il presente e il futuro del cablaggio 10G
Il cavo Cat6a, noto anche come cavo di categoria 6a, è in grado di supportare velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps con una larghezza di banda massima di 500 MHz. Il cavo patch Cat6a è dotato di torsioni aggiuntive e più strette e di un isolamento supplementare per ridurre la diafonia. Compatibile con le versioni precedenti cavo Cat6 e cavo Cat5e. (Le velocità sono limitate e corrispondono al cavo o al connettore di categoria più bassa installato nel link).
Cat6a sta diventando una soluzione economicamente vantaggiosa, in quanto considerata una soluzione di cavo a prova di futuro. Se la durata prevista di un nuovo sistema di cablaggio è di cinque o più anni, la soluzione di cablaggio Cat6a dovrebbe essere considerata un'opzione. Se la durata è di dieci anni o più, l'adozione di Cat6a sembra essere la soluzione preferita, consigliata per le nuove installazioni nei settori dell'istruzione, della sanità e così via, per il supporto di sistemi wireless che si basano su 10Gig e forniscono prestazioni migliorate per PoE.
Cat6a schermato o non schermato: Quali sono le differenze?
In linea di massima, i cavi Cat6a si distinguono in due tipi di schermatura: i cavi a doppino intrecciato schermato (STP) e i cavi a doppino intrecciato non schermato (UTP). Entrambi i cavi Cat6a a doppino intrecciato non schermato e a doppino intrecciato schermato sono progettati per fornire una connettività affidabile alle apparecchiature elettroniche, ma differiscono per design, produzione e prestazioni.
Cavo Cat6a non schermato
I cavi Cat6a a coppie intrecciate non schermate sono intrecciati in 4 serie di coppie. Ogni conduttore di rame nudo è isolato e codificato a colori. Ogni fascio di cavi Cat6a non schermati è avvolto da un rivestimento complessivo come il PVC e ogni coppia di cavi ha una velocità di torsione diversa per ridurre al minimo la diafonia all'interno del cavo. Il cavo UTP Cat6a è semplice da terminare, poiché non sono coinvolti la schermatura e il filo di scarico, il che riduce i tempi e i costi di terminazione.
Cavo Cat6a schermato
Il cavo Cat6a a doppino schermato è dotato di una schermatura che impedisce alle interferenze elettromagnetiche (EMI) o alle interferenze a radiofrequenza (RFI) di influire sulle prestazioni del cavo. Inoltre, impedisce che i segnali del cavo interferiscano con i cavi e le apparecchiature circostanti. I cavi schermati Cat6a installati correttamente limitano automaticamente le EMI e la diafonia, contribuendo a garantire l'integrità dei dati e le prestazioni ad alta velocità. Per funzionare, i cavi schermati Cat6a devono essere collegati a terra.
Nota: se si scelgono cavi schermati, non si può fare un mix-e-match; tutto ciò che è collegato a un cavo schermato deve essere anch'esso schermato e collegato a terra (come accoppiatori, jack o persino controller di rete). Non è possibile collegare cavi schermati e non schermati.
Abbreviazioni frequentemente utilizzate per descrivere la schermatura dei cavi Cat6a:
-
U = Non schermato
-
F = Schermatura in lamina
-
S= Schermatura a treccia
-
TP = Doppino ritorto
![Cat6a FUTP vs UUTP vs UFTP Cat6a FUTP vs UUTP vs UFTP](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202103/20/cat6a-futp-vs-uutp-vs-uftp-1616209687-jRxywnKw1U.jpg)
Secondo gli standard ISO/IEC, la prima lettera indica il tipo di schermatura complessiva, mentre la seconda indica il tipo di schermatura su ogni coppia. Ad esempio, F/UTP, "F" descrive il tipo di schermatura complessiva, "U" indica la schermatura delle coppie, "TP" indica le coppie ritorte. Si veda la seguente tabella per saperne di più sulla schermatura Cat6a:
Acronimo | Descrizione | Schermatura dei cavi | Schermatura dei doppini |
---|---|---|---|
UTP o U/UTP | Cavo ritorto non schermato | Nessuna | Nessuna |
F/UTP | Schermatura complessiva in lamina | Lamina AL | Nessuna |
U/FTP | Ogni doppino è schermato | Nessuna | Lamina AL |
S/FTP | Ogni doppino è schermato + schermatura complessiva a treccia | Treccia TC | Lamina AL |
SF/UTP | Schermatura complessiva in lamina + schermatura complessiva a treccia | Lamina AL + Treccia TC | Nessuna |
F/FTP | Schermatura complessiva in lamina + ogni doppino schermato | Lamina AL | Lamina AL |
Cavo schermato Cat6a vs. cavo non schermato: Come scegliere?
Quando scegliete deicavi Ethernet per la vostra rete domestica o aziendale, valutate ambiente e costi al fine di selezionare cavi schermati o non schermati adatti alle esigenze della rete.
Nelle case o nelle piccole imprese, i cavi Cat6a non schermati funzionano generalmente bene, a meno che la casa o l'ufficio non si trovino vicino a linee elettriche o siano pieni di elettrodomestici. In genere, in un ambiente domestico o di piccola impresa non ci sono troppe interferenze che richiedano cavi Ethernet schermati. In ambienti più complessi per le grandi aziende, come quelli con molti macchinari pesanti, ascensori e luci fluorescenti che possono generare EMI più intense, è consigliabile utilizzare cavi Cat6a schermati, che non riducono la velocità e la qualità della trasmissione dei dati. Anche i generatori, i condizionatori d'aria e le stampanti possono causare EMI. Pertanto, i cavi schermati a doppino che si adattano a questi ambienti complessi sono normalmente considerati una scelta eccellente per gli ambienti industriali e le strutture sanitarie.
Quando si valutano i cavi Cat6a schermati rispetto a quelli non schermati, non si trascurano le spese. Il cablaggio schermato Cat6a è più costoso dell'alternativa non schermata e più difficile da installare; è più rigido e meno flessibile. Il cablaggio non schermato Cat6a, invece, è più economico da acquistare, più flessibile, più facile da installare e non richiede la messa a terra. Il costo non è solo il prezzo del cavo, ma anche il valore della velocità e della sicurezza della rete, che fa sembrare il cavo schermato un affare.
È necessario un cavo STP Cat6a? Se si verifica uno o più dei seguenti scenari comuni, si consiglia il cavo schermato:
-
Installazione esterna
-
Vicinanza a cavi o pannelli ad alta tensione
-
A pochi metri da generatori o motori elettrici
-
Accanto o in parallelo al cablaggio CA comune, soprattutto all'interno delle pareti
-
Connessioni backbone critiche come quelle da switch a switch, da switch a server o quando la connessione deve assolutamente avere la massima velocità possibile supportata dai dispositivi su entrambi i lati.
In sintesi, la decisione tra cavo schermato Cat6a e cavo non schermato deve basarsi sugli ambienti di cablaggio e sul budget a disposizione. L'installazione di cavi Cat6a di alta qualità consente di prolungare la durata dell'installazione di cablaggio e di ridurre i costi di sostituzione a lungo termine e la manodopera.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022