- Inglese
- Germania
- Francese
- Spagnolo
- Giapponese
- Italiano
- Cinese
- Cinese Tradizionale
- Home
- Blog
- Caso di Studio
- Centro di Conoscenza
- Storia
- Video
- Tipo di Blog
Aggiornamento di Prodotto (40)
- Tema
- Prodotto
Più cercati
- Aggiornamento di Prodotto
- Condividi FS
- Switch PoE
- Rete generale
- Dispositivi di Rete
- Home
- Blog
- Caso di Studio
- Centro di Conoscenza
- Storia
- Video
-
- Home
- Blog
- Caso di Studio
- Centro di Conoscenza
- Storia
- Video
- Italia
Più cercati
- Aggiornamento di Prodotto
- Condividi FS
- Switch PoE
- Rete generale
- Dispositivi di Rete
Meglio comprare uno switch con o senza ventole?
In alcuni casi, il ronzio di uno switch potrebbe indicare che lo switch si stia rompendo. Sfrigolii, scoppiettii, schiocchi durante l'accensione e lo spegnimento dello switch possono significare che lo switch sia probabilmente difettoso o logorato. In questo caso il ronzio va preso seriamente. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, ciò che fa uscire rumori infernali dal tuo switch è la ventola o le ventole, considerando che la maggior parte degli switch sono dotati di più di una ventola. Per risolvere il problema del rumore delle ventole, degli switch silenziosi senza ventole sono già stati immessi sul mercato, silenziosi soprattutto perché appunto non hanno nessuna ventola integrata!
Switch senza ventole vs switch con ventole: qual è la differenza?
Per affrontare e ridurre i problemi e le inefficienze derivanti dal surriscaldamento, gli ingegneri utilizzano diversi sistemi di raffreddamento per il trasferimento di calore negli switch network. Questi sistemi possono essere divisi in due categorie principali: sistemi di raffreddamento passivo per switch senza ventole e tecniche di raffreddamento attive per switch con ventole. Qual è dunque la differenza tra loro?
Switch senza ventole - Raffreddamento passivo
I vantaggi delle tecniche di raffreddamento passivo sono rappresentati da efficienza energetica e minori costi, rendendole una scelta di design di sistema astuta per la gestione termica di prodotti elettrici come switch, televisioni, laptop, etc. Il raffreddamento passivo permette alti livelli di convezione naturale e dissipazione di calore utilizzando un diffusore o un dissipatore di calore per massimizzare le modalità di radiazione e convezione per il trasferimento di calore. È normale che data la mancanza di ventole le persone si preoccupino del surriscaldamento in questi switch ed è proprio rispetto a questo che il dissipatore entra in gioco. Grazie al dissipatore di calore, la gestione termica passiva rappresenta una soluzione economica ed efficiente per mantenere temperature operative ottimali negli switch senza creare troppo rumore.
Switch con ventole - Raffreddamento attivo
Il raffreddamento attivo indica invece quelle tecnologie di raffreddamento che fanno affidamento su un dispositivo esterno per potenziare il trasferimento di calore. Tramite tecnologie di raffreddamento attive, la velocità di flusso aumenta durante la convezione, incrementando vertiginosamente la velocità di riduzione del calore. In uno switch una ventola è quel dispositivo esterno integrato all'interno di esso per portare aria laddove la convezione naturale non è sufficiente per rimuovere il calore. Al di là del rumore fastidioso, il principale svantaggio della gestione termica attiva è che richiede maggiore consumo energetico e perciò implica costi maggiori rispetto al raffreddamento passivo.
Hai bisogno di uno switch con o senza ventole?
Per coloro che gestiscono uno o più data center potrebbe essere inevitabile utilizzare switch con ventole integrate. Questo perché gli switch emettono moltissimo calore, in particolare quando operano vicino alla piena capacità. Se si hanno diversi switch network posizionati in un rack con molti altri dispositivi in una sala data center, l'ambiente potrebbe diventare piuttosto surriscaldato in quanto ognuno di essi produce una considerevole quantità di calore. Le ventole aiutano a raffreddare i componenti surriscaldati all'interno di uno switch network e sono perciò importanti in questi scenari.
Tuttavia, non tutti hanno una sala data center separata per gli switch. Business piccoli o persone che lavorano da casa potrebbero avere solo bisogno di un piccolo switch desktop, posizionato vicino al computer o al tavolo a cui si lavora. In questo caso le persone potrebbero essere distratte o infastidite a causa del rumore costante prodotto dallo switch. In molti piccoli uffici vi è un solo switch posizionato all'interno di un rack o all'esterno di esso e il costante rumore proveniente dalle ventole potrebbe disturbare le persone nelle vicinanze. In luoghi come abitazioni o biblioteche, dove si richiede un certo silenzio, uno switch senza ventole silenzioso può risultare molto utile.
Switch con e senza ventole sul mercato
Gli switch con ventole integrati sono più comuni degli switch senza ventole per quanto riguarda gli switch network grazie alla vasta gamma di utilizzi nei data center. Molti venditori forniscono diversi tipi di switch a prezzi differenti tra cui i clienti possono scegliere, a partire da switch unmanaged, switch smart fino a switch L2 e L3 managed, etc. I clienti possono scegliere gli switch liberamente in base a velocità, numero di porte e POE vs non-POE. Per gli switch con ventole, come S5800-48F4S FS.com, le ventole possono anche essere progettate come pluggable. In confronto alle ventole integrate, le ventole pluggable sono più flessibili con moduli ventola hot-swappable per la sostituzione in caso di guasto. Poiché gli switch senza ventole sono principalmente progettati per applicazioni SOHO/PMI/High-end Home, il mercato è relativamente piccolo e con poca scelta. Questi switch silenziosi hanno varie dimensioni partendo tipicamente da 5-porte fino a 24-porte con velocità gigabit (10/100/1000 Mbps). Queste porte possono essere una combinazione di slot SFP/SFP+ per connettività di fibra, ma più comunemente sono porte in rame con connettori RJ-45 davanti, permettendo distanze fino a 100 metri. Con i moduli SFP è possibile raggiungere distanze fino a 40 chilometri. Sebbene la funzione POE non sia molto comune per gli switch senza ventole, Switch POE gigabit senza ventola a 8 porte si trovano ancora sul mercato.
Conclusioni
Sebbene alcune persone siano a volte in grado di smontare uno switch network e disconnettere una o due ventole per liberarsi del rumore, non si può negare che le ventole esistano in uno switch perché sono necessarie. È dunque opportuno pensarci due volte prima di fare una decisione del genere, poiché potrebbe danneggiare alcune delle connessioni o dei circuiti dello switch. Inoltre, per la maggior parte dei venditori, ciò renderebbe ineleggibili per ogni richiesta di garanzia futura. Se si sta pianificando di sostituire il proprio switch con ventola, perché non acquistarne uno silenzioso senza ventole, che sarà economico fornendo al tempo stesso un ambiente silenzioso.
Indirizzo Email
- Wiki
- Rete generale
- Switch
- Generale
- Dispositivi di Rete
- Guida all'acquisto
- Approfondimenti sul Mercato
- Cavi di Rete e Cablaggio
- Comunicazione in fibra ottica
- Ottica e Transceiver
- Centro Dati
- Come Fare
- Tipo di Business
- Switch PoE
- Impresa
- Rete PoE
- Routing e Commutazione
- Rete Gigabit
- Server
- Cavi Patch Ethernet
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022