Italia

Metodi di interconnessione switch 1000BASE-T con porte SFP

Aggiornato il 15 Mag 2023 by
1.3k

La tecnologia per aumentare la velocità delle reti continua a svilupparsi rapidamente. È essenziale mantenere sia la flessibilità di configurazione che l'elevato utilizzo delle porte per le apparecchiature che vengono distribuite all'intersezione tra reti in rame tradizionali e reti ottiche di nuova installazione. I cavi Ethernet 1000BASE-T e il modulo SFP in rame 1000BASE-T sono emersi come il modo migliore per ottimizzare la flessibilità a livello di porta e garantire il massimo utilizzo della stessa. Nella connessione tra switch 1000BASE-T con porte SFP, dobbiamo collegare le porte integrate di due switch direttamente tramite cavi Ethernet o utilizzare le porte SFP con un modulo SFP in rame 1000BASE-T sui cavi Ethernet per collegare i due switch? Questo è l'argomento che tratteremo.

SFP 1000BASE-T e cavo Ethernet 1000BASE-T

Prima di procedere con la discussione, iniziamo con alcune nozioni di base relative a 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) e ai cavi Ethernet standard. 1000BASE-T è uno standard per Gigabit Ethernet su cavi di rame. "T" significa cavo a coppie intrecciate (ad esempio i comuni cavi Cat5/5e/6). 1000BASE-T è Gigabit Ethernet che fornisce una velocità di 1000 Mbps su quattro doppini intrecciati non schermati di cavi di categoria 5 o superiore (come Cat5e e Cat6). 1000BASE-T consente un segmento con una lunghezza massima di 100 metri, che può essere utilizzato nei data center per la commutazione di server, LAN, per uplink da switch di computer desktop o direttamente al desktop per applicazioni a banda larga. Consente la negoziazione automatica tra 100Mbps e 1000Mbps. La caratteristica principale di 1000BASE-T è che consente agli utenti di mantenere il cablaggio in rame esistente, invece di dover ricablare con fibra ottica. I tipi di moduli SFP in rame 1000BASE-T, sono generalmente tre i tipi forniti da Cisco.

Numero di parte Tipo di cavo Tipo di transceiver Tipo di connettore Distanza di trasmissione
GLC-T Cat5 SFP RJ45 100m
GLC-TE Cat5 SFP RJ45 100m
SFP-GE-T Cat5 SFP RJ45 100m

Per la connessione tramite solo di cavi Ethernet 1000BASE-T per collegare insieme due switch per ottenere 1 Gigabit Ethernet, sono disponibili cavi di rete Cat5e e Cat6. I dettagli di ciascuno di essi sono presentati nella seguente tabella .

Categoria Schermatura Velocità di trasmissione massima (a 100 m) Larghezza di banda massima
Cat 5e Non schermato 1000 Mbps / 1 Gbps 100 MHz
Cat 6 Schermato o non schermato 1000 Mbps / 1 Gbps 250 MHz

Collegamento switch 1000BASE-T: SFP 1000BASE-T o cavo Ethernet

L'aggiornamento della rete all'interno di un data center o di una sala server è un'abitudine comune per soddisfare la domanda di applicazioni a velocità più elevata. La migrazione a Gigabit Ethernet è quindi imperativa per almeno due motivi: sistemi più veloci e dorsali più veloci. Il potenziale è rappresentato da prodotti a basso costo, libertà di scelta nella selezione dei prodotti, interoperabilità e retrocompatibilità. Quando si collegano due switch 1000BASE-T con porte SFP per ottenere Gigabit Ethernet, esistono due metodi: effettuare una connessione tramite un cavo Ethernet 1000BASE-T inserito nelle porte Ethernet integrate di ciascuno switch, oppure utilizzare le porte SFP con un modulo SFP 1000BASE-T in rame. Quale approccio è migliore? C'è qualche differenza tra i due? Per spiegarlo, utilizziamo il seguente caso.

1000BASE-T Switch with SFP Ports Interconnection Methods

In questo caso, un UniFi Security Gateway e un UniFi Switch 8-150W devono essere collegati insieme tramite un cavo Ethernet 1000BASE-T per ottenere l'aggiornamento della rete. Se si utilizza un modulo SFP in rame 1000BASE-T, occorre inserire due moduli in rame rispettivamente nelle porte SFP dei due switch, quindi utilizzare un cavo Ethernet Cat5 per collegarli. L'altra soluzione è più semplice e diretta: sfrutta le porte Ethernet integrate negli switch e inserisce un cavo Ethernet standard (Cat5/5e/6/6a) per collegare direttamente i due switch.

Come scegliere tra i due?

I due metodi forniscono generalmente la stessa velocità sulla rete e la porta integrata fa esattamente la stessa cosa che farebbe un modulo SFP utilizzante cablaggio in rame. Se lo switch 1000BASE-T dispone sia di porte Ethernet integrate che di porte SFP, uno dei due approcci ha senso. Tuttavia, considerando che il modulo SFP in rame 1000BASE-T genererebbe costi aggiuntivi e aumenterebbe i tempi di installazione, si consiglia di utilizzare cavi Ethernet standard per effettuare la connessione. Tuttavia, le porte SFP dello switch esistono ancora per un motivo: i moduli SFP inseriti nelle porte servono per il collegamento tra uno switch di distribuzione interamente SFP e uno switch edge interamente in rame. Il motivo per cui gli switch sono dotati di slot SFP è quello di supportare la connessione a una rete in fibra ottica, sia per parlare con altre apparecchiature in fibra ottica, sia soprattutto per connettersi su distanze che la trasmissione in rame non può supportare a velocità gigabit.

Conclusioni

Per aggiornare la rete a 1000Mbps Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet, è possibile utilizzare un modulo 1000BASE-T/10GBASE-T SFP/SFP+ o un cavo Ethernet standard per collegare due switch, a seconda degli switch utilizzati. Per gli switch 1000BASE-T con porte Ethernet integrate e porte SFP, si consiglia di utilizzare porte le Ethernet integrate, a meno che non siano tutte necessarie per altri dispositivi. Conservare le porte SFP per un eventuale collegamento a una rete ottica per una trasmissione a distanza maggiore. Per quanto riguarda il collegamento di uno switch con porte SFP a uno switch con sole porte Ethernet, un SFP 1000BASE-T o un modulo in rame 10GBASE-T devono essere inseriti nella porta SFP, quindi collegare il modulo SFP in rame con le porte Ethernet dell'altro switch tramite un cavo Ethernet.

Articolo correlato: Come utilizzare lo switch 10GBASE-T per creare una rete a foglia dorsale?

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza