3 Protezione Cruciale del Livello OTN: Tutto Quello che C'è da Sapere
Poiché la criticità delle reti di trasporto ottico richiede solidi meccanismi di protezione per garantire comunicazioni ininterrotte, la protezione del livello OTN, compresa la protezione OCH, OMS e OTS, svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia dei percorsi di comunicazione ottici. Questo articolo approfondisce i vari aspetti della protezione del livello OTN e ne sottolinea l'importanza per mantenere una connettività affidabile.
Cosa Sono i Livelli OTN?
La rete di trasporto ottico (OTN) è la spina dorsale delle moderne infrastrutture di comunicazione. Comprende un'architettura complessa che comprende canali ottici, sezioni multiplex, e sezioni di trasporto. Il livello OCH gestisce i singoli segnali dei clienti; il livello OMS è la parte tra OMU/ODU, che aggrega più OCH su una lunghezza d'onda comune; il livello OTS rappresenta il livello fisico della rete ottica e comprende le fibre ottiche, le apparecchiature di trasmissione e gli amplificatori di linea. La tecnologia OTN fornisce schemi di protezione completi a livello di rete per soddisfare l'affidabilità di ciascun livello della rete OTN.
Figura1. Livelli OTN Principali
Protezione OTS: Garantire la Continuità della Sezione Trasporti
La protezione OTS (Optical Transport Section), chiamata anche OLP (Optical Line Protection), offre un approccio completo alla protezione delle sezioni di trasporto in una rete OTN. Le sezioni di trasporto comprendono più OMS o sezioni di multiplex ottici. Suddividendo la rete in sezioni di trasporto, OLP garantisce la continuità anche in presenza di guasti significativi. Vengono create sezioni di backup per mantenere la comunicazione durante le interruzioni, fornendo un ulteriore livello di ridondanza. La protezione OLP offre una solida protezione per più canali e sezioni, garantendo la resilienza complessiva della rete ottica.
L'OLP utilizza la trasmissione doppia 1+1 e la ricezione selettiva, oppure la trasmissione selettiva 1:1 e la ricezione selettiva per proteggere la fibra ottica di lavoro. Tra questi, lo schema 1+1 adotta la modalità di commutazione single-ended, mentre lo schema 1:1 adotta la modalità di commutazione double-ended (i principi di 1+1 e 1:1 descritti in seguito sono simili). Nel caso della protezione OLP, non è necessario commutare il protocollo, quindi la velocità di commutazione è molto elevata, generalmente inferiore a 50 ms.
FS offre prodotti OLP di alta qualità della serie FMT, della serie M6200, della serie MS8100, della serie NX N40 e della serie D7000, in grado di fornire un'efficace protezione 1+1 o 1:1. È possibile visualizzare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e altro ancora, sia in loco che da remoto tramite la gestione web. Grazie al monitoraggio in tempo reale dello stato di alimentazione delle fibre di lavoro, è possibile ottenere la protezione della linea per i sistemi di trasmissione ottica. Il design compatto e altamente integrato consente di risparmiare spazio nell'armadio, fornendo al contempo eccellenti prestazioni ottiche e soddisfacendo le diverse esigenze di vari scenari.
Figura 2. Protezione del Livello OTS
Protezione OMS: Migliorare la Resilienza a Livello di Sezione
La protezione OMS (Optical Multiplex Section) amplia la portata della protezione salvaguardando intere sezioni multiplex nella rete OTN. In questo metodo, più canali ottici sono raggruppati all'interno di una sezione multiplex ottica. La protezione OMS garantisce la protezione simultanea di tutti i canali di una sezione. Se la sezione primaria subisce un guasto o un'interruzione, il traffico viene automaticamente commutato sulla sezione di backup, garantendo una connettività ininterrotta. Questa resilienza a livello di sezione è fondamentale per le reti in cui più canali necessitano di una protezione sincronizzata.
In genere, esiste solo la forma 1+1 per lo schema di protezione OMS utilizzato per proteggere le rotte tra OTM/ OADM. Anche se il protocollo di commutazione della protezione non è necessario, il tempo di commutazione non può essere inferiore a 50 ms a causa della complessità del collegamento in rete.
Figura 3. Protezione del Livello OMS
Protezione OCH: Salvaguardia dei Canali Ottici Individuali
La protezione OCH (Optical Channel) si concentra sulla protezione dei singoli canali ottici all'interno di una rete OTN. Ogni canale ottico come livello OTN, che trasporta specifiche lunghezze d'onda della luce, svolge un ruolo cruciale nella trasmissione dei dati. La protezione OCH prevede la creazione di percorsi ridondanti per ciascun canale. In caso di guasto o interruzione del percorso primario, il sistema commuta automaticamente il traffico sul percorso di backup, garantendo una comunicazione continua. Le modalità di protezione 1+1 e 1:N possono essere implementate al livello OCH, fornendo una protezione dedicata a ciascun canale, riducendo al minimo le interruzioni del servizio e migliorando l'affidabilità della rete.
Figura 4. Protezione del Livello OCH
Migliori Pratiche per l'Implementazione della Protezione di Livello OTN
L'implementazione della protezione del livello OTN richiede un'attenta considerazione dei requisiti di rete e l'adesione alle best practice.
-
La valutazione delle esigenze specifiche della rete aiuta a determinare i metodi di protezione più adatti.
-
La pianificazione della ridondanza è fondamentale e comporta l'identificazione di percorsi primari e di backup, nonché di meccanismi di rilevamento dei guasti per individuare e reagire rapidamente ai guasti.
-
La manutenzione e il monitoraggio proattivi sono essenziali per identificare potenziali problemi e ottimizzare le prestazioni della rete.
-
La collaborazione con i fornitori di apparecchiature assicura una perfetta integrazione e compatibilità, consentendo meccanismi di protezione efficienti.
Conclusione
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022