Data center livello 3: Cosa è e perché sceglierlo?
Creati dall'Istituto Uptime, i livelli data center rappresentano un modo efficiente per descrivere i componenti infrastrutturali che sono utilizzati in uno specifico data center. La classificazione è riconosciuta nel settore come lo standard da seguire per le prestazioni di un data center. Il livello 1 è l'infrastruttura più semplice, mentre il livello 4 è quella più complessa. Questo articolo si concentra sui data center livello 3. Cosa è un data center livello 3? Quali vantaggi comporta la sua scelta?
Caratteristiche di un data center livello 3
Un data center livello 3 è una struttura a manutenzione simultanea con diversi percorsi di distribuzione per alimentazione e raffreddamento. Diversamente dai data center livello 1 e 2, una struttura livello 3 non richiede uno shutdown totale durante le operazioni di manutenzione o la sostituzione di attrezzature.
Una struttura di livello 3 richiede tutti i componenti presenti in un data center livello 2, ma queste strutture hanno anche Ridondanza N+1:
-
"N" indica la capacità necessaria per supportare il pieno carico IT.
-
"+1" sta per il componente extra necessario per il backup.
La ridondanza N+1 garantisce che un componente aggiuntivo inizi a funzionare se l'elemento principale subisce un guasto o se lo staff lo rimuova per manutenzione preventivata.
I data center livello 3 richiedono inoltre una soluzione backup che possa permettere lo svolgimento delle funzioni nell'eventualità di un blackout locale o della regione. La struttura deve garantire che le attrezzature possano continuare a operare perlomeno fino a 72 ore dal blackout.
I data center livello 3 hanno un significativo divario in termini di disponibilità rispetto ai livelli più bassi. I clienti che fanno affidamento su un data center livello 3 sperimentano un uptime previsto del 99.982% (1.6 ore di downtime all'anno).
Vantaggi di un data center livello 3
Nessun'interruzione delle attrezzature
Se una compagnia ha spesso problemi con frequenti interruzioni e crescente downtime, può essere opportuno prendere in considerazione l'upgrade verso un sistema più tollerante ai guasti. In confronto alle strutture livello 1 e livello 2, i data center livello 3 sono posizionati più in alto nella scala di affidabilità in quanto la manutenzione simultanea è integrata nella topologia del sito. Ciò limita di per sé gli effetti delle interruzioni prima che raggiungano le operazioni IT. Per le applicazioni e i sistemi mission-critical questo aumento in affidabilità può diventare importantissimo ed efficace per un upgrade da livello 2 a livello 3.
Nessuno shutdown durante la manutenzione o la sostituzione
I data center livello 3 hanno ridondanza N+1, che significa che un componente aggiuntivo inizia ad operare se l'elemento principale subisce un guasto o è rimosso dallo staff per manutenzione. Diversi percorsi di circolazione energetica e attrezzature di capacità sono alimentati da energia simultanea. Diversamente dai livello 1 e 2, queste strutture non richiedono nessuno shutdown quando manutenzione o sostituzione sono necessarie, in modo tale che le operazioni IT non saranno influenzate.
Più convenienti dei data center livello 4
Un data center livello 4 è un'opzione dispendiosa per le imprese. Possiede tutti i requisiti dei livelli 1, 2 e 3 e garantisce che tutta l'attrezzatura sia pienamente funzionante e resistente ai guasti. I data center livello 4 sono utilizzati dalle corporation e sono dotati di caratteristiche come l'uptime del 99.995% (26.3 minuti di downtime all'anno) e infrastrutture pienamente ridondanti 2N+1. Mentre i data center livello 1 e 2 potrebbero non essere al livello richiesto e non possono supportare le feature complesse richieste dalle imprese a causa delle loro semplici infrastrutture. In questo senso, i data center livello 3 possono rappresentare un'ottima scelta dato che sono più convenienti dei data center livello 4 e hanno comunque caratteristiche notevoli.
Solitamente, i data center livello 3 sono la scelta ideale per le grandi compagnie con requisiti IT complessi che richiedono sicurezze extra. I business che ospitano database importanti e di grandi dimensioni, in particolare dei clienti, solitamente scelgono questo tipo di livello. Speriamo che questo articolo possa aiutarti a scoprire di più sui data center livello 3 e scegliere il livello più adatto per il tuo business.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022