Italia

Top of Rack ed End of Row: Quali sono le differenze?

Aggiornato il 31 Mag 2023 by
1.5k

L'architettura dei data center è in larga misura dipendente dalla comunicazione dei dati e dall'interconnessione degli switch. Quando ci sono molti server da collegare (come in un data center), la rete deve essere sufficientemente flessibile e scalabile per gestire la potenza di calcolo richiesta da grandi installazioni. Due schemi di progettazione di rete molto utilizzati in questi scenari sono le configurazioni ToR (Top of Rack) e EoR (End of Row). In questo articolo riassiumiamo le differenze tra ToR e EoR.

 

Architettura Top of Rack (ToR)

Il Top of rack (ToR) è noto anche come design In-Rack. In questo approccio, lo switch di accesso alla rete è posizionato sulla parte superiore del server rack; di conseguenza, i server sono collegati direttamente allo switch di accesso alla rete. Questo significa che 1 o 2 switch Ethernet sono installati direttamente all'interno del rack e i cavi di rame rimangono quindi al suo interno. È conveniente perché riduce il numero di cavi di rame tra i rack. Il rack è collegato alla rete del data center da uno switch Ethernet, spesso attraverso un cavo in fibra. Questo cavo in fibra rappresenta un collegamento diretto dall'area di aggregazione comune al rack.

Top of Rack (ToR) Architecture

Nell'approccio ToR, ogni rack della rete data center è un'entità separata, facilitandone la gestione. Qualsiasi modifica, aggiornamento o malfunzionamento nel rack di solito riguarda solo quel rack. Un minor numero di cavi significa che si può optare per cavi di migliore qualità e maggiore larghezza di banda con lo stesso budget.

 

Architettura End of Rack (EdR)

Nella progettazione di rete EoR, ogni server del rack è collegato direttamente allo switch di aggregazione di fine fila. Questo elimina la necessità di collegare i server direttamente allo switch in rack.

I rack sono normalmente disposti in modo da formare una fila, alla fine della quale è posizionato un armadio o un rack. In questo rack si trova lo switch di aggregazione della fila, che fornisce la connettività di rete ai server montati nei singoli rack. Questo switch, una piattaforma modulare basata su chassis, a volte supporta centinaia di connessioni di server. Per supportare questa architettura è necessaria una grande quantità di cablaggio.

In ToR ogni rack è un'unità indipendente, mentre in EoR l'intera fila di server agisce come un gruppo all'interno del data center. Qualsiasi problema con lo switch di aggregazione della fila si ripercuote sull'intera fila di server.

End of Row Architecture (EoR)

 

Top of Rack e End of Row: Quali sono le differenze?

La tabella seguente mostra chiaramente le differenze tra il design ToR e il design EdR.

  Design ToR Design EdR
Implementazione della rete Minimo 1 switch per rack Switch posizionati centralmente in 1-2 rack della stessa fila
Ogni rack è un'unità separata I rack dei moduli funzionano come gruppo
Dispositivi necessari Maggior numero di switch Minor numero di switch
Minor numero di cavi Maggior numero di cavi
Alimentazione e raffreddamento Sottoutilizzo dello switch Utilizzo efficace degli switch
Elevato consumo di energia Minor consumo di energia
Maggiore necessità di raffreddamento Minore necessità di raffreddamento
Espansione della rete Maggior traffico dati di livello 2 Traffico dati di livello 2 ridotto
Facile espansione della rete Difficile espansione della rete
  • Dispositivi di rete: Una delle maggiori differenze tra ToR e EoR è rappresentata dai dispositivi di rete necessari per la progettazione della rete. Il design ToR richiede un maggior numero di switch ma un minor numero di cavi, con una facile gestione dei cavi. Al contrario, il design EoR richiede meno switch rispetto alla progettazione ToR. Tuttavia, richiede un numero maggiore di cavi, traducendosi in una rete complessa e ingombrante e aumentando la difficoltà di gestione dei cavi.

  • Alimentazione e raffreddamento: Un maggior numero di switch nel design ToR comporta un aumento del numero di porte negli switch di aggregazione, con conseguente elevato consumo energetico e sottoutilizzo delle porte degli switch. Al contrario, un numero inferiore di dispositivi nel design EoR si traduce in un minore spazio in rack, riduzione del lavoro di manutenzione, minore consumo di energia e di requisiti del sistema di raffreddamento, nonché in un maggiore utilizzo delle porte degli switch.

  • Espansione della rete:Poiché ogni rack nel design ToR è autonomo, è possibile un'implementazione modulare senza fatica, il che significa che un rack con tutti i requisiti essenziali può essere facilmente collegato e implementato. Pertanto, il ToR offre una migliore espansione della rete. Al contrario, a causa della complessa gestione dei cavi, è difficile per il design EoR apportare modifiche o espansioni.

 

Conclusioni

La configurazione ToR richiede uno switch per rack, comportando un aumento del consumo energetico e dei costi operativi rispetto alla configurazione EoR. In questo scenario, anche il numero di porte inutilizzate è spesso maggiore rispetto alla configurazione EoR. Tuttavia, i requisiti di cablaggio sono molto inferiori nel ToR rispetto a EoR e la tolleranza ai guasti dell'intero data center è migliorata, poiché i guasti rimangono in gran parte isolati a un particolare rack. Se una compagnia mira a risparmiare sui costi operativi, è preferibile la configurazione EoR, mentre ToR è la scelta migliore se l'obiettivo finale è la tolleranza ai guasti.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza