Due tipi di terminazione in fibra ottica: Connettore e giunzione
Con terminazione in fibra ottica ci si riferisce alla connessione fisica della fibra o del filo a un dispositivo. Si tratta di una fase necessaria per l'installazione di una rete in fibra ottica, consentendo di facilitare la connessione trasversale della fibra e la distribuzione del segnale a onde luminose. Le modalità di terminazione dei cavi in fibra ottica sono generalmente due: l'utilizzo di connettori o la giunzione.
Introduzione alla terminazione dei connettori
I connettori progettati possono essere collocati all'estremità di un filamento di fibra ottica quando si termina un cavo in fibra ottica. Da quando la tecnologia della fibra ottica è stata introdotta decenni fa, sono stati sviluppati numerosi stili di connettori, come SC, FC o LC. I componenti principali di un connettore in fibra ottica sono tre: la ghiera, il connettore e il meccanismo di accoppiamento. Informazioni più dettagliate sono contenute nel Tutorial sui connettori in fibra ottica.
Connettori in fibra tradizionale epossidica e lucida
I connettori in fibra epossidica o lucida sono connettori molto tradizionali e ampiamente utilizzati. La maggior parte dei connettori prodotti in fabbrica sono di tipo epossidico o lucido, in quanto il tipo epossidico o lucido è relativamente affidabile, a basso costo e a bassa perdita, grazie alla considerazione di più fattori. La fibra viene incollata nel connettore con resina epossidica e l'estremità viene lucidata con una speciale pellicola di lucidatura. Questi connettori tradizionali in fibra epossidica e lucidata sono necessari per le applicazioni in cui viene utilizzato un gran numero di connettori.
Connettori in fibra ottica a terminazione rapida
Per i connettori a fibra ottica a terminazione rapida, è stato incollato uno stub di fibra nella ghiera, la cui faccia finale è lucidata con una finitura PC/UPC/APC. L'altra estremità della fibra viene tagliata e rimane all'interno del corpo del connettore. È più costoso dei connettori per fibre epossidiche e lucidate. La figura seguente mostra i gruppi di connettori a fibra ottica a terminazione rapida di FS.
Figura 1:Connettore FS in fibra SC personalizzato
Si consiglia di monitorare la perdita con un localizzatore di guasti visivi durante la terminazione, poiché se si verifica un errore nel processo di terminazione, si perderanno sia il connettore che le due giunzioni. È applicabile in situazioni in cui vengono utilizzati pochi connettori e in cui è spesso necessario spostare, aggiungere, modificare o testare.
Tipo di terminazione di giunzione
La giunzione è un altro tipo di terminazione comunemente utilizzato nella terminazione in campo senza connettori. Può essere ulteriormente suddivisa in giunzione meccanica e giunzione per fusione.
Giunzione meccanica
La giunzione meccanica è una giunzione di due o più fibre ottiche, allineate con precisione e tenute in posizione da un gruppo meccanico. Va notato che le fibre giuntate meccanicamente non sono unite in modo permanente, ma solo tenute insieme con precisione per consentire il passaggio della luce da una fibra all'altra.
Grazie alla caratteristica che l'intero processo di giunzione meccanica è relativamente veloce e semplice, viene normalmente utilizzato quando il tempo e le competenze professionali sono limitati. Per i cavi di trasmissione interni, i tecnici della fibra ottica utilizzano spesso la giunzione meccanica.
Giunzione a fusione
La giunzione per fusione realizza la terminazione della fibra ottica con il calore generato da un arco elettrico, chiamato anche fusione ad arco. A differenza della giunzione meccanica, la giunzione per fusione richiede una giuntatrice per fusione, quindi è più costosa. Quando inizia il processo di giunzione per fusione, è necessario rimuovere tutti i rivestimenti protettivi dalle estremità di ciascuna fibra ottica, quindi tagliare le fibre con fenditori di alta precisione e allineare le estremità delle fibre utilizzando una macchina giuntatrice per fusione e, infine, renderle "fuse" o "saldate" utilizzando l'arco elettrico. L'immagine seguente mostra una giuntura a fusione di FS.
Figura 2: Giuntatrice a Fusione
La giunzione per fusione è solitamente utilizzata per reti monomodali all'aperto, a lungo raggio e ad alte prestazioni. Inoltre, nelle fabbriche dove si producono dispositivi in fibra ottica come laser e amplificatori in fibra, la giunzione per fusione è necessaria. Le due fasi di splicing e i confronti sono disponibili in Giunzione a Fusione vs. Giunzione Meccanica.
Terminazione dei connettori e terminazione della giunzione: Qual è la soluzione migliore?
Non esiste uno standard uniforme per giudicare se sia meglio la terminazione con connettori o quella con giunzioni. La scelta dipende da vari elementi. Per aiutarvi, potete fare riferimento ai vantaggi e agli svantaggi elencati di seguito.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della terminazione dei connettori?
Vantaggi
Rispetto alla giunzione di terminazione, l'uso dei connettori è più semplice da utilizzare e consente di risparmiare tempo e denaro senza la necessità di una macchina giuntatrice.
Svantaggi
La perdita ottica con la terminazione a connettori è superiore a quella della terminazione a giunzione.
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della terminazione a giunzione?
Vantaggi
-
Rispetto all'uso dei connettori, la giunzione non solo fornisce un giunto più forte e affidabile, ma introduce anche una perdita di inserzione molto più bassa.
-
La giunzione può essere utilizzata per mescolare diversi tipi di cavi in fibra ottica, ad esempio collegando un cavo a 48 fibre a sei cavi a 8 fibre.
Svantaggi
-
La giunzione richiede operatori dotati di competenze specialistiche e la spesa per l'assemblaggio della giunzione può essere enorme.
-
A causa della limitazione del montaggio nella capacità di immagazzinamento della batteria, non è così conveniente quando si lavora all'aperto.
Conclusioni
A parte i due tipi di terminazione di campo per i cavi in fibra ottica, stanno guadagnando sempre più favore i cavi in fibra ottica pre-terminati che consentono un'installazione immediata invece di dover terminare e testare sul campo. Tuttavia, in alcune circostanze, come nelle trasmissioni a lungo raggio o quando il cablaggio è nascosto nelle pareti, la terminazione in campo sembra migliore per la sua maggiore flessibilità. In generale, è bene tenere conto di fattori quali la manodopera, gli strumenti, i costi e altri ancora e decidere quale sia la soluzione migliore per il proprio progetto.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022