Italia

Comprendere l'aggregazione di link e il LACP [FAQ]

Aggiornato il 17 Gen 2023 by
4.1k

Comprendere il protocollo di controllo dell'aggregazione dei collegamenti

L'aggregazione di link è un approccio per combinare diversi link singoli (Ethernet) in un unico link logico. Assieme compaiono spesso due termini, ovvero LAG e LACP. Siete rimasti confusi? Vediamo allora questi termini in modo più dettagliato.

Sentiti libero di saltare alcune parti se hai già familiarità con esse.

1. Cosa è LAG e come funziona?

2. Cosa è LACP e come funziona?

3. LAG vs LACP: qual è la differenza?

4. È necessario abilitare l'aggregazione dei link?

5. Come configurare uno switch di aggregazione dei link?

6. Switch network supportanti il LAG

Cosa è LAG e come funziona?

LAG (Link Aggregation Group) è una tecnica o istanza di aggregazione dei link. Un gruppo di aggregazione di link si forma quando si collegano più porte in parallelo tra due switch e si configurano come LAG. Il LAG crea collegamenti multipli tra due switch, aumentando così la larghezza di banda.

Inoltre, fornisce ridondanza a livello di link in caso di guasto della rete e bilanciamento del traffico. Anche durante l'interruzione di un collegamento, i link rimanenti tra i due switch continuano a funzionare. Inoltre, si fanno carico del traffico che dovrebbe passare attraverso quello guasto, in modo che i pacchetti di dati non vadano persi.

Cosa è e come funziona il protocollo LACP (Link Aggregation Control Protocol)?

LACP è un sottocomponente dello standard IEEE 802.3ad (Link Aggregation). Lo standard prevede che LACP possa essere un metodo per raggruppare più collegamenti fisici tra dispositivi di rete in un unico link logico.

Di conseguenza, i collegamenti con LACP abilitato possono aumentare la larghezza di banda logica e l'affidabilità della rete senza modificare l'infrastruttura di rete.

Inoltre, anche se un collegamento si guasta, in modalità LACP, gli altri collegamenti disponibili nello stesso gruppo LACP bilanceranno il carico.

Nel momento in cui LACP è abilitato tra i due switch, questi si inviano reciprocamente LACPDU (unità di dati LACP). Dopo aver ricevuto le LACPDU l'uno dall'altro, i due switch determinano quale sia la priorità di sistema più alta.

Quindi vi sarà una negoziazione tra loro per scegliere quello più alto come Actor e quello più basso come Partner. Se i due switch hanno una priorità di sistema simile, lo switch con un valore di indirizzo MAC inferiore sarà l'Actor.

Dopo la selezione dell'Actor, i due switch sceglieranno le porte attive in base alle priorità delle porte dell'Actor. Tuttavia, se le porte dell'Actor hanno le stesse priorità, le porte con numeri di porta più piccoli saranno scelte come porte attive.

Dopo aver selezionato le porte corrispondenti di due switch, viene creato il canale di porta (gruppo LACP). Quindi i collegamenti attivi bilanceranno i dati per effettuare la comunicazione.

LAG vs LACP: qual è la differenza?

LAG (link aggregation group) si riferisce alla tecnologia iniziale per realizzare il bundling dei collegamenti e il bilanciamento del carico senza alcun protocollo. È anche chiamata modalità manuale a causa del suo processo di funzionamento: gli utenti devono creare manualmente un canale di porta e aggiungere interfacce membro a tale canale di porta.

Una volta stabiliti i collegamenti di aggregazione, tutti questi collegamenti sono attivi per l'inoltro dei pacchetti di dati. Se un collegamento attivo si guasta, gli altri collegamenti attivi rimanenti bilanciano il traffico. Tuttavia, questa modalità è in grado di rilevare solo le disconnessioni dei suoi collegamenti membri, ma non può rilevare altri guasti, come i guasti del livello di collegamento e le connessioni errate dei collegamenti.

LACP è un protocollo per l'autoconfigurazione e il mantenimento del LAG. In modalità LACP, il canale di porta viene creato in base a LACP. LACP fornisce un meccanismo di negoziazione standard per un dispositivo di commutazione, in modo che il dispositivo di commutazione possa formare e avviare automaticamente il collegamento aggregato in base alla sua configurazione. Dopo la formazione del collegamento aggregato, LACP è responsabile del mantenimento dello stato del collegamento.

Quando la condizione di aggregazione dei link viene modificata, LACP regola o rimuove il collegamento aggregato. Se un collegamento attivo si guasta, il sistema seleziona un collegamento tra quelli di backup come collegamento attivo. Pertanto, il numero di collegamenti che partecipano all'inoltro dei dati rimane invariato. Inoltre, questa modalità non è in grado di rilevare solo le disconnessioni dei collegamenti membri, ma anche altri guasti come quelli del livello di collegamento e le connessioni errate dei collegamenti.

Devo abilitare l'aggregazione dei link?

Se si dispone di uno switch con molte porte Gigabit Ethernet, è possibile collegarle tutte a un altro dispositivo che dispone anch'esso di molte porte e bilanciare il traffico tra questi collegamenti per migliorare le prestazioni.

Un'altra ragione importante per utilizzare l'aggregazione di link è quella di fornire un ripristino rapido e trasparente in caso di guasto di uno dei singoli link.

Pertanto, se si tiene molto all'affidabilità e alla disponibilità della rete, sarebbe meglio abilitare l'aggregazione dei collegamenti sui propri dispositivi.

Come configurare lo switch di aggregazione dei link?

Lo switch di aggregazione di link, o switch LACP, si riferisce all'impostazione o alla configurazione dello switch per realizzare la tecnologia di aggregazione di link. Lo switch di aggregazione di link può essere qualsiasi switch come gli switch Gigabit Ethernet o Switch 10 Gigabit che supportano LACP. In generale, la configurazione degli switch di aggregazione di link prevede sei passaggi:

Step 1: Aggiungere le interfacce membro al gruppo di canali.

Step 2: Impostare la priorità del sistema LACP e determinare l'actor in modo che il partner selezioni le interfacce attive in base alla priorità dell'interfaccia dell'actor.

Step 3: Impostare la soglia superiore del numero di interfacce attive per migliorare l'affidabilità. (Questo passo è applicato solo opzionalmente nei comandi di configurazione dinamica CLI)

Step 4: Impostare le priorità delle interfacce LACP e determinare le interfacce attive in modo che le interfacce con priorità più alta siano selezionate come interfacce attive. (Questo passo viene applicato solo opzionalmente nei comandi di configurazione dinamica CLI)

Step 5: Creare VLAN e aggiungere interfacce alle VLAN. (Questo passo viene applicato solo facoltativamente nei comandi di configurazione dinamica CLI)

Step 6: verifica della configurazione LACP.

Per ulteriori dettagli su come configurare lo switch LACP o lo switch di aggregazione di link, è possibile fare riferimento a Configurazione LACP sugli switch della serie FS S3900.

Switch supportanti il LAG

Se siete alla ricerca di buoni switch di rete che supportino LACP, ecco i tre più venduti da FS, un'azienda high-tech globale che fornisce soluzioni e servizi di rete per le comunicazioni ad alta velocità.

  S3900-24T4S S5850-48S6Q S5860-20SQ
Livello di gestione Livello 2+ Livello 3 Livello 3
Combinazione di porte 24 x 1G, 4 x 10G SFP+ 48 x 10G SFP+, 6 x 40G QSFP+ 20 x 10G SFP+, 4 x 25G SFP28, 2 x 40G QSFP+
Caratteristiche principali VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6,L3 Routing statico VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, Routing statico, RIP, OSPF, supporto IPv6, BGP/ISIS, MLAG QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, IPv6, Routing statico L3, RIP, OSPF, BGP/ISIS, Stacking
Applicazione PMI(<300 Utenti) Impresa (300-2500 utenti) Impresa media o grande (>2500 utenti)

Conclusioni

Vi siete fatti un'idea più precisa dell'aggregazione di link, del LAG e del LACP? Ne avete fatto buo uso e avete trovato lo switch di rete che fa per voi? L'aggregazione di link è un modo per raggruppare diversi collegamenti individuali (Ethernet) in modo che possano funzionare come un unico collegamento logico. Un gruppo di porte combinate insieme è chiamato gruppo di aggregazione di link, o LAG. Il protocollo di monitoraggio attivo che consente ai dispositivi di includere o rimuovere singoli collegamenti dal LAG si chiama Link Aggregation Control Protocol (LACP).

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.9k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.9k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.4k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.6k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza