Analisi completa del transceiver DWDM sintonizzabile
I transceiver DWDM sintonizzabili consentono agli utenti di sintonizzare le lunghezze d'onda in base alla domanda effettiva della rete. Ciò consente di ridurre il numero di transceiver di riserva utilizzati per evitare guasti alla rete DWDM e offre la flessibilità necessaria per adattarsi alla rete in crescita. I moduli sintonizzabili presenti sul mercato comprendono principalmente transceiver DWDM sintonizzabili SFP+, XFP 10G e SFP28 25G. Esistono quindi differenze tra i moduli DWDM sintonizzabili 10/25G e quelli standard 10/25G? Questo post spiegherà le loro differenze in termini di principio di funzionamento, applicazioni e costi, quindi utilizzerà la box FS per mostrare come cambiare la lunghezza d'onda del transceiver DWDM sintonizzabile.
Transceiver DWDM sintonizzabile e transceiver DWDM a lunghezza d'onda fissa
Il principio di funzionamento, l'applicazione e il costo sono le principali differenze tra i transceiver DWDM sintonizzabili e quelli a lunghezza d'onda fissa.
Principio di funzionamento
Ogni modulo DWDM a lunghezza d'onda fissa è progettato con una lunghezza d'onda specifica, pertanto il modulo può essere utilizzato solo nel nodo di rete che richiede la lunghezza d'onda corrispondente. Ad esempio, un transceiver SFP+ con lunghezza d'onda C21 può funzionare solo con la porta di lunghezza d'onda C21 su un MUX DWDM. Ma con il modulo in fibra SFP+ sintonizzabile, gli utenti possono utilizzare il modulo per collegare qualsiasi porta dello stesso MUX DWDM attraverso i cavi in fibra, poiché la lunghezza d'onda del transceiver sintonizzabile può essere sintonizzata per adattarsi alle diverse lunghezze d'onda delle porte.
Applicazione
Con principi di funzionamento diversi, i moduli ottici DWDM standard sono tradizionalmente impiegati nelle reti che richiedono pochi cambi o aggiunte di canali. Mentre i transceiver ottici DWDM sintonizzabili sono pensati per servire come unità di riserva per soddisfare le reti che hanno bisogno di cambiare la lunghezza d'onda in base alla crescita delle aziende.
Costo
È vero che il costo di un singolo transceiver a lunghezza d'onda fissa è inferiore rispetto a un modulo DWDM sintonizzabile. Ma a lungo termine, l'ottica sintonizzabile ridurrà l'OPEX. Ad esempio, in un grande sistema 10G SFP+ DWDM che include più di centinaia di nodi con diverse lunghezze d'onda, gli utenti devono fornire fino a centinaia di transceiver SFP+ DWDM per evitare inutili guasti, che aumenteranno notevolmente i costi operativi. In questo caso, l'ottica sintonizzabile aiuta a ridurre la domanda di inventario di transceiver SFP+ DWDM, che ridurrà i costi e massimizzerà la flessibilità della rete.
Utilizzo di BOX FS per sintonizzare le lunghezze d'onda di un transceiver DWDM sintonizzabile
La box FS è in grado di sintonizzare le lunghezze d'onda dei transceiver sintonizzabili. È un dispositivo utilizzato per risolvere esigenze di compatibilità in tempo reale e aggiornare il firmware del transceiver (visita Introduzione a box FS per saperne di più). Tutte le operazioni possono essere eseguite sulla Box Smart Cloud Platform FS dopo aver collegato il modulo in fibra nella porta corrispondente della scatola FS. Gli utenti possono trovare informazioni sul proprio transceiver sintonizzabile collegato sulla pagina, inclusa la lunghezza d'onda corrente. Possono selezionare qualsiasi lunghezza d'onda disponibile dal menu a discesa. Quindi, fai clic su "start" e la messa a punto sarà eseguita. Il seguente video mostra i modi per controllare e sintonizzare la lunghezza d'onda di un transceiver SFP+ DWDM sintonizzabile.
Domande frequenti sul modulo DWDM sintonizzabile
1. Tranceiver XFP sintonizzabile 10G vs SFP + DWDM, c'è qualche differenza?
I moduli sintonizzabili SFP+ DWDM sono conformi a SFP+ MSA, mentre i moduli ottici XFP DWDM 10G utilizzano lo standard XFP MSA (controlla la scheda tecnica del transceiver DWDM sintonizzabile per saperne di più). La dimensione di SFP+ è inferiore a XFP 10G. Gli utenti possono scegliere un modulo sintonizzabile 10G adatto in base alle porte dei propri dispositivi. Tieni presente che, sul mercato, SFP+ è il design più comune nella rete 10G.
2. Le lunghezze d'onda del modulo DWDM sintonizzabile e del modulo DWDM a lunghezza d'onda fissa sono le stesse?
Il modulo transceiver DWDM sintonizzabile funziona su una lunghezza d'onda della banda C di 50 GHz con una spaziatura di 0,4 nm. E di solito supporta i canali da C16 a C61. Ma questo dipende dallo switch di rete o dai produttori di router (come Cisco, Juniper) e dai canali che supporta. Il transceiver DWDM standard supporta la lunghezza d'onda della banda C da 50 GHz (spaziatura 0,4 nm) e 100 GHz (spaziatura 0,8 nm). E poiché i canali da 50 GHz includono i canali da 100 GHz, significa che il DWDM sintonizzabile con 50 GHz può funzionare su una lunghezza d'onda di 100 GHz. Pertanto, non c'è una grande differenza tra loro.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022